可持续性
风力技术在保持电力供应方面发挥着关键作用
2020 年和 2021 年,美国的风力涡轮机安装量创纪录,容量增加了 30%。 今天,该行业支持 120,000 多个工作岗位——从涡轮机设计师、制造商和安装人员到爬塔进行维护和维修的人员。
作为铁姆肯电力系统服务集团的一部分, H&N Wind的业务经理,Nathan Glessner 管理着技术人员团队,这些技术人员不遗余力地——从字面上看——为美国各地的社区提供照明。
机械技能与深入的铁姆肯公司广泛的支持相提并论。
Glessner 在进入风电业务之前就在 H&N Electric 开始工作。 “我从河对岸的一所高中毕业并成为一名焊工,所以我开始在我们的制造车间工作,”他说。
2005 年,他是第一个登上风塔的 H&N 技术人员。 “那是在俄勒冈州,”他说。 “两名日本技术人员飞往美国试图解决问题。他们没有合适的工具,所以他们找到了我们。”
“风能对电网越来越重要,这意味着我们所做的工作也至关重要。”
内森·格莱斯纳
H&N Wind 业务经理
如今,发展 H&N 团队是 Glessner 面临的最大挑战。 “风能技术的需求量很大,”他说。 “对于一个寻求自由和冒险的年轻人来说,这是一份很棒的工作。你会认识全国各地的人——这是一项重要的工作。”
他一直在寻找可训练的候选人,并且众所周知,无论在哪里遇到他们,他都会将自己的名片交给有前途的年轻人才。 “你可以购买叉车、车床和建筑物等,但很难找到勤奋的工人,”他说。
一些 3MW 涡轮机在景观上耸立 35 层。 那里发生了很多事情,Glessner 说,但是只要有正确的态度和一些机械能力,你就可以快速上手。 “轴承更换、电气升级、扭矩、张紧、换油——这是我们日复一日的工作,”他说。
H&N 拥有铁姆肯公司的所有资源和知识,包括齿轮箱、发电机和电机维修,以及轴承和扭矩限制器专业知识。 所有这些都可以在维护呼叫和紧急情况下发挥作用。
“当客户倒塌时,情况总是很紧急,”他说。 “风电场与电力公司签订合同,以始终保持一定比例的涡轮机可用。如果一座塔倒塌,他们昨天需要你。”
安全行事 – 享受风景
风能技术人员的一天从早上的尾门会议开始,讨论议程、安全协议和任何可能的危险。 大风或雷暴会迅速改变计划。
在攀爬之前,必须进行安全带检查。 大多数涡轮机都有一个马达,可以将电缆向上拉,减轻 80 到 100 磅的重量以帮助您攀爬。 工具、零件、水、食物和其他必需品通过外部升降机或内部升降系统上塔。
风电场建在风力强劲且可靠的地方:沿海地区、圆形丘陵、开阔平原和山缝。 这通常不等同于可通航的地形或温和的天气,但多样性和冒险是无与伦比的。 “我去过世界各地,”Glessner 说。 “在我们的大部分工作中,我们都安全地位于玻璃纤维机舱内,但您显然每次都打开盖子,只是为了查看视图。”
不再是“过渡”电源
2022 年 3 月 29 日,美国的风能达到了一个重要的里程碑。 美国风电场的发电量首次超过 2,000 GWh,足以为超过 200 万户普通家庭提供一个月的电力。 在这 24 小时内,风击败了除天然气以外的所有能源。
“风能对电网越来越重要,”Glessner 说。 “这意味着我们所做的工作也很关键。”
服务工程师和技术人员对于全球风能的发展至关重要。阅读 Andy Zhou 和他的团队如何解决中国的风能挑战。
Last Updated: 2022/12/20
Published: 2022/10/12