发展
铁姆肯公司工具箱新增润滑管理方面的产品
新鲜的润滑油通常含有污染物(如碎屑和水分),容易造成轴承和齿轮磨损,从而缩短机器使用寿命并降低盈利能力。在运作过程中,润滑剂甚至会积聚更多的污染物,加剧这一问题。
四十年前,美国田纳西州的一名工程师设法延长润滑油和机械的使用寿命,自此第一台用于除湿和防止污染物进入设备的干燥剂呼吸器应运而生。2023 年,铁姆肯公司收购 Des-Case。Des-Case 的产品完善了铁姆肯公司现有的产品线,为客户提供了有效的方法来延长润滑剂和机械使用寿命并降低其环境影响。
润滑管理最佳实践生态系统
自 1983 年成立以来,Des-Case 一直通过收购实现有机增长。现如今,干燥剂呼吸器已成为整个工业领域精密润滑和流体管理方面不可或缺的一部分。其可延长设备运行时间,减少更换和停机时间,并降低整体成本。
Des-Case 的产品覆盖润滑剂管理的各个方面,包括预防、污染物清除和污染物监测。Des-Case 总裁 Jacques Cartier 说道:“通过我们的呼吸器、过滤系统以及可视润滑油分析和状态监控系统,我们为整个工厂的润滑管理提供了一个最佳实践的生态系统。”
Des-Case 的客户群体与铁姆肯公司类似。其产品能与 Groeneveld-BEKA 自动润滑系统配套使用,可作为解决方案延长铁姆肯公司轴承的使用寿命,因为轴承故障通常是因润滑剂污染造成的。
“通过我们的呼吸器、过滤系统以及可视润滑油分析和状态监控系统,我们为整个工厂的润滑管理提供了一个最佳实践的生态系统。”
Jacques Cartier
总裁
通过收购 Des-Case,铁姆肯公司进一步扩充了其专业技术和解决方案。Cartier 表示,“在我加入铁姆肯公司的第一天,就有一位维修工程师指出,在前一天他们收到了客户价值 50,000 美元的轴承故障报修电话,若能使用我们的产品,这种损坏本是可以避免的。我们正紧锣密鼓地为公司的所有工程师们提供 Des-Case 产品方面的培训,这样一来,他们就可以帮助铁姆肯公司的客户解决或避免轴承和工业传动问题。”
<有待开发的广阔市场br class="xliff-newline" />
2018 年,公司收购了位于荷兰的 RMF Systems。Cartier 说道:“RMF 的产品线深受欧洲客户的喜爱,我们计划在扩展亚洲和美国市场的同时,大力发展这方面的业务。我们在上述两个市场都有着巨大的潜力。
在全球范围内,润滑管理是一个有待开发的广阔市场。在全球成百上千万个使用润滑剂的应用中,很少有应用过滤或呼吸系统的。”
作为铁姆肯公司的一部分,Des-Case 已做好准备抓住这一机遇。“我们有着市场领先的呼吸器,并且始终与客户保持密切联系,听取他们的反馈”,Cartier 表示。公司最近推出的数字连接呼吸器就是一个例子。“客户希望能够远程监控他们的系统,而这一设备,让我们在工业 4.0 蓬勃发展的环境下能占据良好优势”,Cartier 说。
了解铁姆肯公司的可持续工程设计流程如何帮助客户实现其可持续发展目标。
Published: 2024/06/18