责任
数据驱动的地球效率和底线
2019 年,当 Chriss Scott 开始在铁姆肯担任环境、健康和安全 (EHS) 分析师时,她的经理派她参观了几家铁姆肯工厂。 她希望她熟悉铁姆肯公司的产品系列,结识她将与之合作的联系人,并开始了解铁姆肯公司的高 EHS 标准如何在制造车间发挥作用。
斯科特欣然接受了这个机会。 她想成为 EHS 团队的一员,该团队将其努力提升到一个新的水平,在全公司范围内参与其中,并且将 EHS 视为不仅仅是检查监管框的问题。
克里斯·斯科特
高级分析师 – EHS,副总裁 – Toastmasters,MBA 学生
你敬佩的人:本科教授,Stacy Willett 博士。
志愿者活动:为打击人口贩运筹集资金的 CrossFit 比赛
工作之外的痴迷:作为一名音乐家——我打鼓已经超过 16 年了。
建议:“总是希望做得更多。不要害怕超越。”
“看到公司努力减少他们的足迹并制造支持可再生能源的产品,对我这一代人以及随后的人来说都很重要。”
将最新技术引入 EHS
铁姆肯公司的企业 EHS 部门为世界各地的制造团队提供支持,并在全球范围内出差以确保铁姆肯公司的设施保持合规。 如今,作为高级分析师,斯科特评估这些访问产生的数据并努力提高其准确性、可见性和实用性。
“我管理我们的 EHS 软件系统,”她说。 “当我的团队外出收集信息时,我输入他们的数据并从更大的角度报告正在发生的事情。”
铁姆肯公司的 EHS 系统包括一个模块,用于收集审计结果、通知相关方、分配纠正措施并跟踪其完成情况。 它还包括一个合规日历,将每个设施的合规义务集中在一个地方。 “如果主要联系人不可用,日历可以帮助我们确保没有重要任务落空,”斯科特说。
通过持续跟踪事故来支持员工的幸福感
事故和伤害是每个企业最关心的问题,因此 Scott 的第一个大项目是实施全球事故管理系统。 “我们需要一种方法来跟踪整个企业的事件并为此设定目标,这样我们就可以推进改进,以确保我们的人员安全并保持生产线的效率。”
新的全球系统提供了一种一致的数据收集格式,以支持使用八种语言的 83 个设施。 现在,Scott 可以比较世界各地类似设施的事故和伤害率,让 EHS 团队更轻松地分享最佳实践并不断改进。
人体工程学:创造力与避免伤害相遇的地方
Scott 还帮助团队在人体工程学领域收集更准确的数据。 2019年,EHS团队开始测试人机工程学风险评估软件,该软件利用人工智能比以往的评估方法更快速、更客观地计算风险评分。
Scott 在美国一家轴承厂试用了该软件,结果令人印象深刻。 “我们将评估时间缩短了 80%,”她说。 2021 年 11 月,该团队在所有铁姆肯工厂推出了该软件,因此现在所有 EHS 协调员都可以使用它。
此次升级使一年一度的铁姆肯公司年度人体工程学竞赛(在侧边栏中突出显示)变得更加有趣和易于访问。 “世界各地不同职能部门和地区的团队都参与其中,”斯科特说。 “他们提交的作品非常有创意,我每年都期待宣布获胜者。”
设定和实现真正的环境影响目标
除了确保和提高安全性之外,Scott 还支持尽量减少公司对环境的影响。
“现在我们更一致地跟踪数据,我们更有能力针对水和能源使用制定减少废物和温室气体排放的战略,”斯科特说。 “我们的企业社会责任报告提供了一个很好的基准来衡量我们自己。 它照亮了我们的能力。”
“看到公司努力减少他们的足迹并生产支持可再生能源的产品,对我这一代人以及随后的人来说都很重要,”斯科特说。 “我们知道我们将受到气候变化的巨大影响。”
“成为有助于推动组织和世界真正变革的团队的一员——这对我来说非常重要。”
详细了解铁姆肯公司对环境、健康和安全实践的承诺。
Last Updated: 2022/10/14
Published: 2022/02/25