专业技术

由人类智慧提供支持的高级轴承系统分析

铁姆肯公司的 Syber 轴承系统分析软件平台能帮助客户找到最适合其动力传输系统的轴承,在全球客户中享有盛名。多个客户表达了有意收购 Syber 的愿望,以帮助他们更有效地设计动力传输系统。

Syber 团队的元老级领导人 Mark Martens 表示,事情并非如此简单。他说:“客户感受到的该程序的价值实际上要归功于铁姆肯的应用工程师们,他们借由此工具为顾客带来价值。”“我们的研发 (R&D) 人员提出很棒的解决方案。我们将这些方案整合到一个通用平台,以便应用工程师充分利用这些知识。”

借助 Syber,应用工程师可以获取有关客户应用(例如,齿轮箱、轴心、轮端、泵)的信息,然后,他们可以复制各种详情,针对轴承如何与系统的其余部分协同工作进行分析。通过分析,他们可以预测轴承寿命、功耗、发热量、挠度和内部应力,从而为给定系统确定最高效的铁姆肯替代产品。

三位精通 Syber 的专家 Bill Hannon、Mark Martens 和 Nikhil Londhe 解释了这个平台为何特别实用。



 

输入更多 = 精度更高

Martens 说,铁姆肯公司早就开始使用计算机系统为客户系统建模以进行轴承分析。他本人曾担任应用工程师 10 年左右,那时,他通过前几代工具为客户提供支持。在这些工具中,有一些最开始是在大型计算机上运行,后来逐渐可以在个人计算机上进行访问。

他说:“随着铁姆肯公司扩大产品线,我们的需求急剧增加。”“我们需要一个具备更多功能的平台。我们的客户越来越有经验,他们通过减轻重量和保持结构完整性来节省成本,并致力于减小扭矩,以实现节能高效的绿色解决方案。”

铁姆肯公司于 2005 年推出 Syber,自此之后,该团队每年都会进行重大更新。Martens 说:“其中,最有意思的一些成果是将 Syber 的准静态分析与更为动态的建模集成——这些是随着时间的推移以及环境的变化,应运而生的成果。”

自从 Syber 上线以来,该团队已将其功能扩展到包括多种轴承类型,并且还增强了系统准确预测轴承在其所运行的系统内的使用寿命的能力。

“推出 Syber 之时,铁姆肯公司进行了大量测试以确定其准确性”,Bill Hannon 如是说道。Bill Hannon 是轴承方面的科学家,他制定出数学方程式,使 Syber 的性能建模工具成为可能。“Syber 一直都是准确的,但随着时间的推移,它的准确度不断提高。”

准确性与工程师可以分析的单个应力元件的数量直接相关。“客户将各项任务整合到一个系统中,我们就能在计算中利用更多的信息,以便更快拿出解决方案,”Martens 说道。

简化客户合作

最近,Hannon 率先提出改进温度预测模型,该模型简化了节能高效车辆的设计过程。“我们的计算越来越精确,不仅是因为采用基本原理数据,同时还用到了我们的测试数据以及实实在在的真实数据,”Martens 说。“今天,我们可以在一个小时内解决多个系统的温度平衡问题。”

这种响应能力对于客户而言弥足珍贵,尤其是 Syber 还具有整合外部劲度和柔度矩阵的能力。“我们的大多数客户都使用 Abaqus FEA 等商业软件进行设计,因此使我们可以在 Syber 中与他们的仿真成果进行交互,”Syber 轴承寿命预测模型的首席产品开发工程师 Nikhil Londhe 说。

Martens 表示,与客户设计过程的关联对于铁姆肯应用工程师与客户之间的合作方式越来越重要。Syber 能不断简化关联并共享信息(例如,动力传动部件的发热程度),有助于客户设计相邻组件。“这确实有助于我们展开合作,并确保取得成功,”Martens 说道。

这些合作是铁姆肯公司对客户的承诺,同样,我们的客户也推动研发工作取得突破,并且这些突破已应用到 Syber 计算中。“我们已经看到 Syber 的优势不断发展,几乎总是在帮助客户的过程中发挥作用,”Martens 如此表示。

Londhe 指出双方都能从中受益:客户提供宝贵的现场经验,同时验证了他和 Hannon 提出的理论方程式。“他们帮助我们确定哪些模型有效,哪些模型无效。他们的反馈和验证为我们提供了关键的指导。”他说。

即将上线:Syber 功能升级

为了扩展铁姆肯公司 Syber 轴承系统分析平台的功能并使其更具协作性和安全性,我们正在实施重大变更。

Syber 开发团队正在开发基于模块化 Microsoft Windows 基础架构的全新版本平台。新版 Syber 利用了最新的数字 IT 基础架构改进成果,包括更多的云内容和更小的本地足迹。

这项投资源自 2018 年的一项决定,旨在推动铁姆肯公司的数字基础设施实现整体现代化。Syber 团队负责人 Mark Martens 表示:“铁姆肯公司对未来发展的最终愿景与我们在 2020 年面临的一些挑战保持一致,那时正值全球疫情大流行且远程办公势在必行。”

新系统将提供更高的数据集中存储能力,因此应用工程师可以从任何地方访问计算和数据,并且可以跨时区和组织更轻松地进行协作。同时,新系统将利用现代安全协议,因此管理员可以严格控制谁可以看到什么内容。

从一开始,Syber 2.0 就将在其分析中包括扩展的动力传动组件。“我们从收购的公司处学到了很多东西,”Martens 表示。

Hannon 说:“我们收购的所有公司都包含打磨部件、旋转部件、活动部件——而这些都会与摩擦组件配合使用。”“我们为这些动力传动元件讨论和研究的所有 Syber 模型都有可能为客户正在研究的设计带来巨大的附加价值。”

什么是软件程序无法替代的

作为一个平台,Syber 的核心是帮助组织中各层级的人员进行协作,而这种协作是铁姆肯公司成功的基础。Hannon 说:“我通过平时与应用工程师进行简短的对话(最好是一杯咖啡的时间),将我的想法应用于实际问题。”

他说:“权衡研发部门的大量理论计算、Syber 部署的实用性以及应用工程师的实际知识,我所做的就是这些。”“假设与现实的权衡、团队合作和投入的热忱——这三者的价值是无法用金钱衡量。”

Martens 完全赞同。

他说:“当应用工程师收到客户的请求,这并不像解决代数问题那样简单。”“书本中没有答案。它需要各种不同的专业知识,我认为这就是为什么在铁姆肯公司,你会接触到各种善于弥合鸿沟和构建关联的人。没有软件程序可以取代它。”

对于 Londhe 而言,在其职业生涯初期,上班令他相当振奋,因为他知道自己不仅在解决各类问题,而且还在不断扩展 Syber 程序所代表的人类集体智慧。


还没准备好使用 Syber 吗?查看铁姆肯公司的在线工程设计工具。轴承搜索、频率、公差等。