责任
打造更可持续的未来
铁姆肯公司的专业知识帮助公司造就了无数的可持续技术,包括能够提高电动汽车效率的高功率轴承,以及能够实现太阳能发电的精密运动控制解决方案。然而,公司的环保承诺始于世界各地的制造业务。
在各地工厂,铁姆肯团队致力解决技术问题,以此提升公司生产设施的可持续性,进而提升设施的运行效率并支持更健康的社区。位于波兰索斯诺维茨的铁姆肯公司环境、健康和安全 (EHS) 系统经理 Marius Mazur 介绍了他工厂中的创新空气压缩机如何帮助公司制造产品、为建筑供暖并减少温室气体排放。
Mazur 表示,“本质上,我们捕获压缩机产生的热量,并在天气寒冷的月份将热量重新分配到整个设施中。”Mazur 于 17 年前加入铁姆肯公司,时任质量操作员,后来在质量和设施管理部任职。他还称:“我们每年因供暖产生的温室气体排放量可减少 17%。”
“我们拥有相同的环保和经济观点。我们更加环保、使用更少的资源,并确保整个设施以更高效的方式运营。改进虽小,但只要做得够多,就能为我们的设施、社区和环境带来巨大改善。”
Marius Mazur
EHS 经理
设备产生的“不止是热能”
铁姆肯公司积极履行企业社会责任,公司拥有的专业知识和追求环保的积极愿望,让公司能够通过最新的工艺和设备创新,在全球和本地推出环保解决方案,从而减少制造对环境的影响。
铁姆肯公司的 Sosnowiec 工厂使用空气压缩机有一个关键目的——为许多不同的轴承生产过程所使用的设备提供动力。最初,该设施使用水冷式空气压缩机来支持设备所需的高马力。
此后,市场上出现了其他空气压缩机创新产品,它们可以节省水电,运行效率也更高。了解到这一点后,设施团队开始重新思考他们使用空气压缩机的方式。能否使用其他系统为建筑供暖?能否节约水电?能否提高运营效率?这些问题的答案都是肯定的。
几个月前,Sosnowiec 工厂淘汰了水冷式空气压缩机,采用更为先进的风冷式空气压缩机。这些装置使用空气代替水进行冷却,运行过程中还会产生大量热量。风冷电路通过风扇和散热器减少热空气。这部分的热量损失将得到回收并重新分配,为整个建筑提供可持续、经济实惠的供暖。
Mazur 称:“我们的新型风冷式压缩机产生的热能足以让每个人都保持温暖。”他还表示,“实际上员工还要求我们降低温度,我们认为这是非常正面的反馈。”
绿色能源,让制造更高效
采用风冷式空气压缩机还能帮助公司节约电力,进一步减少该工厂每年的碳足迹。新的空气压缩机也有助于提高制造效率。
三个风冷机组不像原来的水冷机组一样安装在统一的站点,而是独立运行,为整个 50,000 平方米设施中三个不同区域的设备供电。这种去中心化能够确保即使某区域的对应空压机及其设备出现故障,大多数制造过程仍然可以继续运行。
此项计划非常成功,铁姆肯公司期待在其他地点也能实施该计划,进而减少能源消耗和温室气体排放。
逐步改善,带来巨大影响
如今,Sosnowiec 设施无需使用额外热能为工厂供暖,工厂利用节约的热能来加热卫生用水,例如洗手和清洁用水。2020 年,该设施为此使用了 200 吉焦的能源,而去年只使用了 11 吉焦。
Mazur 指出,最近推出的其他计划还包括,使用发光二极管 (LED) 照明和升级冷却站泵,以此提高工厂的电力效率。
他表示,“我们拥有相同的环保和经济观点。我们更加环保、使用更少的资源,并确保整个设施以更高效的方式运营。改进虽小,但只要做得够多,就能为我们的设施、社区和环境带来巨大改善。”
全球铁姆肯公司 EHS 团队与当地制造设施合作,共同收集并分析数据,以全面了解公司的高 EHS 标准在实际运用中的实践。如需了解更多信息,请点击此处。
Published: 2022/05/11