屡获殊荣的创新成果,推动可再生能源行业发展

要想实现净零排放,全球的生产方式和能源使用方式需要作出巨大的调整。工业工艺的每个步骤都必须重塑,确保以更少的资源取得更大成果,从而为社区和企业打造更可持续的未来。

铁姆肯公司以客户为中心开展创新,其创新的核心就是可持续性。公司在研发和创新时秉持节能理念,努力提升从制造流程与材料到产品性能和寿命的整个价值链的效率。技术主管 Doug Smith 和 Ryan Evans 阐述了铁姆肯公司屡获殊荣的创新成果将如何推动可再生能源行业的发展。

由市场驱动创新

1899 年以来,铁姆肯公司一直心怀客户,锐意创新,致力于解决全球最紧迫的工程挑战,塑造工业领域的未来。早在 20 世纪 20 年代,该公司的工程师们就开始进行原型设计和实验室测试,这些已经成为公司制造运营的一环。这种研发实力先行的传统一直延续至今。如今,铁姆肯公司汇聚了超过 140 名科学家、研究人员和工程师。他们以客户为中心,在世界级实验室进行屡获殊荣的多学科研发工作,包括理论科学、实用的产品测试

唯一宗旨就是为世界创造价值。对铁姆肯公司而言,当机遇遇上强大的实力,我们就能为世界创造价值。

技术副总裁 Doug Smith 表示:“对机械动力传输和工业传动产品提出新需求的市场趋势,就是我们技术解决方案的推动力。我们为可再生能源领域许多新兴的应用场景提供解决方案。每一次迭代都必须比上一次更有效、更加可持续。我们运用自己的所学所知,为客户和环境带来最有利的影响。”


“对机械动力传输和工业传动产品提出新需求的市场趋势,就是我们技术解决方案的推动力。”

Doug Smith
技术副总裁


这股影响力已得到外界的关注。铁姆肯公司被《Fast Company》杂志评选为 2024 年全球最具创新力的公司之一,以及《财富》杂志 2023 年和 2024 年美国最具创新力的公司之一。这两个奖项旨在表彰那些对现实世界社会做出贡献的产品和工艺创新成果。可再生能源是铁姆肯公司最大的单一终端市场领域,铁姆肯公司充分展现了其过硬的研发专业知识将如何帮助提升可再生能源领域的效率和可持续性,因此荣获上述两项大奖。

风能产品和工艺的进步

风力涡轮机塔身顶部是一个短舱,其中包含的组件可帮助叶片在风中持续旋转,产生清洁的电能。其中最重要的组件之一就是主轴轴承,它承受着叶片和转子在转动过程中产生的巨大推力和载荷。

随着涡轮变得越来越大,轴承也在变得越来越大。轴承直径长达 4 米(13 英尺),堪称有史以来最大之一,它既要高效运转又要耐受长期磨损,这些需求无疑给设计提出了艰巨挑战。

A very large roller bearing assembly.

铁姆肯公司的工程师给出的解决方案是采用两个体积超大的轴承,沿主轴分隔一定距离放置,从而有效分担载荷。除了提升涡轮的运转效率外,该解决方案还能在整个生命周期内为涡轮提供支持。减少更换轴承的需求,还能减少制造轴承时对于材料和能源的需求量。

据该公司轴承产品系列研发主管 Ryan Evans 介绍,产品设计只是让风能变得更有可持续性的元素之一。铁姆肯公司为超大内径轴承研发出一种可持续性更强的热处理过程,该过程使用电能,只在轴承的滚道进行硬化时才“通电”。这样就不需要让加热炉全天 24 小时都处于高温状态,而是根据需要仅处理部件的关键表面即可。与使用烃燃烧加热炉的传统热处理过程相比,这种处理创新可显著减少能耗和排放量。

Evans 表示:“我们在冶金、材料和制造工艺领域积累了深厚的知识,但我们仍未停下脚步拓展和探求我们在这些学科尚不了解的领域。这些新的发现有助于我们解决重大问题,例如,通过节能的智慧制造保护环境。”

铁姆肯公司还研发出一款名为“TMS-25”的定制合金钢,以确保组件能够同时满足轴承生产和风力涡轮机运转的需求。这种合金尽量取材于回收钢材,以提高可持续性。

太阳能领域的工业传动创新成果

在太阳能领域,铁姆肯已成长为精密运动控制解决方案的业界领导者,助力全天候指向太阳的先进跟踪系统,将捕获到的太阳能转化为电能。

铁姆肯子公司 Cone Drive 不断进行高精度传动系统的创新,帮助全球众多大型的公用事业规模太阳能发电厂,其中包括美国阿联酋南非中国

该公司的传动系统专家最近为澳大利亚第二大的光伏 (PV) 太阳能跟踪系统项目研发出定制解决方案。Cone Drive 工程师团队与该项目的太阳能跟踪系统制造商合作开发出多点回转传动系统,可承受强风造成的剧烈振动。

Assembly of slewing drives housing.

这座目前正在建设中的太阳能发电厂位于新南威尔士州的山区,那里风势极大,因此这套系统显得格外重要。该回转传动系统可有效承受由风造成的剪切、弯曲和扭转应力,防止发生结构性损坏和设备过早发生故障。

Evans 表示:“在可持续发展尚未成为整个社会的重点关注目标之前,铁姆肯研发团队就将其奉为圭臬,且将会继续一以贯之。我们是一家拥有成熟技术能力的成熟公司,这为我们应对新挑战提供了坚实基础。作为全球技术领导者,我们今天对创新的投资将会帮助我们的客户和全世界在未来取得成功。”


从利用海洋的澎湃力量汽车飞机的电汽化,铁姆肯公司以领导者的身姿设计具有可持续性的轴承和工业传动解决方案,帮助保护全球自然资源。