影响
可持续专业知识:追踪太阳为地球供电
随着世界各国为实现净零排放目标而越来越多地采用可再生能源,太阳能已成为优先选择。从南加州到中东的“阳光地带”地区正在建设太阳能发电场,虽然所用技术各不相同,但全部都是依靠太阳能追踪器来获取太阳能。作为这些跟踪器系统精密运动控制解决方案的领导者,多年来,因为能够全天接受太阳直射,铁姆肯公司的 Cone Drive 每天都能最大限度地暴露在阳光下。
“Cone Drive 独特的解决方案已经关系到全球最大太阳能发电站的使命,”Cone Drive 总裁 Kurt Gamelin 说道。“越来越多的客户相信,我们的技术专长和设计影响力可以对他们的设备效率和可靠性产生积极影响。”
创新推动可持续发展
对于企业、社区和地球而言,今天提高效率意味着明天能拥有更大的应变能力。这就是为什么铁姆肯公司要专注于可再生能源等领域的创新发展,而 Cone Drive 对快速发展的全球太阳能产业的贡献就是很好的例证。
“我们利用双层封套技术承接大型太阳能热发电系统项目,其中包括不久将成为世界上最高的聚光太阳能发电 (CSP) 塔的项目。”Gamelin 说道。“迪拜的 Noor Energy 1 CSP 塔建成后,预计将产生 100 兆瓦的电力。”
Cone Drive 是 Noor Energy 1 塔 70,000 个定日镜的独家蜗轮驱动供应商。双层封套蜗轮采用小包装结构设计,可提供很高的动态和静态扭矩载荷能力——实现绝对零反冲的精度和准度。翻译:这些装置效率高且性能好,在 20 多年的使用期限内几乎不需要维护。
预计 Noor Energy 1 将于 2021 年正式投入使用,作为多技术太阳能园区的第四阶段,建成后将拥有 950 兆瓦的总容量。
在以色列,Cone Drive 技术已经在内盖夫沙漠的阿沙利姆太阳能热发电站为 50,000 多台计算机控制的定日镜提供动力。阿沙利姆的发电量足以为该地区 120,000 户家庭提供清洁能源。
两个太阳能发电站——以及南加州地区由 Cone Drive 提供支持的伊万帕太阳能发电系统——均由 BrightSource Energy 负责设计和建造,该公司专业提供 CSP 系统,致力于将环境影响最小化并帮助客户实现清洁能源目标。
技术:赋能两种类型的太阳能发电场
“BrightSource 是 CSP 技术方面的全球领导者,而伊万帕是我们与之合作的第一个大型太阳能项目,”Cone Drive 战略市场部全球总监 Jacob Randall 说道。“伊万帕系统将我们行业领先的双层封套蜗轮技术应用于定制设计的驱动器,而我们是全球范围内唯一一家为太阳能合作伙伴提供这项技术的公司。该项目充分验证了我们的产品和专业能力,自那时起,我们便已成为他们在大型项目上的首选供应商。”
Jacob 指出。虽然 Cone Drive 为全球大型 CSP 项目提供齿轮传动解决方案,但不同的客户和地区会因气候和经济因素而偏好不同的技术。
“CSP 发电场通常位于赤道附近,那里的阳光非常强烈,”Randall 补充道。“光伏 (PV) 太阳能发电场的设计较为简单,易于安装且更经济环保,因此其地理覆盖范围更为广泛。对于我们的工程和制造团队,一切都取决于个人客户;在某些情况下,还取决于客户的单项工程。我们充分利用太阳能应用方面的综合知识定制解决方案,以满足客户的特定需求。”
Cone Drive 专注于为两种大型太阳能发电场提供运动控制系统,包括:
聚光太阳能发电 (CSP) 热驱动 | 光伏太阳能 (PV) 光驱动 |
工作原理阳光通过一组镜面配置反射到“集中器”,例如太阳能塔(如上图),以产生高温蒸汽。然后,用蒸汽驱动传统的发电机系统,该发电机系统可产生能够安全分配到电网上的交流电。 | 工作原理太阳能电池吸收来自太阳的光以产生直流电,然后将其转换成可安全分配到电网上的交流电。 |
主要优势能够储存能量以备将来使用 | 主要优势经济实惠 |
Cone Drive 解决方案CSP 定日镜将 Cone Drive 双层封套传动齿轮应用于一个轴上,并将线性致动器应用于另一个轴上,以跟踪太阳。在双层封套设计中,蜗杆“抱住”齿轮,以产生更大的表面接触,并使蜗轮减速器更凉爽、更安静、更高效地运转。Cone Drive 是该特定技术的原始开发商和全球唯一提供商。 |
Cone Drive 解决方案 光伏太阳能电池采用配备 Cone Drive 回转驱动器的齿轮系统全天跟踪太阳。回转驱动器使用寿命长且可靠性高,专门设计用于在单级齿轮传动中提供更大的齿轮传动比。全封闭单元占地空间小、使用寿命长且维护成本低。 |
“在 CSP 方面,市场根据镜面尺寸进行细分,我们是 20-30 平方米镜面驱动器的全球领导者,这是该领域中最大规模且最为重要的一项技术。”Randall 表示。“在光伏领域,Cone Drive 去年已成为驱动器解决方案的全球领导者。在太阳能开发早期阶段的领先地位,助力我们成为原始设备的技术领导者;众所周知,随着太阳能发电站的日趋成熟,我们有能力在将来为客户提供服务和售后支持。”
除了通过工程技术推动太阳能发展之外,铁姆肯公司还致力于不断开发和利用替代能源。从 2018 年到 2019 年,该公司太阳能的使用量增加了六倍多,并且始终致力于在全球范围内寻找机会,以减少其全球业务对化石燃料的依赖。
Last Updated: 2021/06/9
Published: 2021/05/24