铁姆肯公司将船舶交钥匙解决方案推向新的高度
铁姆肯公司收购 Lagersmit 之后,能够为世界各地的客户提供全套商用船舶解决方案。Jason Rebucci(PT Tech、Torsion Control Products (TCP) 和 Lagersmit 总裁)谈到,公司计划利用其全球范围内的制造专长和投资,为船舶客户提供服务。
屡获殊荣的设计,为食品与饮料行业再添亮点
在食品与饮料加工过程中,高压化学冲洗是消除微生物危害的重要手段。但这个过程可能会把腐蚀性的污染物带到机器中,也可能会冲掉机械正常运转所需的润滑剂。铁姆肯公司凭借其深厚的技术经验,设计了一套改良的、以客户为中心的轴承解决方案,极大地减少了污染物进入机器的风险。
Timken 分体式轴承:由设计保证高效
Timken 分体式轴承更易于安装、维护和更换,可大幅减少人工成本,缩短停机时间,并降低与拆除大型机械相关的安全风险。设计原理简单,但工程实现过程绝不简单。
外骨骼:下一代机动性和效率
昨天的科幻小说就是今天的现实。 Cone Drive 自动化销售总监 Jeff Breakey 解释了精密驱动解决方案如何帮助外骨骼提高未来工业劳动力的安全性和效率。
欧洲城市公交车的电气化
欧盟非常重视向碳中和未来的过渡,而电动公交车是该计划的一个重要组成部分。来自铁姆肯公司 Groeneveld-BEKA 的 Michal Zagozda 谈到了波兰公交车制造商的成功,以及自动润滑系统是如何发挥重要作用的。
陶瓷混合轴承:推进空中旅行
商用喷气式飞机和旋翼飞机的设计师正在突破界限,以提高性能、效率和可持续性。 两位航空工程专家解释了 Timken® 混合圆柱和圆锥滚子轴承将如何推动下一代飞机的发展。
助力路易斯安那州新奥尔良市的雨水治理
自 2005 年卡特里娜飓风以来,为了防止再次发生灾难性洪水,投资用于新建和翻新泵站的资金已达数十亿美元。铁姆肯公司旗下的 Philadelphia Gear 凭借其 130 年的动力传动专业知识,为 200 多个泵站定制解决方案,以保护该地区 130 万居民。
谐波解决方案:加强精密运动控制
Cone Drive 团队正在推进其全新的 Cone Drive Harmonic Solutions® 产品线,以满足机器人和其他精密运动控制客户的应用需求。总裁 Kurt Gamelin 谈到如何从零开始打造复杂的工程产品线。
Rollon 的环保电动巴士创新
Rollon 伸缩式滑轨现配备至俄罗斯每辆新型电动巴士的电池盒。Pavel Vaganov 解释了他们的线性运动专业知识应用于全球电动巴士市场的方式;到 2030 年,该市场的复合年均增长率将达到 13.9%。
全球最可靠的带座轴承单元——应用于世界上最艰巨的作业任务
铁姆肯公司带座轴承单元的专家 Adrian Menzies 分享,为何那些安装和维护全球最具挑战性工业设备的用户,会选择高度工程化的带座轴承单元来获得值得信赖的性能。
铁姆肯公司动力系统部:端对端服务提供商为水电提供动力
铁姆肯公司动力系统部是领先的服务提供商,可以端到端的方式在美国为整个工业动力传动系统提供维修和大修服务。这可助力可再生能源提供商为社区提供可靠的水力电气。
加利福尼亚莫哈维沙漠里的太阳能
BrightSource Energy的伊万帕(Ivanpah)发电厂将莫哈韦沙漠强烈的阳光转化为14万个加州家庭的电力。 为了优化输出,该团队依靠圆锥驱动齿轮组精确定位173000个定日镜。
Groeneveld-BEKA的Twin双线润滑系统的可持续发展优势
铁姆肯公司Groeneveld-BEKA润滑系统公司的Wilson Balbiani探讨了自动润滑产品如何使建筑机械与港口设备更支持环境可持续性。
对于动力户外运动爱好者来说,关键在于Ultimax®皮带
动力运动制造商和骑手一直在寻找下一个功能最强大的雪地车或ATV。 Ultimax皮带团队将具有竞争力的动力带到了皮带上,这是将所有动力连接到地面的关键要素。
永恒的质量承诺:铁姆肯公司如何利用卓越品质推动现代工业进步
虽然全球制造和业务的发展步伐比以往任何时候都快,但铁姆肯公司在质量上绝不会比以往逊色。铁姆肯公司质量副总裁 Matt Eckels 分享了公司长期致力于开发高质量、高度工程化的解决方案,将如何帮助实现最复杂的现代应用。
强大的力量:Groeneveld-BEKA 为铁姆肯公司的全球客户带来自动润滑解决方案
通过收购 BEKA Lubrication,在持续增长的自动润滑市场上,铁姆肯公司现已成为全球第二大生产商。
数十载的积淀,造就电动传动系统的创新
随着电动汽车的话题度不断上升,铁姆肯公司的工程师们也将帮助汽车供应商开发功马力更大、更加节油的解决方案。
勇往直前 铁姆肯公司收购了 Cone Drive,为不断壮大的产品组合增加了精密齿轮解决方案
收购Cone Drive使得铁姆肯公司的轴承产品可以进入更多增长市场,例如太阳能、机器人和食品饮料行业。