Sürdürülebilirlik Uçuşa Geçiyor

Şu anda binlerce ticari jet dünya çapında milyonlarca yolcuyu taşıyor. Helikopterler yangınlarla mücadele ediyor ve dünyanın dört bir yanındaki ülkeler için ulusal güvenliği destekliyor. Hepsinin güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde havalanmak, uçmak ve inmek için güvenilir rulmanlara ihtiyacı var.

Timken Company’nin bir parçası olan Bearing Inspection, Inc. (Bii), dünya standartlarında havacılık rulman denetimi, revizyon ve mühendislik hizmetleriyle uçakların uçmasını sağlamak gibi önemli bir görevi yerine getiriyor. Bii’nin genel müdürü Drew Learn, rulman onarımı gibi anlamlı bir işin havacılığa ve çevreye nasıl fayda sağladığını paylaşıyor.

Güvenli uçuş: Dünya çapında güvenilir

Los Alamitos, Kaliforniya’da bulunan Learn, 80’den fazla farklı havacılık platformu için ana motor, dişli kutusu ve yardımcı güç ünitesi (APU) rulmanlarını revizyondan geçiren özel rulman uzmanlarından oluşan bir ekibe liderlik etmektedir. Birlikte, dünyanın en büyük ve en kaliteli bağımsız rulman onarım tesisini işletiyorlar.

Learn, “Çalışanlarımız işleri konusunda çok ciddiler,” diyor. “Çünkü uçak güvenliği herkes için kritik öneme sahiptir.”

A photo of an airplane flying above the clouds next to a photo of a woman repairing bearings.

Bii’nin havacılık ve uzay rulmanı revizyon süreci, görsel inceleme ve onarım konusunda yüksek eğitimli çalışanlar tarafından yoğun bir çalışmayla gerçekleştirilir. Bir rulmana her dokunduklarında, müşteri, uygulama ve yaptıkları işin her bir uçak üzerindeki etkisi hakkında bilgi sahibidirler. Bir rulman, uluslararası bir yolcu uçağı için General Electric türbin motoruna geri dönebilir. Bir diğeri ise ABD Sahil Güvenlik helikopteri ile hizmete geri dönebilir.

Bii ayrıca küresel çapta insan ve mal taşımacılığı yapan ticari ve kargo uçaklarını da desteklemektedir. Ekinleri gübreleyen ve artan nüfus için gıda üretimini en üst düzeye çıkaran tarımsal uçaklar için de rulmanları revizyondan geçirmektedirler. Arama ve kurtarma helikopterlerinin doğal afetler ve acil durumlar için müdahaleye hazır kalmasını sağlar.

Sadece uçak işleten ve bakımını yapan müşterilerle çalışan Bii’nin hizmetleri için talep genellikle güçlüdür, ancak son zamanlarda tedarik zinciri ve kapasite kısıtlamaları nedeniyle talep artmıştır, çünkü uzun teslim süreleri temel işi yapan uçak filoları için bir seçenek değildir.

Sürdürülebilirlik: Zaman ve kaynak tasarrufu

OE teslim sürelerinin uzamasının bir nedeni, havacılık ve uzay rulmanları için üstün kaliteli ham maddelerin kısıtlı olmasıdır. Bir uçak operatörünün yeni bir rulman alması aylar sürebilir. Bii, mevcut rulmanları çok daha kısa sürede revizyondan geçirebilir. Zamandan tasarruf etmek için pratik bir çözümdür ve aynı zamanda havacılık endüstrisinin çevresel ayak izini azaltır.

Aslında, Bii şu anda 2023 yılında binlerce kullanılmış rulmanı atık sahalarından uzaklaştırma yolunda ilerliyor.

Learn, “Sürdürülebilirlik, amacımızın ve değer önermemizin merkezinde yer alıyor,” dedi. “Mümkün olduğunca çok bileşeni revizyondan geçiriyoruz ve aldığımız rulmanların neredeyse tamamını tekrar hizmete sokuyoruz.”

Yeniden kullanılamayacak kadar aşınmış veya hasar görmüş rulmanlar veya bileşenler hurdaya çıkarılmakta ve geri dönüştürülmektedir. Eritilerek yeniden çelik haline getirilen bu malzemeler, yenilenebilir enerji ekipmanlarından yeni köprülere kadar her şeye dönüştürülmektedir.

“Sürdürülebilirlik, amacımızın ve değer önermemizin merkezinde yer alıyor. “Mümkün olduğunca çok bileşeni revizyondan geçiriyoruz ve aldığımız rulmanların neredeyse tamamını tekrar hizmete sokuyoruz.”

Drew Learn
Genel Müdür, Bearing Inspection, Inc.

Nadir görülen bir durum olsa da Bii ekibi, müşterilerin ihtiyaç duydukları yeni rulmanları almalarını sağlamak için Timken’in havacılık ve uzay rulman ekibiyle işbirliği yapmaktadır.

Liderlik Mirası

Timken’e 2005 yılında satın alma yoluyla katılan Bii, 1955 yılında satış sonrası rulman kontrolü ve revizyonu alanında sektörün ilk yenilikçilerinden biri olarak işe başladı. Şirket, türbin jeti ve diğer kritik kullanımlı türbin motor rulmanları için modern revizyon sürecinin kurucusu olarak kabul edilmektedir.

Learn, “O zamanlar rulmanları onarmak tamamen yeni bir fikirdi,” dedi. “Bugün dünyanın dört bir yanındaki ajanslar tarafından onaylanmış ve güvenlik, kalite ve sürdürülebilirliğe önem veren dünya çapındaki müşterilerimizin güvenini kazanmış durumdayız.”

Ve Bii hepsine hizmet verebilecek yetkinliğe sahip. Şirket, birlikte iyi çalışan ekip üyelerinin kolektif bilgisi sayesinde havacılık ve uzay alanında 5.000’den fazla benzersiz sürtünme önleyici bilyalı ve makaralı rulman parça numarasını denetleme ve yenileme kapasitesine sahiptir.

“Yakın zamanda, burada çalışan birini mutlaka tanıyan birçok yeni ekip üyesi ekledik” diyor. “Çalışanlar o kadar bağlı ki bizi tanıdıkları insanlara tavsiye ediyorlar. Bu, önümüzdeki 65 yıl boyunca bize yol gösterecek olan işbirliğine dayalı sorun çözme kültürünün sürdürülmesine yardımcı oluyor.”


Timken’in çalışmaları küresel olarak ve sektörler genelinde önemlidir. Timken’in aşıların hastalar için güvenli ve uygulanabilir olmasına nasıl yardımcı olduğunu ve iniş tekerleği rulmanları için önleyici bakım ile yere indirilmiş ticari uçakları nasıl uçuşa elverişli tuttuğunu öğrenin.


Bir Bakışta: Los Alamitos, Kaliforniya’daki Bii Tesisi.

Photograph of a lab technician inspecting bearings at the Bii Facility in Los Alamitos, California.

Önemli Noktalar:

  • Çalışanlar: 100+
  • Dünyanın en büyük, en kaliteli bağımsız rulman onarım tesisi (75.000 ft kare)
  • 5.000 benzersiz bilyalı ve makaralı rulman parça numarası için rulman inceleme ve revizyon kapasitesi
  • Binlerce rulman 2023 yılında tekrar hizmete geri döndürülecek

Temel Endüstriler / Uygulamalar:

  • Ticari hava yolları
  • Savunma uçakları
  • Zirai uçaklar
  • Kargo ve iş uçakları
  • Yangınla mücadele, arama ve kurtarmada kullanılan helikopterler

Aşağıdakilerle ilgili Rulman İncelemesi ve Onarımı:

  • Havacılık gaz türbini motorları
  • Helikopter şanzımanları
  • Yardımcı güç üniteleri
  • Aksesuar bileşenleri

Photograph of the body of an jet airplane flying above clouds and mountains at dusk.

Temel Sertifikalar ve Onaylar:

  • FAA (U.S.)
  • EASA (Avrupa)
  • CAC (Çin)
  • DCA (Tayland)
  • ISO 9001