Yönetici Ekibi
Şimdiye Kadar Yapılmış En Güçlü Teleskobu Etkinleştirmek
Bilim bir evrimdir. Galileo, 1610’da teleskop kullanarak, gök cisimlerinin çoğunun Dünya’nın etrafında döndüğü yönündeki yaygın inancı çürüttü. Modern gökbilimciler; gezegen oluşumları, kara delikler ve karanlık madde hakkında daha fazla bilgi edinmek için yörüngedeki teleskopları kullanır. Hubble Uzay Teleskobu, evrenin yaklaşık iki trilyon galaksiye sahip olduğunu ortaya çıkardı, bu da önceden tahmin edilenden 10 kat daha fazla.
Bu keşifler daha fazla soruyu beraberinde getiriyor. Bu soruları cevaplamak, uzaya her zamankinden daha yakından ve daha net bakmak anlamına geliyor. Bu, şimdiye kadar yapılmış en güçlü teleskop olan James Webb Teleskobu ile artık mümkün.
NASA, Aralık ayında Webb’i fırlattığında, teleskop Timken teknolojisiyle başarılı bir görevi destekliyor olacak. Bu, Timken’in rulmanlar konusundaki uzmanlığının, derin uzay araştırmalarını ve bilim insanlarının evren hakkındaki bilgilerini nasıl geliştirdiğinin en son örneğidir.
“Müşterilerimizin uzayı keşfetmesine, evren hakkında keşifler yapmasına ve hatta hava durumunu izleyip tahmin etmesine yardımcı olmak için rulmanlar konusundaki uzmanlığımıza güvenildi.”
Rulmanlar, güvenliği sağlamaya ve iletişim kurmaya yardımcı oluyor
Timken uygulama mühendisliği uzmanı Scott Lafalam, 12 yıl önce teleskop için bilyeli rulman tasarımları ve malzemeleri üzerinde bir NASA yüklenicisiyle çalışmaya başladı. Gereksinimlerinin zor olduğunu, ancak uzay uçuşu için tipik olduğunu söylüyor.
“Rulmanların bir uzay ortamında olağanüstü yüksek performans gösterme yeteneğine sahip olması gerekiyordu” diyor. “Sonuçta, bir milyon mil ötede yörüngede olan bir rulmanın bakımını yapamaz veya onu değiştiremezsiniz.”
Timken rulman teknolojisi, iki kritik Webb teleskop sistemini destekliyor: Yerleşme işleminden önce uzay teleskobunun temel bileşenlerini sabitleyen mekanizmalar ve iletişimi mümkün kılacak uydu-yer bağı anteni.
Derin uzaya yolculuk sırasında, Timken® bilyeli rulmanlara sahip mandal mekanizmaları, teleskobun uçurtma benzeri beş katmanlı güneş kalkanını destekleyen ve bir origami çiçeği gibi katlanmış halde tutan açılma bomlarını sabitleyecek. Yerleşme sırasında, mandallar, ışığın ve ısının teleskobun hassas enstrümantasyonuna müdahale etmesini engellemek için güneşliği açacak ve serbest bırakacak.
Lafalam, “Bu, bilyeli rulmanlarımız için çok yüksek yükler ve son derece düşük çalışma sıcaklıkları anlamına gelir” diyor. “Özel tasarım profiller ve kuru film yağlayıcı kaplama içeren özel bir çözüm yarattık.”
Timken rulmanları, aşağı bağlantı antenini destekleyen çift eksenli gimbal tertibatındadır. Önceden yüklenmiş bir rulman çifti, tertibatın giriş tarafının bir parçasıdır. Çıkış tarafında ikinci bir rulman çifti ve bir radyal rulman bulunur. Her iki sistem de, yörüngedeki teleskop ve Dünya’daki bilim adamları arasında sürekli iki yönlü veri iletimi için anteni konumlandırmak üzere birlikte çalışır. Tüm gimbal rulmanları yatakları, uzay uygulamalarında önceden bir yere sahiptir.
NASA Aralık 2021’de Webb’i fırlattığında, teleskop Timken teknolojiyle başarılı bir görevi destekliyor olacak. Bu, Timken’in rulmanlar konusundaki uzmanlığının, derin uzay araştırmalarını ve bilim insanlarının evren hakkındaki bilgilerini nasıl geliştirdiğinin en son örneğidir.
NASA Goddard’ın izniyle video
Uzay uçuşunun kökenlerine dayanan uzmanlık
Lafalam ve çalışma arkadaşları, önceki uçuş ve uzay araştırmalarına dayanan bilgiler üzerine inşa edilen en yeni nesil Timken havacılık rulman uzmanlarıdır.
Timken, Wright kardeşler çığır açan uçuşlarını gerçekleştirmeden önce buralardaydı ve o zamandan beri gelişen uçak teknolojisinde rol oynadı.
Uzay görevlerine gelince, şirket mühendisleri 1958’den beri NASA görevleri için çeşitli çözümler geliştirdiler. Ufuk sensörleri için Timken ayrık bilyeli rulmanlar, ilk astronotların deneysel uzay aracını rotasında tutmasına yardımcı oldu. Neil Armstrong ve “Buzz” Aldrin ayda yürüdükten sonra, Timken donanımlı bir jiroskop, eve dönebilmeleri için Ay Keşif Modülünü ana gemiye yönlendirdi.
“Rulmanlar, bir uzay ortamında olağanüstü yüksek performans gösterebilmelidir. Sonuçta, bir milyon mil ötede yörüngede olan bir rulmanın bakımını yapamaz veya onu değiştiremezsiniz.”
NASA astronotları, Hubble Uzay Teleskobu’nda hassas onarımlar yapmak için 2009 uzay yürüyüşüne çıktıklarında, aşırı çalışma sıcaklıklarına ve uzay boşluğuna dayanabilecek Timken özel ince kesitli hassas bilyeli rulmanlara sahip mini elektrikli aletler kullandılar.
Lafalam, ultra yüksek kalitenin, kritik görev güvenilirliğinin ve olağanüstü mühendislik desteğinin işin sadece bir parçası olduğunu belirtiyor. “Müşterilerimizin uzayı keşfetmesine, evren hakkında keşifler yapmasına ve hatta hava durumunu izleyip tahmin etmesine yardımcı olmak için rulmanlar konusundaki uzmanlığımıza güvenildi” diyor. “Bu işi her gün yapıyoruz, bu yüzden hafife almak kolay.”
Fırlatma tarihi yaklaştıkça, çalışmanın önemi, yaklaşan keşiflerin potansiyel etkisi daha da aşikar oluyor.
NASA’nın Perseverance aracının yakın zamanda çektiği bir video, Mars’ta helikopter uçuşunun mümkün olduğunu gösteriyor. Bu arada Curiosity, insanların orada karşılaşacağı sağlık riskleri hakkında veri topladı. Timken’in rover’ları nasıl etkinleştirerek Kızıl Gezegen hakkında yeni keşifler yapılmasını sağladığını okuyun.
Last Updated: 2024/03/22
Published: 2021/12/14