Sürdürülebilirlik
Elektrikli Araçlar: Mümkün Olanı Sürmek
Baş Uygulama Mühendisi Ryan Fernandes ile Söyleşi
Ryan Fernandes, kendini bildi bileli bilim, matematik ve yarış konularına ilgi duydu. “Formula 1 TM, onun için bir tür aile geleneğiydi. Makine mühendisliğine girdim çünkü beni bu alanda bir yere götürebilirmiş gibi görünüyordu.”
Kariyerine memleketi Güney Afrika’da başladıktan sonra, 2015 yılında ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri’ne taşındı ve Timken’e uygulama mühendisi olarak katıldı. Son dört yıldır elektrikli araçlar (EV’ler) üzerinde çalışıyor ve EV’leri daha güçlü ve verimli hale getiren yenilikleri geliştirmek için sektör tasarımcılarıyla işbirliği yapıyor.
Formula 1 olmasa da, gördüğünüz üzere yüksek hızlı maceralar da yok değil.
![](https://www.timken.com/wp-content/uploads/2021/09/Ryan-for-Timken-World-400x267.jpg)
Arka plan resmi ABD Enerji Bakanlığının izniyle kullanılmıştır
Ryan Fernandes
Baş Uygulama Mühendisi
Lokasyon: Genel Merkez, Ohio, ABD
Anavatanı: Güney Afrika
“Doğal ortamın tadını çıkarıyorum. Bence çocuklarımızın çevreyi deneyimlemesi ve tadını çıkarması için, çevreyi korumak adına bu zorluğu üstlenmemiz hayati önem taşıyor.”
Günlük sorumluluklarınız nasıl?
Fernandes: Timken’in elektrikli araçlar için sunduğu çözüm yelpazesi çok çeşitli. Odak noktam, özellikle elektrikli kamyon üreticileri için tekerlek ucu rulmanları. Elektrikli araçlar için çeşitli konfigürasyonlar var ve bunların her birinin kendine özgü zorlukları ve avantajları bulunuyor.
Menzil şu anda çok önemli. İnsanlar EV’lerle ne kadar uzağa gidebilecekleri konusunda endişeli, bu nedenle Timken’de güç aktarım verimliliğini artırmak için çalışıyoruz, rulman tasarımında ve ağırlığında ince ayar yaparak sürtünmeyi azaltıyoruz. Ne kadar az ağırlık taşımaya çalışırsanız batarya ile o kadar ileri gidebilirsiniz.
Timken rulmanlarını EV uygulamaları için ideal yapan şey nedir?
Fernandes: Uzun yıllardır, ilave sistem gücü veya yük gereksinimlerini verimli bir şekilde ele alırken belirli bir boyut zarfı içinde kalan konik makaralı rulmanlar (TRB’ler) oluşturmak için, rulmanın iç geometrisini değiştiren yoğun güç tasarımları üzerinde çalışıyoruz. Yani bu durumda bu, bataryanın ağırlığı anlamına geliyor. Bu şekilde, üreticilerin EV’ye geçiş yapmak için tüm tedarik zincirlerini parçalamaları gerekmiyor.
Ek olarak, tarihi tasarımlara meydan okuyan yeni yaklaşımlar da gördük. Bu konseptler için çok sert bir rulman gerekiyor. TRB’ler bilyeli rulmanlardan çok daha sert olduğu için bu gereksinim, konik makaralı rulmanımızın (TRB) en iyi noktası.
Elektrifikasyonun tüketici avantajları nelerdir?
Fernandes: Yeşil enerji kullanımının tüm faydalarına ek olarak, mekanik bileşenlerin sayısı en aza indirilmiştir, bu da bakımı basitleştirir, ağırlığı azaltır, menzili artırır ve tasarımcıların kabin ve depolama alanını en üst düzeye çıkarmasına olanak tanır. Bu da iş kamyonlarında ve arazi araçlarında oldukça avantajlıdır
“Sonuçta bana ilham veren şey sıra dışı şekilde düşünmek, zorlu bir meydan okumayla karşı karşıya gelmek ve onun üstesinden gelmek. Bu durumda, insanlığın dünya ile daha uyumlu bir noktaya geri dönmesine yardım etme.”
Ryan Fernandes
Baş Uygulama Mühendisi
Her gün ne tür zorluklarla karşılaşıyorsunuz?
Fernandes: En büyük zorluk zaman anlamında karşımıza çıkıyor. Herkes EV alanı konusunda heyecanlı ve bu enerji, rekabeti yoğunlaştırdı. Genellikle uygulanması üç ila beş yıl sürecek olan programları şimdi bir, bir buçuk yılda tamamlıyoruz.
Bu kısaltılmış zaman çizelgelerinde yüksek kaliteli ürünler üretmek, tasarım ve ürün doğrulamasından üretim ve kalite kontrolüne kadar, fonksiyonel gruplar arasında yoğun bir yenilik ve işbirliği gerektiriyor. Timken’in kültürünün, liderliğinin ve süreçlerinin herkesin ortak bir hedefe ulaşmak için birlikte çalışmasına nasıl yardımcı olduğunu görmek harika bir şey.
Bu işi her gün yapmaya devam etmeniz için size ilham veren şey nedir?
Fernandes: Timken ve müşterilerimiz, daha az atıkla daha fazlasını yapma mücadelesini üstleniyor. EV’lerde yaptığımız şey basit bir örnek ve yarattığımız kalıcı etkiyi görmek kolay.
Ayrıca yeni bir şey yaratmak, yeni bir dizi gereksinimi karşılamak için bir ekip olarak birlikte çalışmanın zorluğundan da zevk alıyorum. İçinde bulunduğumuz mevcut, istikrarsız çevresel durumdan çıkmanın tek yolu, daha sürdürülebilir bir dünyayı destekleyen yeni gereksinimlerle tasarımların geliştirilmesine yardımcı olmamızdır.
Nihayetinde bana ilham veren şey de bu: Sıra dışı şekilde düşünmek, zorlu bir meydan okumayla karşı karşıya gelmek ve onun üstesinden gelmek. Bu durumda, insanlığın dünya ile daha uyumlu bir noktaya geri dönmesine yardım etmekle ilgili.
Ürünlerden süreçlere, Timken’in kendi operasyonlarının çevresel ayak izini nasıl azalttığını görün. Daha fazla okuyun.
Published: 2021/11/19