Verimlilik
Daha İyi Hasta Bakımı Tasarlıyoruz
Lineer Hareket Teknolojisi, Sağlık Hizmetlerindeki Gelişmeleri Destekliyor
Tıp teknolojisindeki gelişmeler sağlık hizmetlerini dönüştürüyor. Kırıkları tespit eden karmaşık görüntüleme sistemlerinden, uzuvları onaran cerrahi sistemlere ve iyileşmeyi kolaylaştıran yürüyüş eğitim ekipmanlarına kadar, bu yenilikler insan durumunu iyileştiriyor. Rollon’un lineer hareket çözümleri, hastaları teşhis eden, tedavi eden ve iyileştiren makinelerin çoğunu destekleyerek yaşam kalitesini iyileştiriyor.
Rollon mühendisleri, bu alandaki teknik uzmanlıklarını hasta konforunu iyileştirmek, sağlık çalışanlarının işlerini kolaylaştırmak ve hastanelerde ve kliniklerde verimliliği artırmak için kullanır.
Bir Timken Company markası olan Rollon’da satış ve mühendislik direktörlüğü yapan Jörg Lillpopp, “Ekipman mühendisleri, daha iyi tıbbi bakım ve uygulamaları desteklemek için nelerin mümkün olduğuna dair sürekli parlak fikirlere sahipler” dedi. “Sunduğumuz şey, derin bilgi birikimi ve bu fikirleri hasta bakımının tüm yönlerinde gerçeğe dönüştürebilecek geniş bir özelleştirilebilir çözüm portföyüdür.”
“Ekipman mühendisleri, daha iyi tıbbi bakım ve uygulamaları desteklemek için nelerin mümkün olduğuna dair sürekli parlak fikirlere sahiptir. Sunduğumuz şey, derin bilgi birikimi ve bu fikirleri hasta bakımının tüm yönlerinde gerçeğe dönüştürebilecek geniş bir özelleştirilebilir çözüm portföyüdür.”
Jörg Lillpopp
Satış ve Mühendislik Direktörü, Rollon
Tıbbi görüntüleme sırasında daha fazla konfor
Son on yılda tıbbi görüntüleme, daha doğru görüntüler yakalayacak şekilde ilerledi. Bu, komplikasyonların daha erken tespiti, daha doğru teşhisler ve keşif amaçlı ameliyatlara daha az ihtiyaç anlamına gelir.
Rollon teknolojisi; X-ışınları, MRI’lar ve nükleer tıp görüntüleme sırasında hastaları pozisyonlarına taşımaya yardımcı olur. Bu teşhisler, kemik kırıklarından kansere kadar olan durumları tespit eder. Bu testler sırasında hastalar ağrılı, stresli veya her ikisi birden olabileceğinden, hastaları sakin tutmak birinci önceliktir.
Bazı MRI makinelerinde, yumuşak ve sessiz hareketle hasta konforunu artıran Rollon’un Easyslide sistemi kullanılır. Sistem, tıbbi görüntüleme teknisyenlerine fayda sağlar. Dayanıklılık ve hareket kolaylığı, teknisyenlerin her beden boyutundaki hastayı doğru şekilde konumlandırmasına yardımcı olur ve ekipman güvenilirliği ve uzun ömürlülüğü, daha fazla hastayı verimli bir şekilde teşhis etmeye yardımcı olur.
Rollon® lineer hareket sistemleri, soğuk çekilmiş çelik lineer raylar içinde çalışan kafesli bilyeli rulmanlardan oluşur. Rayların içindeki kaydırıcılar, görüntüleme makinesi boyutunu küçültmek için olağanüstü kompakt bir sistem sağlar. Üretimde Rollon, daha yüksek yük kapasitesi ve dayanıklılık için kanallara nikel kaplama gibi yüzey cilaları uygulayabilir.
Sistemleri optimize etmek için yüzey işlemlerini ve farklı malzeme türlerini birleştirmek, Rollon’u diğer lineer hareket çözümü sağlayıcılarından farklı kılar. Lillpopp, “Biz benzersiziz ve bu sektöre hizmet etmek için gereken de bu” dedi. “Tıbbi ekipman müşterilerinin kendi teknik gereksinimleri ve tercihleri vardır ve yeniliklerimizin %100’ü bir şekilde özelleştirilmiştir.”
Manyetik rezonans görüntüleme (MRI), hastalığı tespit etmek, teşhis etmek ve tedavi sürecini izlemek için vücudun iç sistemlerinin üç boyutlu görüntülerini üretir. Rollon’un Easyslide sistemi, non-invaziv testler için hastaların makineye sessiz ve sorunsuz şekilde girmesini destekler. Daha fazla Rollon teknolojisini hareket halinde görün.
Daha kolay ve daha güvenli ameliyatlar
Dünyanın her yerindeki ameliyathanelerde, son teknoloji cerrahi ekipmanlar artık daha fazla teknolojiye, aynı zamanda da daha fazla monitör ve daha fazla güç kablosuna sahip. Ekipman sağlayıcıları artık Rollon® lineer aktüatörlerle yapılan tavana monte bomlara mümkün olduğunca çok şey ekliyor, böylece personel, çalışmak için daha fazla alana sahip oluyor ve prosedürler sırasında araçları verimli bir şekilde konumlandırıyor.
Bu, benzersiz teknik zorluklar yaratıyor. Rollon, hastaların ameliyatlarını tehlikeye atabilecek partikül kontaminantlar veya yağ sızıntısı gibi mekanik faktörlerden korunmasını sağlamalıdır.
Rollon lineer aktüatörler, partiküllerin odaya boşalmasını önlerken harekete olanak tanıyan temiz oda sistemleri için idealdir. Kayış tahrikli üniteler, sistem kullanımı sırasında açığa çıkan partikülleri emen ve bunları hava filtrasyon alanlarına yönlendiren vakum sistemleri içerir.
Bu sistemlerde aşınmayı önlemek için yağlama esastır, ancak en aza indirilmesi gerekir. Rollon mühendisleri, uygulamayı stabilize etmek için yeterli, ancak sızıntı oluşturmaya yeterli olmayan çok düşük hacimlerde gres veya yağ ile çalışacak aktüatörler tasarlar.
Rollon lineer aktüatörler, partiküllerin odaya boşalmasını önlerken harekete olanak tanıyan temiz oda sistemleri için idealdir.
Daha iyi bir fiziksel rehabilitasyon deneyimi
Rollon tarafından desteklenen rehabilitasyon teknolojisindeki ilerlemeler, hastaların yeniden yürümeyi öğrenmelerine yardımcı olur. Günümüzdeki rehabilitasyon cihazları, hastaların fiziksel durumuna ve ciddiyetine uyum sağlayan ve randevular arasındaki hazırlık sürelerini azaltan robotik unsurlar kullanır. Hastalar, doğal yürüyüş modellerini ve daha hızlı ilerlemeyi teşvik eden daha özelleştirilmiş bakım alırlar. Ayrıca fizyoterapistleri ile daha fazla net terapi süresi alırlar.
Robot destekli yürüyüş eğitim ekipmanlarında, hareketli kolçaklar, hastaların makineye binmesine izin veren teleskopik ray sistemlerini kullanır. Makinenin ayak hareketi, hastanın yürüme pratiği yaparken ileri ve geri hareketini destekleyen ray sistemleri de kullanır.
Makinenin kalbi, hastanın orta bölümünü destekleyen ve doğal yürüyüşüyle yukarı ve aşağı hareket eden bir pelvik yönlendirme sistemidir. İçeride, bir Rollon aktüatör, pürüzsüz yatay hareketi kolaylaştırır. Aktüatör hastayı destekler ve ağırlıksızlık hissini destekler. Hastaları aynı anda ekstra zorlamadan koruyan ve yeteneklerine ve ilerlemelerine güven veren bir duygudur.
Geleceğe giden yolu döşüyoruz
Teknoloji, tıbbi bakımın her alanında hızla ilerlerken, Rollon’un müşterilerle ortak mühendislik yapma konusundaki kararlılığı, global etkileri olan başarılı yeniliklere katkıda bulunacaktır. Bir örnek, bir ülkedeki bir cerrahın ağ bağlantılı ekipman kullanarak yüzlerce veya binlerce mil uzaktaki bir hastayı ameliyat etmesinin mümkün olacağı uzaktan robotik cerrahidir. Bu yetenek, istisnai tıbbi bakıma erişimi dünyanın en uzak ve ekonomik açıdan en zorlu bölgelerine kadar genişletebilir.
Lillpopp, “Mekanik olarak test edildi ve halihazırda mümkün” dedi. “Sektör, veri ağlarının kendisini desteklemek için daha istikrarlı hale gelmesini bekliyor. Onlar olduğunda, hazır olacağız.”
Otomatik üretim, otomatik tüketim malları depoları ve çevre dostu e-otobüslerde diğer en son teknolojileri destekleyen Rollon yetenekleri hakkında daha fazla bilgi edinin.
Published: 2021/12/14