Büyümekte Olan Pazarlar
Modern İmalatın Zirvesi: Prahova’daki Yeni Tesis, Konik Makaralı Rulmanlarda Global Liderliği Daha İleri Taşıyor
Doug Smith, Timken’de geçirdiği 27 yıl boyunca konik makaralı rulman işletmesinin neredeyse her alanında bulundu; tasarım ve geliştirmede yer aldı, Ar-Ge ve kalite liderliği yaptı, Çin’de ve Hindistan’da imalat tesisleri inşa edip işletti ve Asya faaliyetlerini yönetti.
Smith, yaklaşık on yıl önce Amerika Birleşik Devletleri’ne dönerek şirketin mali işler başkanı oldu. Halihazırda ürün portföyünden sorumlu başkan yardımcılığını üstlenen Smith, bu yönetici pozisyonunda şirketin yaklaşık 120 yıl önceki kuruluşuna temel oluşturan sıfır-on iki inç arası konik makaralı rulman faaliyet alanının tamamını yönetiyor.
Smith, oturmuş bir endüstride bu faaliyet alanının büyümesini, canlılığını ve önemini korumasını sağlamak için, hem gelirleri hem de karlılığı artırmaktan; şirketin finansal anlamda kârlı olmasını sağlamaktan; şirkete yeni müşteriler, yeni malzemeler ve yeni imalat teknolojileri kazandıran yeni teknolojileri getirmekten sorumlu.
Küresel büyüme, metrik rulmanlar alanındaki fırsatları da beraberinde getiriyor
Timken, 2015 yılında konik makaralı rulmanlar için Romanya’nın Prahova ilinde yeni bir tesis açmaya karar verdiğinde, tüm bunlar göz önüne alındı. Kuruluş döneminde faaliyetlerine Kuzey Amerika’da başlayan Timken’in rulmanları, doğal olarak İngiliz ölçülerdeki boyutlarla piyasaya sunuluyordu. Şirket, 1920’lerde dünyaya açılmaya başladığında ürün gamına metrik ölçüleri de dâhil etti.
Smith, bunu şöyle ifade ediyor: “Bu tesisin, Avrupa’da kullanılan metrik birimli ürünlere yoğunlaşmasını istedik.” Avrupalı tasarımcılar, tarım, yapı ve madencilik de dâhil olmak üzere Timken’in hizmet verdiği pazarlara yönelik 100-300 milimetre boyutunda konik makaralı rulmanlar gerektiren çok çeşitli ürünler tasarlıyor. Yeni tesis, bölgedeki Timken distribütörlerinin giderek artan satış sonrası taleplerinin karşılanmasına yardımcı oluyor.
Smith bu konuda şunları söylüyor: “Timken, yüksek kaliteli ve yüksek performanslı ürünlerinin yanı sıra kişilerle birebir ilgilenilen teknik servis modeliyle de biliniyor.” Orijinal ekipman üreticisi (OEM) müşterilerin faaliyet gösterdiği bölgelerde tedarik zincirlerine ve imalat tesislerine sahip olmak, ürün hattını büyütmek için olmazsa olmaz.
Global liderliği sürdüren modern bir tesis
Timken, 1997’de Ploieşti yakınlarında bir tesis satın aldığından beri Romanya’da rulman imalatı yapıyor. Şirket, burada endüstriyel pazarlara yönelik geniş iç çaplı rulman çözümleri üretiyor. “Coğrafi olarak, erişmek istediğimiz pazarların tam ortasında bulunuyoruz” diyor Smith.
Ploieşti’den yalnızca 20 kilometre uzakta olan yeni Prahova tesisinde gelişmiş bilgisayarlı kontrol, robotik ve otomasyon teknolojileri kullanılıyor. Smith bu durumu şöyle dile getiriyor: “Modern imalat perspektifimizle, kabiliyetlerimizi bir üst seviyeye taşıdık.”
Prahova’daki çalışanların teknik bilgisi ve mühendislik yetenekleri yeni bir seviyeye taşınmış olsa da Timken’in temel üretim metodolojileri değişmedi. “Prahova’daki tesis, çok çeşitli ve çok sayıda parça numarasını hızlı ve verimli bir şekilde imal edebilecek kapasiteye sahip” diye açıklıyor Smith. “İyileştirilmiş işletme modelimiz ve modern teknolojilerimiz bu konuda bize yardımcı oluyor.”
Timken teknolojisi dünyanın en ücra köşelerine ulaşıyor
Timken’in Prahova tesisine yaptığı yatırım, şirketin ürün performansında her zaman kilit bir rol oynamış olan ısıl işlemler ve yüzey işlemleri alanında atılmış önemli bir adım. İlk kez Prahova tesisinde kullanılan ileri teknoloji tam kesitte sertleştirme prosesleri ve fırın teknolojileriyle desteklenen ısıl işlem prosesi, ürün tutarlılığını artırarak üretim verimini ciddi anlamda iyileştiriyor.
Timken, bu teknolojiler ve prosesler sayesinde, konik makaralı rulmanlar alanında dünyanın lider imalatçısı olmaya devam ediyor. Smith bu konuya şöyle vurgu yapıyor: “Ortaklarımız tutarlılığa ve güvenilirliğe her şeyden çok önem veriyor. Birebir karşılaştırmalar, konik makaralı rulmanımızın rakip ürünlere göre daha uzun ömürlü olabildiğini ortaya koydu”.
Bu performans, Timken’i rakiplerinden ayıran üç faktörün; yani malzeme özelliklerinin, ısıl işlemlerin ve yüzey işlemlerinin bir sonucu. Smith şöyle diyor: “Bunun üzerine proseste ve tedarik zincirlerimizde kullandığımız kalite sistemleri ve denetim teknikleri ekleniyor. Böylelikle, tasarladığımız şeyi tam anlamıyla elde edebiliyoruz.”
Özellikle pazar taleplerinin en yoğun olduğu dönemlerde, ürünün teslim süresi ve tedarik edilebilirliği de önemli. Romanya’da başka bir tesis açmak, Timken’in bu alanlarda da yüksek standartlarını korumasına yardımcı oluyor. “Avrupa ve Asya’da, konik makaralı rulmanlar alanında pazarın kendisinden daha hızlı büyüdük” diyor Smith.
Ürün tasarım merkezi olarak Avrupa’ya açılan Asyalı şirketlerin sayısı giderek artıyor. Timken, Prahova’daki tesisi sayesinde, yeni nesil tasarımlara yönelen Asyalı müşterileri etkileyerek işe dahil olabilecek bir konuma geliyor. Smith bunu şöyle açıklıyor: “Bu, bize daha iyi erişim imkanı veriyor. Tasarım sürecinin başından itibaren yanlarında olarak onlara tesisi gösterebiliyor ve tasarım ekibiyle iletişime geçebiliyoruz.”
Timken imalat tesisleri için yeni bir standart
Kuruluş yılı olan 1899’dan beri ürün yelpazesini büyük ölçüde genişletmiş olan Timken’in temel ürünü hâlâ konik makaralı rulmanlardır. Güç aktarım sistemlerinde hızlı inovasyonların yapıldığı, mobilite ve taşımacılık alanlarında trendlerin değiştiği bu dönemde, yuvarlanma hareketiyle yük taşımak isteyen her tasarımcı için konik makaralı rulmanlar olmazsa olmazdır.
Smith değişen koşullarla ilgili şunları söylüyor: “Bu yeni senaryoların birçoğu daha yüksek güç yoğunluğuna sahip, yakıt tasarrufu sağlayan veya ekonomik konik makaralı rulmanlar gerektiriyor. Prahova’da bu ihtiyaca çok iyi cevap verebiliyoruz.” Smith, bu tesiste bulunan ısıl işlem olanaklarını ve yüzey işlem teknolojilerini kullanarak yapabildiklerini şu sözlerle anlatıyor: “küçük hacimde büyük güç taşıyabilen, güç yoğunluğu son derece yüksek ürünler yaratabiliyoruz.”
Smith, Prahova tesisinin başarısına başarı katmak için sabırsızlanıyor. Sözlerini şöyle tamamlıyor: “Bu tesiste yeni teknolojiler geliştirip kullanıma aldıkça kendimizi farklı düşünmeye zorladık. Bu ürün sınıfında işletim modelimiz için yeni standardımız bu.”
“Her zaman kaliteyi, güvenilirliği ve performansı ön planda tuttuk ve bu tesisle beraber burada üretmek istediğimiz ürünleri tasarlarken daha azına razı olmadık. Bu ilke, Timken’in performans mirasının devamı niteliğinde ve sipariş defterimize önemli müşteriler ekleme konusundaki etkinliğini şimdiden ispatladı.”
Last Updated: 2019/04/19
Published: 2019/01/15