Опыт

Вершина современного производства: новый завод в районе Прахова, Румыния – это подтверждение глобального лидерства на рынке конических роликовых подшипников

Doug Smith, проработавший в компании Timken более 27 лет, принимал активное участие практически во всех направлениях работы, связанной с бизнесом по коническим роликовым подшипникам: от проектирования и разработки, руководства отделами исследований и контроля качества до строительства производственных предприятий в Китае и Индии и управления ими. Кроме того, он курирует работу в Азиатском регионе в целом.

Почти десять лет назад Smith вернулся в США, чтобы вступить в должность технического директора компании. Теперь в его обязанности входит управление по целому ряду продукции, где он руководит бизнесом по производству конических роликовых подшипников в размере от нуля до двенадцати дюймов, которые являлись ключевым продуктом после основания нашей компании почти 120 лет назад.

Если более детально, то в обязанности Smith входит обеспечение развития и процветания данного бизнеса, равно как и его актуальности для давно сформировавшейся отрасли, повышение валового дохода и чистой прибыли, то есть укрепление как рентабельности бизнеса, так и его технологического развития путем освоения новых областей применения, материалов и производственных технологий.

Глобальное развитие открывает возможности для производства изделий метрических размеров.

Когда в 2015 году в компании Timken решили построить новый завод по производству конических роликовых подшипников в районе Прахова, Румыния, свою роль сыграли все эти соображения. Путь компании Timken начался в Северной Америке, где приняты британские единицы измерения. Когда в 1920-х годах компания вышла на мировые рынки, то расширила свое предложение, и теперь оно включает изделия метрических размеров.

«Этот завод ориентирован на производство метрических изделий, которые используются по всей Европе», — говорит Smith. Европейские разработчики создают широкий ассортимент изделий для рынков, что обслуживает компания Timken. Это сельское хозяйство, строительная, горнодобывающая и другие отрасли промышленности. Для них в основном требуются конические роликовые подшипники размером от 100 до 300 мм. Новый завод поможет удовлетворить растущие потребности вторичного рынка, который обслуживают дистрибьюторы Timken в данном регионе.

«Компания Timken известна не только благодаря изделиям высокого качества и производительности, но и благодаря системе персонализированного технического обслуживания», — говорит Smith. Для развития линейки продукции важно иметь отлаженную систему поставок и производственные мощности в регионах, где работают клиенты — производители оборудования (OEM).

Современный завод, укрепляющий глобальное лидерство

Компания Timken производит подшипники в Румынии с 1997 года, когда выкупила завод в г. Плоешти. Здесь производятся крупногабаритные подшипники для рынка промышленных предприятий. «Территориально мы располагаемся в самом центре всех рынков, на которые стремимся выйти», — говорит Smith.

Новый завод в районе Прахова, расположенный всего в 20 километрах от Плоешти, оснащен современными высокотехнологичными компьютерами для управления, роботами и средствами автоматизации. «В плане соответствия современным требованиям мы вывели производство на новый уровень», — говорит Smith.

Хотя сотрудники завода Прахова демонстрируют новый уровень инженерно-технических знаний и смекалки, основные рабочие методы Timken не изменились. «Оборудование завода Прахова позволяет быстро и эффективного изготавливать широкую номенклатуру изделий в необходимых объемах, — говорит Smith. — В этом нам помогают усовершенствованный рабочий алгоритм и самые современные технологии».

Качество Timken распространяется до самых дальних уголков мира.

Инвестиции Timken в завод Прахова являются важным шагом вперед на пути совершенствования процессов термической обработки и финишной обработки, которые всегда играли огромную роль в обеспечении высокой производительности продукции Timken. Развернутые на предприятии в Прахова усовершенствованные процессы сквозной закалки и технология работы самой печи улучшают согласованность процессов термической обработки и обеспечивают значительное повышение производительности изделий.

Эти технологии и процессы способствуют укреплению позиций компании Timken как мирового лидера в области производства конических роликовых подшипников. «Больше всего наши партнеры ценят постоянство и надежность. Сравнительные испытания показали, что наши конические роликовые подшипники служат дольше, чем изделия конкурентов», — говорит Smith.

Такие результаты достигнуты благодаря реализации компанией Timken трех отличительных факторов: повышенных технических требований к материалам, специализированный процесс термической обработки и технология финишной обработки. «Но превыше всего мы ставим систему контроля качества и методики проверки, что применяются в ходе всего технологического процесса и на протяжении всей цепочки поставок. Благодаря этому мы получаем именно те изделия, которые спроектировали», — говорит Smith.

Кроме того, важную роль играют сроки выполнения заказов и стоимость обслуживания, особенно в моменты наивысшего подъема на рынках. Размещение очередного завода в Румынии поможет Timken сохранить соответствие высоким стандартам и в этих областях. «Нашей доли в сегменте конических роликовых подшипников на рынках Европы и Азии нам уже недостаточно», — говорит Smith.

Азиатские компании все чаще смотрят на Европу как на центр проектирования изделий. Наличие завода в районе Прахова дает компании Timken возможность влиять на азиатских заказчиков и вовлекать их в совместную работу над проектами нового поколения. «У нас появляется больше возможностей, — говорит Smith. — Мы вовлекаем заказчиков в процесс в самого начала, показывая им завод и взаимодействуя с конструкторским отделом».

Timken’s new Prahova plant features sophisticated advancements in computer controls, robotics, and automation, taking modern manufacturing to the next level.

Новый стандарт производственных объектов Timken

С момента основания в 1899 году компания Timken существенно расширила свои линейки продукции, однако ее основой по-прежнему являются конические роликовые подшипники. В эпоху ускоренного внедрения инноваций в области систем передачи мощности и постоянно меняющихся тенденций в сфере перевозки и транспортировки, конические роликовые подшипники по-прежнему остаются важнейшим компонентом для любого проектировщика, перед которым стоит задача перемещения нагрузки.

Вице-президент по продуктовой линейке Doug Smith говорит о том, что отвечающий мировым стандартам конический роликовый подшипник служит основой развития других направлений деятельности компании Timken.

«Многие из этих новых сценариев требуют более грузоподъемных, энергосберегающих или экономичных конических роликовых подшипников, обеспечивающих более эффективный расход топлива, — говорит Smith. — Именно этого мы с успехом добиваемся на заводе в районе Прахова». По его словам, применение имеющихся там средств термической обработки и технологий финишной обработки «позволяет производить исключительно высокопроизводительные, но компактные изделия».

Smith готов и далее развивать успешные начинания предприятия в Прахова. «Развивая и развертывая новые технологии на этом заводе, мы ставили перед собой сложную задачу переосмыслить сам подход к работе. Фактически это новый стандарт рабочей модели в данном классе изделий», — говорит он.

«Мы постоянно ратуем за высокое качество, надежность и производительность. И проектируя это предприятие и изделия, которые на нем производятся, мы не были согласны на меньшее, — говорит Smith. — Оно служит продолжением традиций Timken в плане высокой производительности изделий и уже доказало, что является важным активом и средством привлечения новых заказов от ключевых клиен