Следующая остановка: еще 100 лет железнодорожного машиностроения
Kate Immel, менеджер по продукции, рассказывает о том, как Timken использует свой более чем 100-летний опыт в области железнодорожного машиностроения для разработки инновационных решений, которые способствуют развитию электрических систем для пассажирского железнодорожного транспорта по всему миру.
Отмеченные наградами инновационные решения для развития возобновляемой энергетики
Компания Timken, признанная в 2024 году Fast Company одной из самых инновационных компаний в мире, применяет свои ведущие исследования и разработки, а также свой 125 -летний инженерный опыт для повышения эффективности и экологической устойчивости технологий в области ветровой и солнечной энергетики. Рассказывают ведущие технологические лидеры компании.
Превращение концепции в реальность: опытные образцы Timken
Ralph Mosteller рассказывает, как опытные образцы Timken помогают доказать технологичность подшипников нового поколения для поддержки инноваций клиентов в условиях новой экономики.
От материаловедения к нанотехнологиям
Старшие материаловеды Aaron Muhlenkamp и Amanda Grow рассказали о том, как знания и опыт компании Timken в области металлургии повышают технологичность и производительность подшипников, используемых в наиболее важных областях применения в мире.
Доказательство: тестирование Timken продвигает инновации в продуктах
Dan McClelland обсуждает решающую роль тестирования продукции Timken в разработке специализированных подшипников нового поколения, которые требуются для поддержания технологий клиентов в области электрификации и увеличения размеров ветровых турбин.
125 лет лидерства в области подшипников
За последние 13 месяцев Timken приобрела четыре компании по производству подшипников. Andreas Roellgen, исполнительный вице-президент Timken и президент подразделения специализированных подшипников, обсуждает возможности, открывшиеся клиентам и отраслям, которые обслуживает компания Timken.
Расширение цифровых инструментов для удовлетворения растущих потребностей клиентов
Цифровые инновации являются обязательным элементом современного бизнеса, а цифровое самообслуживание становится все более важным как для клиентов, так и для сотрудников. Doug Smith рассказывает о процессе Timken по продвижению технологий, ориентированных на клиента.
Экологическая устойчивость: хороший метод ведения бизнеса
Подшипники эффективны сами по себе, но мы продолжаем искать способы сделать наши материалы и производственные процессы еще более эффективными и экологичными.
Ориентированные на клиента инновации: в ожидании следующего большого прорыва
В эпоху, когда технологические прорывы происходят с головокружительной скоростью, Timken предлагает решения для отраслей автомобилестроения, ветроэнергетики и спутниковой связи, в которых конкуренция и скорость инноваций ставят невероятные задачи.
Превращение электрического полета в реальность
Электрический полет наконец-то становится реальностью. Как и в случае с любыми механическими инновациями, передовые технологии Timken обеспечивают значительные преимущества для авиаконструкторов, стремящихся запустить следующий коммерчески жизнеспособный электрический самолет.
Timken и GGB: Экспоненциальный опыт и инновации
Timken и GGB предоставляют клиентам 246-летний опыт работы в области подшипников и инноваций. Вот как приобретение GGB диверсифицирует возможности и продукты Timken, чтобы соответствовать требованиям клиентов в будущем.
Системы машинного зрения: повышение эффективности современной рабочей силы
Технологии следующего поколения повышают производительность и поддерживают качество при одновременном сокращении трудоемких процессов. Ашиш Васил, менеджер по производственным исследованиям и разработкам в штаб-квартире Timken, и Кристина Динка, инженер-разработчик Timken в Румынии, рассказывают, как системы машинного зрения выполняют сложные и повторяющиеся задачи с высокой точностью, позволяя квалифицированным специалистам сосредоточиться на дополнительных функциях.
Презентация ценностного предложения Timken
Сервисные инженеры Timken представляют службу поддержки клиентов на местах. Они выполняют сложную, сложную и непредсказуемую работу и приносят огромную пользу клиентам и компании Timken. Драгос Опреску, генеральный менеджер по глобальному сервисному инжинирингу, и Барклай Симмонс, главный инженер, обсуждают.
Движение вперед европейского рынка электрических коммерческих автомобилей
Рынок электрических коммерческих автомобилей быстро расширяется по всему миру. Технология конических роликоподшипников и опыт компании Timken в области реологии продвигают эти области применения в Европе. Альберто Чези, менеджер по работе со стратегическими клиентами, и Макс Леттл обсуждают недавнее успешное партнерство с итальянским многонациональным производителем транспортных средств.
21-й подвиг инженера-конструктора: подъем кораблей через высокогорье Китая
Самый большой. Наибольший. Самый сложный. Инновационные подшипниковые решения Timken помогают судам пересекать высокогорное плато Гуйчжоу на юго-западе Китая с помощью рекордной судоподъемной системы, что обеспечивает более быструю и эффективную глобальную торговлю.
Подшипники для электромобилей созданы компанией Timken на основе опыта инновационных разработок в течение 120 лет с учетом будущих потребностей
Производители электромобилей полностью меняют представления об автомобиле. Используя свой передовой опыт исследований и разработок, накопленный в течение 120 лет, компания Timken разрабатывает подшипники нового поколения для передовых автомобилей, включая премиальные электромобили, обладающие максимальным запасом хода на одной зарядке.
Результаты: продукция Timken для сельского хозяйства
Текущие события существенно обостряют глобальную ситуацию в продовольственной сфере. Для минимизации проблем сельскохозяйственного производства требуется эффективность и бесперебойность. В этом значительно помогает технический опыт и надежная продукция Timken. Пояснения дает Mark Stangl, менеджер подразделения глобального маркетинга в компании Timken.
Индивидуальные решения: Rollon изготавливает передовые решения для линейного перемещения по индивидуальному заказу
Благодаря тому, что более 75% бизнеса компании основано на ее способности создавать индивидуальные решения, Rollon является лидером отрасли, известным тем, что адаптирует продукты линейного перемещения для сложных приложений на развивающихся рынках. Объясняет Фабрицио Галлоне, старший менеджер отдела приложений.
Трибология: наука, стоящая за всем, что мы делаем
Карл Хагер рассказывает об эволюции трибологии в производстве подшипников и объясняет, почему компания Timken признана мировым лидером в этой области.
Точность бесценна
Джерри Риппель (Jerry Rippel), руководитель группы исследований и разработок в области измерений в Timken, рассказывает о различных научных платформах и технологиях в области измерений, а также об инновациях, которые используются для того, чтобы помочь производственным предприятиям выполнить давние обязательства компании по обеспечению качества.
Изучение микроструктур подшипниковой стали
Специалист в области материаловедения Mohan Paladugu проводит углубленные исследования с целью изучить динамические характеристики различных материалов в процессе производства и эксплуатации изделий. В этих недавно опубликованных статьях он вместе с другими специалистами в этой области исследует влияние микромеханики микроструктур стали на надежность подшипников.
Диагностика усталости подшипников для повышения работоспособности ветряных турбин
В недавно выпущенном информационном документе специалист по разработке продукции отдела исследований и разработок компании Timken Rohit Voothaluru, признанный Министерством энергетики США за новаторскую научную работу, объясняет, почему прогнозирование образования белого коррозийного налета в подшипниках необходимо для обеспечения эффективности работы ветряных турбин.
Участие в создании самого мощного телескопа за всю историю
Как образовались первые галактики? Из чего состоит Вселенная? Космический телескоп имени Джеймса Уэбба, оснащенный современной технологией подшипников Timken, поможет ученым ответить на эти вопросы.
Подшипники для самой мощной в мире ветряной турбины
Инженерный центр передового опыта Timken Ploiesti Engineering Center of Excellence поддерживает постоянную связь между клиентами и производством — только так можно создать одни из самых больших подшипников в мире для самых больших ветряных турбин.
Ценность инженерных разработок: помощь авиакомпаниям в возвращении к работе
Подшипники для шасси Timken®, которые есть почти во всех пассажирских самолетах мира, обеспечивают их безопасный взлет и посадку. Когда в результате COVID-19 большая часть мирового флота вынуждена была прекратить полеты, перед отраслью встала задача поддерживать летную годность самолетов в условиях простоя.
Воспитание нового поколения экспертов по подшипникам
Mike Kotzalas известен в отрасли как соавтор «книги по подшипникам» и многими другими выдающимися достижениями. Однако больше всего он гордится тем, что делает все, чтобы его команда успешно работала и решала проблемы клиентов. В недавнем интервью мы говорили с ним о его стратегии по развитию следующего поколения экспертов по подшипникам.
Вывод энергии ветра на новые высоты
Группа гигантских ветряных турбин в Северном море вырабатывает много энергии в течение 25 лет, обеспечивая электроэнергию 3500 домов на одну турбину. Для его создания потребовалась беспрецедентная команда технологов-технологов и инженеров.
Подходящий материал для любой сферы применения
Исследования и разработки Timken Materials помогают преодолевать физические ограничения и создавать процессы и технологии для решения задач, которые ранее считались нерешаемыми.
Подготовка руководителей производства
В основе культуры обучения Timken лежит приверженность различным точкам зрения и совместное лидерство. Три сотрудника Timken рассказывают о навыках и знаниях, которые они приобрели в рамках Программы операционного развития.
Эффективность цепочки поставок во время глобальных потрясений
Во всем мире руководители цепочек поставок подвергают сомнению предположения, которые они делали всего две зимы назад. Louise Dalton, директор по глобальной цепочке поставок, рассказывает о подходе своей команды к тому, чтобы продукты попадали в руки клиентов.
Позиционирование Timken для лидерства в робототехнике
Дочерние компании Timken, Cone Drive и Rollon, разрабатывают инновационные решения для промышленной робототехники, обслуживая OEM-производителей, а также такие отрасли, как автомобилестроение, железнодорожный транспорт и логистика.
Глобальное стремление к высочайшему качеству
Несмотря на то, что темпы и сложность глобального производства продолжают расти, качество Timken никогда не снижается. Вице-президент по качеству Мэтт Экелс рассказывает о системах, стандартах и культуре, необходимых для выполнения этого многовекового обязательства.
Повышение жизнеспособности ветровой энергии
За последнее десятилетие ветер стал все более жизнеспособным источником энергии. Инновации Timken сыграли значительную роль.
Партнерство с клиентами для решения проблемы NVH
Поскольку разработчики оригинального оборудования уделяют больше внимания шуму, вибрации и жесткости (NVH), инструменты анализа Timken помогают определить правильный подшипник для каждого случая использования.
Прогнозирование эффективности силовой передачи: лаборатория реологии Timken
Поскольку производители стремятся снизить трение на всех этапах конструкции электромобилей, клиенты Timken получают возможность оптимизировать комбинации смазочного материала и подшипника.
Поддержка создания самого большого космического телескопа
Как сформировались первые галактики и звезды? Из чего построена вселенная? В 2021 году НАСА запустит космический телескоп Джеймса Уэбба, и технологии Timken помогут всему миру увидеть его удивительные открытия.
Фотограф: НАСА/Chris Gunn
Сервисные инженеры Timken работают над решением проблем с дорогостоящим оборудованием
Время — это деньги для любой отрасли, а неполадки не всегда случаются в рабочее время. При возникновении чрезвычайной ситуации у клиентов даже в 2 часа ночи сервисные инженеры Timken переходят в режим решения проблем — восстанавливают оборудование, ограничивают убытки и способствуют безопасной эксплуатации.
Вершина современного производства: новый завод в районе Прахова, Румыния – это подтверждение глобального лидерства на рынке конических роликовых подшипников
Timken’s new Prahova plant takes modern manufacturing to the next level, featuring sophisticated advancements in computer controls, robotics, and automation.
Развитие благодаря приобретениям
Исполнительный вице-президент и финансовый директор Philip D. Fracassa рассказывает о приобретениях, которые помогли компании Timken выйти на новые рынки и увеличить доходы как заказчиков, так и акционеров.