Инновации
Отмеченные наградами инновационные решения для развития возобновляемой энергетики
Достижение нулевых показателей вредных выбросов в будущем невозможно без значительных глобальных изменений в производстве и потреблении энергии. Все этапы промышленных процессов должны быть переосмыслены, чтобы делать больше с меньшими затратами, тем самым создавая более экологически устойчивое будущее для сообществ и бизнеса.
Экологическая безопасность является основой клиентоориентированных инновационных продуктов Timken. Подход компании к исследованиям, разработкам и инновациям направлен на экономию энергии и повышение эффективности всей цепи создания добавленной стоимости, от производственных процессов и материалов до эксплуатационных характеристик и долговечности продукции. Технологические лидеры компании Timken, Doug Smith и Ryan Evans, рассказывают, как отмеченные наградами разработки компании способствуют развитию возобновляемой энергетики.
Инновации с учетом потребностей рынка
С 1899 года компания Timken внедряет инновации для клиентов, помогая решать самые актуальные мировые инженерные задачи и создавать индустриальное будущее. Стремление компании к исследованиям и разработкам зародилось в 1920-х годах, когда работа инженеров в лабораториях прототипов и испытаний была встроена в производственные операции компании. Сегодня более 140 ученых, исследователей и инженеров Timken используют лаборатории мирового класса для проведения отмеченных наградами исследований и разработок в широком круге дисциплин, от теоретических основ до практического тестирования продукции.
Мы делаем все необходимое для создания новых ценностей для всего мира. Для компании Timken это происходит на стыке ее возможностей и способностей.
«Наши технические решения обусловлены рыночными тенденциями, устанавливающими новые требования для решений по передаче мощности и промышленному перемещению, – говорит Doug Smith, вице-президент по технологиям. – Для возобновляемой энергетики мы разрабатываем приложения, которых до недавнего времени просто не существовало. Каждая итерация должна быть более эффективной и экологически устойчивой, чем предыдущая. Мы применяем наш опыт и полученные знания, чтобы принести максимальную пользу клиентам и окружающей среде».
«Наши технические решения обусловлены рыночными тенденциями, устанавливающими новые требования для решений по передаче мощности и промышленному перемещению».
Doug Smith
Вице-президент по технологиям
Влияние компании становится все более заметным. Timken была признана одной из самых инновационных компаний в мире в 2024 году по версии Fast Company и одной из самых инновационных компаний Америки в 2024 и 2023 годах по версии журнала Fortune. Обе награды отражают инновации в продуктах и процессах, которые приносят реальный вклад в жизнь общества. Timken получила обе награды, продемонстрировав, как ее опыт в области исследований и разработок повышает эффективность и экологическую устойчивость возобновляемой энергетики, в качестве крупнейшего рынка сбыта компании.
Совершенствование продуктов и процессов для ветроэнергетики
На самом верху ветряной турбины расположена гондола, содержащая компоненты, позволяющие лопастям непрерывно вращаться на ветру и генерировать чистую электроэнергию. Одним из наиболее важных компонентов является подшипник первичного вала, на который приходятся огромные нагрузки от вращающихся лопастей и ротора.
Увеличение размеров турбин означает увеличение размеров подшипников. Это представляет собой серьезную проблему для разработки эффективных и долговечных подшипников диаметром до четырех метров (13 футов), являющихся крупнейшими из когда-либо созданных.
Инженеры Timken разработали решение, в котором два сверхбольших подшипника разнесены на некоторое расстояние вдоль главного вала для эффективного распределения нагрузки. Помимо повышения эксплуатационной эффективности, решение разработано для технического обслуживания турбины на протяжении всего ее срока службы. Увеличение сроков замены подшипников также снижает потребность в материалах и энергии для их производства.
По словам Ryan Evans, директора отдела исследований и разработок в области подшипников, проектирование изделий является лишь одним из элементов повышения экологической устойчивости ветровой энергетики. Компания Timken внедрила инновационный и более экологичный процесс термической обработки подшипников сверхбольшого диаметра, при котором электроэнергия используется только в процессе закалки дорожек качения подшипников. Это исключает необходимость круглосуточного поддержания горячих печей и позволяет обрабатывать критически важные поверхности деталей только при необходимости. Данный инновационный процесс требует гораздо меньше энергии и значительно снижает выбросы по сравнению с термической обработкой, при которой используются традиционные печи на углеводородах.
«Мы обладаем обширными знаниями в области металлургии, материалов и производственных процессов, но мы всегда расширяем и исследуем те дисциплины, о которых сегодня недостаточно знаем, – говорит Evans. – Эти открытия помогают нам решать глобальные проблемы, такие как сохранение окружающей среды посредством умного и энергоэффективного производства».
Компания Timken также разработала специальный стальной сплав под названием TMS-25, чтобы гарантировать, что компоненты смогут выдерживать любые требования как при производстве подшипников, так и при эксплуатации ветряных турбин. Этот сплав по возможности производится из переработанной стали для дополнительного повышения экологической устойчивости.
Инновации промышленного перемещения для солнечной энергии
В солнечной энергетике компания Timken стала лидером в области решений для точного управления перемещением современными системами слежения, которые ежедневно направлены на солнце, чтобы улавливать солнечную энергию для ее преобразования в электричество.
Компания Cone Drive (дочерняя компания Timken) внедряет инновационные высокоточные приводы, которыми оснащены многие крупнейшие в мире солнечные электростанции в США, Объединенных Арабских Эмиратах, Южной Африке и Китае.
Эксперты компании недавно разработали решения для второго по величине проекта фотоэлектрической (PV) системы слежения за солнечной энергией в Австралии. Инженеры Cone Drive работали с производителем солнечных трекеров над разработкой многоточечных приводов поворота, которые могут выдерживать чрезмерную вибрацию, вызванную сильным ветром.
Это особенно важно для солнечной фермы, которая в настоящее время строится в чрезвычайно ветреном горном районе Нового Южного Уэльса. Приводы способны справляться с нагрузками сдвига, изгиба и скручивания, вызванными ветром, предотвращая повреждение конструкции и преждевременный выход оборудования из строя.
«Экологическая устойчивость была темой исследований и разработок Timken еще до того, как стала общественным приоритетом. Так будет и дальше. – говорит Evans. – Мы – состоявшаяся компания со зрелыми техническими возможностями, а это – прочная основа для решения новых задач. Наши инвестиции в инновации, как мирового технологического лидера, помогут нашим клиентам по всему миру добиться успеха в будущем».
От использования энергии океана до электрификации транспортных средств и воздушных судов компания Timken является лидером в разработке экологически устойчивых решений для подшипников и промышленного перемещения, которые помогут сохранить мировые природные ресурсы.
Published: 2024/07/24