Timken duce la un nou nivel soluțiile maritime la cheie

Lumea devine din ce în ce mai mică, în fiecare zi, pe măsură ce populațiile devin din ce în ce mai mari și mai conectate, iar piața maritimă comercială este un motor macroeconomic important. Turbinele eoliene offshore nu ar exista fără navele masive de construcție, iar energia mareelor prezintă o altă piață în dezvoltare pentru navele de servicii generale. Nouăzeci și cinci la sută din comunicațiile pe internet depind de navele care instalează și întrețin cabluri submarine de fibră optică, iar transportul maritim este esențial pentru zonele geografice care au nevoie de mărfuri agricole.

Având 125 de ani de experiență pe piețe precum cea a căilor ferate,, cea auto și cea aerospațială, Timken este bine echipată pentru a deservi industria maritimă comercială. În ziua de astăzi, producătorii de mecanisme de propulsie pentru nave maritime vin la Timken pentru orice le este necesar, de la trenuri de rulare, la soluțiile de echipamente pentru punte. Ambreiajele, frânele și limitatoarele de cuplu PT Tech pot fi găsite pe aceste nave, precum și rulmenții Timken, cuplajele Lovejoy și Torsion Control Products (TCP),, sistemele de lubrifiere Groeneveld-BEKAși multe altele.

În 2023, Timken și-a consolidat poziția pe piață prin achiziționarea companiei Lagersmit, un producător olandez de soluții speciale de etanșare pentru tuburi etambou, propulsoare și pereți etanși pentru nave de servicii generale, comerciale și industriale.


Jason Rebucci.„Intenționăm să valorificăm poziția Lagersmit în industria maritimă și să ne utilizăm experiența globală și investițiile în producție pentru a oferi amploare și asistență clienților din întreaga lume.”

Jason Rebucci
, președintele PT Tech, TCP și Lagersmit

spațiu vertical adăugat

„Intenționăm să valorificăm poziția Lagersmit în industria maritimă și să ne utilizăm experiența globală și investițiile în producție pentru a oferi amploare și asistență clienților din întreaga lume”, a declarat Jason Rebucci, președintele PT Tech, TCP și Lagersmit.

Îmbinând ingeniozitatea privind întregul sistem, cu experiența tehnică la nivel micro,

cele trei companii pe care Rebucci le conduce sunt cunoscute pentru experiența lor în ingineria sistemelor. Investițiile tehnice și de producție ale Timken oferă sinergii importante, ceea ce le dă posibilitatea de a detalia până la amănuntele tehnice ale proprietăților materialelor,acoperirilor îmbunătățite și proceselor de fabricație și de a duce aceste soluții proiectate privind sistemul, la un nivel mai înalt.

„Îmbinarea capacității tehnice a Timken cu experiența privind întregul sistem a unor companii precum Lagersmit și PT Tech este un lucru extraordinar”, spune Rebucci, – mai ales atunci când adaugi investițiile la nivel mondial ale Timken.

Two people inspecting the propellers of a large cargo ship.

„Achiziționarea companiei Lagersmit ne pune în poziția de a aduce soluții maritime la cheie clienților din toate regiunile lumii, oriunde se construiesc nave”, spune Rebucci. „Timken are deja relații excelente cu distribuitori și service-uri de ambarcațiuni din întreaga lume. Aceste canale oferă posibilități pentru dezvoltarea companiei Lagersmit și oferă clienților un magazin universal pentru piese navale, oriunde ar avea nevoie de acestea.

Conducem industria maritimă într-o nouă eră

„Prin această achiziție, clienții Lagersmit obțin acces la o organizație de talie mondială și la miile de angajați ai Timken, care sunt încântați să-i servească, pe măsură ce tehnologia maritimă evoluează în următoarele decenii”, spune Rebucci.

Lumea utilizează energia în mod diferit, iar industria maritimă explorează și alternative la combustibilii fosili”, spune el. „Punctul forte al Timken este rezolvarea problemelor ce implică tehnologie de ultimă generație și așteptăm cu nerăbdare să conducem piața mondială a industriei maritime prin această schimbare, astfel încât constructorii de nave să își poată continua munca de a face lumea mai mică și mai conectată.”


Vedeți toate modurile în care portofoliul Timken de produse de mișcare deservește industria maritimă comercială de astăzi.