Tehnicile eoliene joacă un rol esențial în menținerea alimentării

2020 și 2021 au înregistrat instalații de turbine eoliene record în SUA, care au crescut capacitatea cu 30%. Astăzi, industria susține peste 120.000 de locuri de muncă – de la proiectanți, producători și instalatori de turbine până la turnuri de urcare pentru a efectua întreținere și reparații.

În calitate de manager de afaceri pentru H&N Wind , parte a grupului de service Timken Power Systems, Nathan Glessner conduce echipe de tehnicieni care merg la cote mari – la propriu – pentru a menține luminile aprinse pentru comunitățile din America.

Abilități mecanice comparate cu suport profund la nivelul întregii Timken.

Glessner a început la H&N Electric înainte de intrarea sa în afacerea eoliană. „Am absolvit un liceu de peste râu și am devenit sudor, așa că am început în atelierul nostru de fabricare”, spune el.

În 2005, a fost primul tehnician H&N care a escaladat un turn eolian. „A fost în Oregon”, spune el. „Doi tehnicieni din Japonia au zburat în SUA încercând să rezolve o problemă. Nu aveau instrumentele potrivite, așa că ne-au găsit.”

„Energia eoliană este din ce în ce mai critică pentru rețeaua electrică, ceea ce înseamnă că munca pe care o facem este de asemenea critică.”

Nathan Glessner
Manager de afaceri, H&N Wind

Astăzi, creșterea echipei H&N este cea mai mare provocare a lui Glessner. „Tehnologiile eoliene sunt la mare căutare ”, spune el. „Este o meserie grozavă pentru un tânăr care caută libertate și aventură. Începi să cunoști oameni din toată țara – și este o muncă importantă.”

El caută în mod constant candidați care se pot antrena și se știe că își înmânează cardul tinerilor talente promițătoare oriunde îi întâlnește. „Puteți cumpăra stivuitoare, strunguri și clădiri și altele, dar muncitorii grei sunt greu de găsit”, spune el.

Unele turbine de 3 MW se înalță la 35 de etaje deasupra peisajului. Se întâmplă multe acolo sus, spune Glessner, dar cu o atitudine potrivită și o oarecare abilitate mecanică, poți să te ții rapid la viteză. „Schimbări de rulmenți, îmbunătățiri electrice, cupluri, tensionare, schimburi de ulei – aceasta este ziua în, ziua în care o facem”, spune el.

H&N are în spate toate resursele și cunoștințele Timken, inclusiv repararea cutiei de viteze, generatoare și motoare, precum și expertiză în rulmenți și limitator de cuplu. Tot ceea ce poate intra în joc în timpul apelurilor de întreținere și a situațiilor de urgență.

„Când un client are un turn în jos, situația este întotdeauna urgentă”, spune el. „Parcurile eoliene contractează cu companii electrice pentru a menține un anumit procent din turbinele lor disponibile în orice moment. Dacă un turn se prăbușește, au nevoie de tine ieri.”

Jucând în siguranță – și bucurându-te de peisaj

Ziua unui tehnician eolian începe cu o întâlnire de dimineață pe hayon pentru a analiza agenda, protocoalele de siguranță și orice posibile pericole. Vânturile puternice sau furtunile cu fulgere pot schimba rapid planul.

Înainte de urcare, este obligatorie o inspecție a hamului. Majoritatea turbinelor au un motor care trage cablul în sus, luând 80 până la 100 de lire de greutate pentru a vă ajuta să urci. Uneltele, piesele, apa, alimentele și alte necesități urcă în turn cu palanele exterioare sau cu un sistem de ridicare în interior.

Parcurile eoliene se construiesc în locuri în care vântul este puternic și sigur: zone de coastă, dealuri rotunjite, câmpii deschise și crăpături montane. De obicei, acest lucru nu echivalează cu un teren navigabil sau o vreme moderată, dar varietatea și aventura nu pot fi învinse. „Am fost peste tot în lume”, spune Glessner. „Pentru cea mai mare parte a muncii noastre, suntem în siguranță în interiorul nacelei din fibră de sticlă, dar, evident, deschideți capacul de fiecare dată, doar pentru a vedea priveliștea.”

Nu mai este o sursă de energie „de tranziție”.

Pe 29 martie 2022, energia eoliană din Statele Unite a atins o etapă majoră. Pentru prima dată, parcurile eoliene din SUA au generat peste 2.000 GWh – suficientă energie electrică pentru a alimenta peste două milioane de case în medie timp de o lună. În acea perioadă de 24 de ore, vântul a învins orice sursă de energie, cu excepția gazului natural.

„Energia eoliană este din ce în ce mai critică pentru rețeaua electrică”, spune Glessner. „Ceea ce înseamnă că munca pe care o facem este, de asemenea, esențială.”


Inginerii și tehnicienii de service sunt esențiali pentru creșterea energiei eoliene în întreaga lume. Citiți cum Andy Zhou și echipa sa rezolvă provocările legate de energia eoliană din China.