Sustenabilitate: Bune practici în afaceri

În contextul în care comunitatea mondială asistă la înrăutățirea efectelor schimbărilor climatice, tot mai mulți consumatori aleg produse care aplică standarde privind sustenabilitatea.


Ingineria aplicațiilor

  • Dezvoltăm soluții axate pe clienți pentru următoarea generație de probleme și aplicații care reprezintă cele mai dificile provocări la nivel mondial.

Cerințele pieței

  • Inovăm tehnologii de produs și de proces axate pe cerințele în schimbare ale pieței și pe tendințele emergente.

Expertiză de specialitate

  • Suntem recunoscuți la nivel mondial pentru expertiza noastră de specialitate în domeniul gestionării fricțiunii, al științei materialelor și al transmisiei de putere.

Procesul de inginerie durabilă al Timken, prezentat în Raportul de responsabilitate socială corporativă (RSC), detaliază modalitățile prin care produsele Timken® promovează obiectivele de sustenabilitate pentru companie și clienții săi. Scott Hyde, cercetător științific principal din cadrul echipei de cercetare și dezvoltare a Timken, a ajutat la descrierea și documentarea eforturilor pe care Timken le face de mulți ani. De-a lungul întregii sale cariere de 30 de ani în cadrul Timken, a lucrat la eficiență – o muncă care joacă un rol semnificativ în eforturile actuale privind sustenabilitatea.

Avantajul Timken privind sustenabilitatea

„Funcția de bază a unui rulment este de a transfera mișcarea într-un mod care reduce frecarea”, spune Hyde. „Am îmbunătățit designul original de-a lungul anilor, dar, în esența sa, un rulment este un produs eficient în mod inerent.”

În plus, rulmenții sunt fabricați din oțel – „cel mai reciclabil material de care dispunem”, spune el. „Cea mai mare parte a oțelului pe care îl achiziționăm provine din deșeuri reciclate, iar majoritatea rulmenților noștri sunt 100% reciclabili.”

Totuși, problema sustenabilității nu se oprește aici. De-a lungul anilor, inginerii Timken au continuat să optimizeze designul rulmenților. Rulmenții Timken cu densitate de putere și eficiență a combustibilului (PDFE – power-dense, fuel-efficient) reprezintă un exemplu, oferind mai mult cuplu și putere într-un volum mai mic pentru a-i ajuta pe producătorii de autovehicule să facă tranziția către vehiculele electrice..

Photograph of electronic car charging, with a wind turbine in the background.

Optimizare împotriva pierderilor de energie
Rulmenții Timken, eficienți din punct de vedere al consumului de combustibil, reduc consumul de energie cu până la 30 la sută în comparație cu rulmenții convenționali. Reducerea consumului de energie în rulmenți poate îmbunătăți, de asemenea, eficiența combustibilului cu până la 2 procente.

Inginerii Timken lucrează în mod constant pentru a optimiza rulmenții împotriva pierderilor de energie, oferind soluții care depășesc constant standardele din industrie și așteptările clienților. Cu toate acestea, activitatea privind sustenabilitatea produselor nu se referă doar la performanță, ci și la facilitarea instalării și întreținerii, la reducerea etapelor și cerințelor și la extinderea duratei de viață prin calcule și tehnici de modelare predictivă.

„Avem o abordare holistică în ceea ce privește sustenabilitateam” spune Hyde. „Produsele noastre îi ajută pe clienți să reducă costurile energetice în fiecare etapă a ciclului de viață al produsului.”


Photograph of Scott Hyde.„Am îmbunătățit designul original de-a lungul anilor, dar, în esența sa, un rulment este un produs eficient în mod inerent.”

Scott Hyde
Cercetător științific principal, Departamentul de Cercetare și Dezvoltare al Timken

vertical space added

vertical space added

Trecerea la o producție mai eficientă

Procesele noi eficientizează și producția. În 2014, fabricile Timken au început să implementeze procese de tratare termică alternative la procesul tradițional de cementare a carcasei cu procese de călire mai eficiente și mai ecologice. „Prin cementarea carcasei, produsele pot sta în cuptor peste o săptămână pentru a atinge cerințele de rezistență prevăzute”, spune Hyde. „Tehnicile de călire pătrunsă reduc considerabil timpii cuptoarelor. În plus, Timken utilizează procese de întărire prin inducție, care permit tehnologia de încălzire la cerere.”

Photograph of an offshore wind turbine.

Produse din conținut reciclat
Designul unic al rulmenților cu role conice Timken pentru aplicațiile arborelui principal asigură alimentarea turbinelor eoliene din întreaga lume. Rulmenții sunt fabricați din oțel reciclat în proporție de până la 100 %.

Aceste procese sunt perfecționate în permanență. „În prezent, folosim, de asemenea, austempering, care reduce distorsiunea produsului, astfel încât să avem mai puțin material consumat și mai puține deșeuri”, spune el. „În timp ce tratamentele termice anterioare necesitau ca numerele de piese diferite să fie procesate separat, austemperingul ne permite să combinăm laolaltă inele de dimensiuni diferite, astfel încât să putem încărca cuptoarele mai eficient. ”

Hyde este mândru de rolul pe care îl joacă în realizarea unei producții mai sustenabile în cadrul Timken. „Proiectarea unei performanțe adecvate poate fi o provocare”, spune el. „Dar, datorită unui secol de expertiză în știința materialelor și metalurgie, Timken dispune de know-how-ul necesar pentru a furniza rulmenți siguri și fiabili, folosind procese mai eficiente..”

Bunele practici de afaceri sunt bune pentru planetă

Eforturile de sustenabilitate ale Timken depășesc cu mult sfera rulmenților. Sistemele de lubrifiere automată de la Groeneveld-BEKA,, de exemplu, reduc risipa de grăsimi și contaminarea solului, iar echipele din întreaga lume implementează soluții creative pentru a face ca fabricile Timken să fie mai sustenabile.. Fabrica Groeneveld-BEKA din Wannberg, Germania,, este alimentată deja 100% din surse de energie regenerabilă.

De asemenea, nu este vorba doar de responsabilitate socială. Pe măsură ce Timken își reduce amprenta de carbon, reduce și costurile pentru clienți și companie. „Orice lucru pe care îl putem face pentru a economisi energie este bun și pentru afacere”, spune Hyde. „Pe măsură ce construim procese mai eficiente și mai sustenabile, devenim o companie mai bună și mai puternică.”


În prezent, energia regenerabilă reprezintă cel mai mare sector de piață finală al Timken. Aflați cum contribuie produsele Groeneveld-BEKA la dezvoltarea energiei eoliene.