Values
Slam Dunk pentru STEM: Timken se alătură Fundației LeBron James Family în proiectul I PROMISE
„Suntem o familie.” Această filozofie ghidează Școala I PROMISE, o colaborare între Fundația LeBron James Family și școlile publice din Akron, aflat în apropierea sediului internațional al Timken. Aici, sute de elevi vulnerabili din clasa a treia până într-a șasea au acces la intervenții academice revoluționare, sprijin complet pentru întreaga lor familie și un curriculum STEM care le poate schimba cursul vieții.
În curând, acești inovatori în devenire vor învăța despre știință, inginerie și oportunități de carieră tehnică de la experții Timken, pe măsură ce compania se alătură familiei de parteneri ai Fundației LeBron James Family.
„Este o potrivire excelentă”, spune Mike Leftwich, doctor în drept, colaborator specializat în relații din cadrul Timken și numit recent membru al consiliului consultativ LeBron James. „Există mulți copii capabili în comunitatea noastră care au nevoie doar de resurse și de oportunitatea de a-și transforma talentele intrinsece în ceva măreț. Văzând exemple pozitive despre ceea ce se poate realiza în lumea STEM îi ajută să știe că și ei pot face asta.”
Promisiunea Timken: Mentor STEM, îndrumător academic
„Speranța este o forță foarte puternică”, a spus LeBron James într-un interviu acordat la începutul acestui an. „Indiferent de situație, dacă un copil știe că cineva crede cu adevărat în el, asta îi schimbă viziunea asupra întregii lumi. La școala noastră, totul este construit pentru a le oferi copiilor încrederea că pot face orice. Ei știu că eu cred în ei, știu că profesorii, întregul personal și toți cei pe care i-am adus în jurul lor cred în ei. Este incredibil ce pot face atunci când simt acel sprijin.”
Acest sprijin include totul, de la planuri de învățare axate pe probleme până la servicii de intervenție care abordează probleme precum hrana și adăpostul. Abordarea integratoare a funcționat; doar în primul an al Școlii I PROMISE în 2018, 90% dintre elevi și-au îndeplinit sau au depășit dezvoltarea așteptată în matematică și citire.
Timken s-a angajat să fie partener STEM pentru Școala I PROMISE și va sponsoriza programul „Makerspace” din cadrul școlii – un laborator și o bibliotecă în care elevii pot cultiva gândirea inovatoare prin explorare practică. Laboratorul este dotat cu rechizite pentru a construi un robot, pentru a crea artă sau pentru a începe noi aventuri prin lectură, iar astfel de resurse pot ajuta la nașterea obiectivelor viitoare și a speranței în rândul copiilor care au avut dificultăți din punct de vedere academic sau au avut probleme acasă.
„Ne-am dori, de asemenea, să punem în legătură studenții cu inginerii Timken care se specializează în diverse discipline tehnice, cum ar fi ingineria mecanică, știința materialelor și tribologia, știința suprafețelor interactive în timpul mișcării relative”, spune Leftwich. „Inginerii pot împărtăși modul în care lucrează unii cu ceilalți și cu clienții pentru a rezolva problemele tehnice din lumea reală.”
A da înapoi pentru a duce lumea înainte
Leftwich simte o legătură puternică cu Școala I PROMISE din două motive: el vede impactul real pe care îl are în propria sa comunitate și este o investiție în creșterea viitoare a domeniilor STEM la nivel regional și global.
„LeBron și I PROMISE sunt surse importante de mândrie în zona noastră”, a spus el. „Cunosc personal copii care au primit burse și alții care au primit asistență prin program și văd schimbarea pe care o aduce pentru familii întregi. Când mi s-a cerut să fac parte din consiliu, am acceptat foarte repede.”
Leftwich spune, de asemenea, că colaborarea Timken cu Fundația LeBron James Family este ceva care va avea efecte și dincolo de această comunitate, în lumea mai largă a tehnologiei.
„Este o oportunitate pentru Timken de a împărtăși resursele, cunoștințele și pasiunea noastră cu acești copii, astfel încât aceștia să fie inspirați să intre într-un domeniu legat de educația STEM”, spune Leftwich. „Pentru mine, cercul s-ar încheia dacă, pe viitor, am intervieva un fost student I PROMISE pentru un post la Timken. Este vorba despre a încuraja următorului val de talente – indiferent dacă ajung aici sau oriunde altundeva, care să inoveze pentru viitor.”
Din Akron și până în India, Timken investește în comunități pentru a face lumea un loc mai bun. Vedeți mai multe exemple despre modul în care compania promovează leadership-ul în Raportul de responsabilitate socială corporativă Timken.
Last Updated: 2023/11/10
Published: 2021/11/19