Precizia este neprețuită

Când vine vorba de inginerie și producție, precizia este neprețuită. La Timken, este o condiție prealabilă pentru angajamentul de lungă durată al companiei față de calitate în portofoliul său extins.

Renumit pentru expertiza sa în managementul frecării, transmisia energiei și metalurgie, Timken aplică soluționarea inovatoare a problemelor aplicațiilor sofisticate pentru industriile globale consacrate și emergente – de la producția de alimente și transport la automatizare, aerospațială și energie regenerabilă.

Deoarece fiecare piață pe care o deservește compania solicită soluții de înaltă inginerie, fiabile și de calitate premium, standardele de calitate ale companiei sunt extrem de înalte. Iar întâlnirea acestora depinde în mare măsură de o capacitate puternică de a măsura cu acuratețe și eficient materiale, produse, piese și proiecte de aplicații – și un personal de experți dedicat în întregime îmbunătățirii acestei capacități.

„Echipa mea oferă soluții avansate de măsurare și inspecție care echipează echipele Timken din întreaga lume cu instrumentele de care au nevoie pentru a livra produse proiectate de înaltă calitate”, spune Jerry Rippel, lider de grup, specialist în cercetare și dezvoltare în măsurare și metrologie de precizie la sediul mondial Timken.

În cadrul departamentului R&D de măsurare al Timken

Departamentul Rippel folosește o gamă largă de platforme științifice de măsurare: de la mașini de măsurare a coordonatelor geometrice și procese avansate care folosesc lasere și camere pentru măsurarea rulmenților cu alezaj foarte mare utilizați în turbinele eoliene; la mașini 3D și alte tehnologii de detectare a adâncimii pentru a măsura componente minuscule pentru aplicații aerospațiale; la metodologii de inspecție subterană cu ultrasunete pentru a asigura integritatea oțelului utilizat în fiecare produs Timken.

Dar departamentul este mult mai mult decât un laborator cu echipamente și tehnologie de ultimă generație. La fel ca comunitatea mai mare de cercetare și dezvoltare și inginerie Timken, aceasta cuprinde un grup de experți talentați implicați în mod proactiv în activități inovatoare, bazate pe soluții.

„O mare parte din ceea ce facem se învârte în jurul dezvoltării unei soluții – întregul proces, nu doar dispozitivul utilizat în cele din urmă – pentru nevoile noastre de măsurare”, spune Rippel. „Avem furnizori și avem propriile noastre mașini, tehnici și sisteme. Dar dacă nu avem ceea ce ne trebuie pentru sarcină la îndemână și nu-l putem cumpăra, vom reuși.”

Faptul că Timken a construit mai mult de o duzină de mașini personalizate de măsurare a rulmenților în anii 1990 încă utilizate în fabrici din întreaga lume este doar un exemplu al renumitei capacități de rezolvare a problemelor a companiei, notează Rippel.

În prezent, echipa sa lucrează pentru a aborda provocările logistice legate de fabricarea rulmenților cu alezaj foarte mare.

„Acești rulmenți masivi ar putea părea destul de standard de la distanță, dar există o mulțime de detalii granulare”, spune Rippel. „Sunt necesare mai multe măsurători; Există o mulțime de zerouri implicate atunci când trebuie să măsurăm până la o milionime de inch.”

Deoarece procesele obișnuite de măsurare pentru aceste componente masive necesită timp și forță de muncă, implicând mutarea lor de la o mașină la alta, Rippel și personalul dezvoltă un sistem cu dispozitive mici de control al mișcării precise, care vor fi în schimb mutate în jurul piesei.


„Avem furnizori și avem propriile noastre mașini, tehnici și sisteme. Dar dacă nu avem ceea ce ne trebuie pentru sarcină la îndemână și nu putem cumpăra, vom reuși.”

Jerry Rippel
Lider de grup, Cercetare și dezvoltare în măsurare


Calibrarea viitorului

Pe lângă dezvoltarea de soluții interne, oferind în același timp îndrumări de măsurare și inspecție pentru echipele Timken din întreaga lume, departamentul urmărește îndeaproape tendințele și tehnologiile emergente care pot optimiza funcția sa colectivă. Printre acestea: testarea cu curenți turbionari, care utilizează inducția electromagnetică pentru a detecta și caracteriza defectele de suprafață și subterană în oțel; inspecție avansată de rezonanță acustică pentru a testa caracteristicile vibraționale pentru defecte; și tomografia computerizată industrială, care utilizează scanarea prin iradiere pentru a produce imagini 3D.

Potrivit lui Rippel și colegii săi, o tendință generală este clară: automatizarea fizică și digitală va fi esențială în eficientizarea proceselor de producție pentru a îndeplini specificațiile și termenele din ce în ce mai exigente ale clienților.

În timp ce prognoza viitorului poate fi dificilă, schimbarea este întotdeauna constantă. La fel este și obiectivul echipei de cercetare și dezvoltare Timken de măsurare – de a asigura precizia de inginerie și de fabricație pentru o lume mai eficientă, durabilă și mai rezistentă. De la început până la sfârșit, de la concepția inginerească până la produsul final fabricat, aceștia își aplică expertiza pentru a îndeplini zilnic angajamentul companiei față de calitate pentru baza sa largă de clienți.

„Precizia este într-adevăr neprețuită când există puțin loc pentru erori”, spune Rippel. „Pentru asta este cunoscut Timken și de aceea munca pe care o facem este atât de importantă.”


Aflați mai multe despre modul în care inginerii Timken eficientizează producția prin valorificarea automatizării fizice și digitale pentru a îndeplini specificațiile și termenele din ce în ce mai exigente ale clienților.