Harmonic Solutions: Creșterea nivelului Precision Motion Control

Kurt Gamelin Președintele Cone Drive by Timken

În calitate de președinte al Cone Drive by Timken, Kurt Gamelin trăiește și respiră inovația în afaceri, sprijinindu-și echipa în identificarea piețelor importante și apoi în descoperirea noilor tehnologii care vor introduce acele produse de înaltă inginerie în mainstream.

În urmă cu câțiva ani, era vorba de transmisii și rulmenți pentru industria energiei solare. Gamelin a condus Cone Drive în creșterea acelei părți a afacerii de peste 8 ori în doar cinci ani.

Astăzi, el lucrează la soluții armonice, angrenajele de precizie care fac posibile operațiile robotice și comunicațiile prin satelit, printre altele. Am vorbit cu el despre motivul pentru care armonica este atât de mare și despre cum este să concepi o linie de produse de la zero.

Î: Ce sunt soluțiile armonice și prin ce diferă ele de produsul emblematic Cone Drive, unitatea cu angrenaj melcat cu înveliș dublu?

Gamelin: Baza noastră de clienți cu unități cu angrenaj melcat este extrem de diversă; urmărim veniturile pe aproape fiecare piață industrială. Există o parte a transmisiei de putere, în care clienții doresc un reductor de viteză de mare putere și cuplu mare pentru a se deplasa, să zicem, agregat pe o navă de marfă. Apoi, există o latură de control al mișcării, în care clienții caută precizie pentru utilajele care vopsesc cutiile de sifon sau bere preferate, de exemplu. Poziționarea pulverizatorului trebuie să fie foarte precisă, astfel încât să nu obții neclarități.

Soluțiile armonice oferă un grad si mai mare de precizie într-un spațiu compact. Producători de roboți folosiți-le în axele încheieturii mâinii și ale cotului, iar producătorii de sateliți le folosesc pentru a manipula delicat antenele sau panourile solare.

Vedeți și roți dințate armonice pe exoschelete pe piața ergonomică. Lucrătorii de pe o linie de asamblare auto le pot lega pentru a ajuta la ridicarea pieselor grele deasupra capului. Industria medicală folosește, de asemenea, aplicații armonice în orice, de la aparate de imagistică la instrumentele utilizate în operațiile robotizate.


Angrenajele armonice oferă o precizie ridicată a transmisiei și pot suporta o reducere mare a raportului într-o singură treaptă cu o inerție mai mică. Designul extrem de precis, cu un cuplu dens, face ca angrenajele armonice să fie o soluție excelentă pentru aplicații robotice și de poziționare.

Cum se compară experiența dvs. în dezvoltarea de noi produse pentru piața solară cu munca dvs. privind soluțiile armonice?

Gamelin: Cu energia solară, aveam deja tehnologia de bază în unitatea noastră de angrenaj melcat cu înveliș dublu. Am introdus asta în produsul rotativ și le-am reunit pentru a servi piața.

A trebuit să trecem la producția de volum mare pentru a satisface nevoile pieței solare, ceea ce a reprezentat o schimbare culturală pentru noi. După ce am angajat și instruit acei oameni suplimentari și am făcut primul set de expedieri, am simțit că am putea intra pe piață și am putea să o gestionăm corect, așa că apoi am asigurat mai multe contracte și am câștigat rapid un punct de sprijin.

Pe partea armonică, am identificat potențialul în robotică și alte piețe de control al mișcării, dar nu aveam un produs pentru ei și nu erau alți producători de achiziționat. Am decis să dezvoltăm aceste soluții interne, valorificând expertiza noastră în proiectare și producție.

Ce se întâmplă în dezvoltarea de produse complexe de la zero?

Gamelin: Totul ține de oamenii lucrează la ele. Echipa noastră de aici se bucură de provocarea de a lucra la probleme complexe de inginerie și sunt foarte mândri și își asumă responsabilitatea referitoare la afacere. Pentru soluții armonice, am angajat ingineri suplimentari care sunt incredibil de ageri. Ne-au ajutat să analizăm și să dezvoltăm tehnologia.

Dezvoltarea tehnologiei armonice nu a fost doar despre proiectarea produsului în sine. O mare parte din proprietățile intelectuale dezvoltate de Cone Drive se referă la capabilitățile de testare a produselor, sistemele de măsurare, capacitatea de lucru și analiza materialelor.

În plus, când am devenit o afacere Timken, am obținut acces la mai multe instrumente de cercetare și dezvoltare și la ingineri cu cunoștințe detaliate despre rulmenți și știința materialelor, ceea ce ne-a ajutat să rezolvăm provocările legate de rulmenți armonici. Nivelul echipamentului de testare și al capacităților de care dispunem de la achizitie este de clasă mondială.

Am investit câteva milioane de dolari în capital pentru a ne duce unde suntem acum. Aceasta include nu numai capitalul uman, ci și modernizarea instalațiilor, echipamentele de producție, sistemele de măsurare și capabilitățile de testare.

De ce aleg clienții Cone Drive Harmonic Solutions în locul produselor concurente?

Gamelin: Clienții apreciază abordarea noastră centrată pe client – ușurința cu care colaborăm cu ei și pentru a realiza produse speciale proiectate. Perioadele noastre rapide de livrare sunt, de asemenea, cheie, fie că este vorba de prototipuri sau de producție în serie. Mulți clienți apreciază, de asemenea, faptul că am reușit să evităm în mare parte problemele lanțului de aprovizionare, deoarece materialele noastre provin din țară.

Ce te inspiră pe tine și pe echipa ta în fiecare zi să te ridici și să rezolvi probleme grele de control al mișcării?

Gamelin: Este motivant să lucrezi cu aceste tehnologii revoluționale, în permanentă schimbare și suntem mândri că ajutăm să schimbăm viețile oamenilor în bine. Protecțiile robotizate de șold, de exemplu, sunt mai puțin intruzive, astfel încât oamenii au timpi de recuperare mai scurti, cu șanse mai mici de infecție. Iar munca noastră cu companiile prin satelit înseamnă că accesul la internet va fi disponibil în curând oriunde în lume. Asta va fi transformator.

Aflați mai multe despre macrotendințele care conduc investițiile în cercetare și dezvoltare la Timken.