Culegerea rezultatelor: portofoliul Timken ajută agricultura

Multe crize actuale se unesc pentru a produce o „furtună perfectă” în ceea ce privește insecuritatea alimentară globală. Războiul din Ucraina; exporturile de cereale, blocate; lanțurile de aprovizionare precare; creșterea prețurilor la îngrășăminte, combustibil și alimente; schimbările climatice și impactul persistent al COVID-19. În plus, având în vedere că este de așteptat ca populația globală să crească cu 2,2 miliarde până în anul 2050, fermele vor trebui să producă cu aproximativ 70% mai multe alimente decât o fac în prezent, potrivit Asociației Producătorilor de Echipamente. Deși noile tehnologii contribuie la mărirea la maximum a producției potențiale a terenurilor arabile, eficiența și timpul de funcționare sunt esențiale în special pentru a reduce la minim decalajele din producția agricolă.

Timken joacă un rol istoric și în culise în această privință, având peste 100 de ani de experiență în serviciul industriei agricole. De fapt, compania a produs rulmenți pentru unele dintre primele tractoare din America de Nord. Astăzi, Timken produce o varietate de produse concepute cu precizie pentru a răspunde provocărilor unice legate de echipamentele agricole, astfel încât fermierii care se bazează pe ele să poată satisface mai bine nevoia de hrană din ce în ce mai urgentă a lumii.

„Desigur, acestea sunt provocări formidabile”, spune Mark Stangl, managerul diviziei Timken de marketing global. „Elementele au fost întotdeauna un factor în agricultură. Puține industrii necesită o varietate mai mare de tipuri și dimensiuni de echipamente, iar mașinile trebuie să funcționeze fiabil, adesea în condiții de murdărie, dure și austere.”

„Cu cât lucrurile se transformă mai mult în industrie, cu atât cunoștințele noastre devin mai valoroase, deoarece transformarea ne-a validat întotdeauna experiența în inginerie.”

Mark Stangl
Manager, Marketing Global

Legea pământului

Veteran în cadrul Timken de 25 de ani și inginer de meserie, Stangl a crescut într-o comunitate agricolă măruntă din Iowa.

„Acest subiect este foarte sensibil pentru mine, deoarece agricultura era o ocupație de familie”, spune Stangl. „Așadar, este destul de interesant să văd cum era acum 45 de ani, când mergeam împreună cu bunicul meu, pe tractorul lui, și cât de complexă devine agricultura.”

Astăzi, Stangl are o vedere directă asupra tendințelor agricole globale: macromigrația din zonele agricole rurale din întreaga lume, modificarea modelelor de proprietate a fermelor, echipamentele extinse utilizate pentru a compensa limitările forței de muncă diminuate, tranziția de la combustibilii fosili, optimizarea consumului de apă și apariția „agriculturii de precizie” – care descrie utilizarea mașinilor care pot observa, măsura și răspunde la variabilitatea de pe teren, prin intermediul inteligenței artificiale.

„Ceea ce așteptăm astăzi de la un tractor este foarte diferit de ceea ce așteptam acum 30 de ani”, spune Stangl. „Când eram copil, fermierii supraviețuiau cu adevărat doar dacă știau cum să-și repare echipamentele. Erau sudori; erau mecanici. Astăzi, nu prea faci asta cu un tractor de jumătate de milion de dolari.”

Cu toate acestea, unele lucruri nu se schimbă.

„Chiar și în cazul apariției tractoarelor și echipamentelor autonome, există întotdeauna o fereastră îngustă, esențială pentru timpii de funcționare”, spune Stangl. „Aici devine importantă calitatea pieselor din mașinile tale, pentru că ai de-a face cu ceva care crește, trăiește, se maturizează și apoi trebuie să-l recoltezi înainte de a fi prea târziu, înainte ca citricele să devină prea coapte, de exemplu sau înainte de primul îngheț.”

Lanțurile din seria „Diamond” oferă lanțuri cu role cu atașament, lanțuri transportoare cu pas dublu și lanțuri agricole speciale. Sistemul rotativ al combinelor moderne de recoltat este prezentat aici.

Separarea grâului de pleavă

Stangl vede, de asemenea, cum Timken este pregătit să-și mențină rolul de lider în deservirea sectorului în evoluție.

„Clienții noștri știu că nu vindem doar produse; suntem parteneri care ajută la rezolvarea problemelor”, spune el. „Inginerii noștri se străduiesc să înțeleagă complexitatea a ceea ce solicită fiecare piesă de mașină, ce oferă informații pentru a asigura că unealta respectivă poate îndeplini sarcina pentru care a fost fabricată, indiferent dacă această sarcină este cultivarea solului, plantarea sau recoltarea. Și, în același timp, cu cât lucrurile se transformă mai mult în industrie, cu atât cunoștințele noastre devin mai valoroase, deoarece transformarea ne-a validat întotdeauna experiența în inginerie.”

Aceasta este, în parte, o dovadă a culturii puternice de colaborare pe care Timken o cultivă nu doar cu clienții săi, ci și în rândul propriilor angajați.

„Structura noastră este orientată spre comunicare încrucișată, cu specialiști din diferite domenii care lucrează împreună”, spune Stangl. „Știm din experiență că acest lucru ajută în mod categoric aprofundarea cunoștințelor noastre colective și dă putere echipelor noastre de ingineri, oferindu-le o capacitate mai mare de a furniza soluții, într-o gamă largă de aplicații.”

În plus, Timken și-a extins destul de activ forța de muncă și experiența. În ultimii 12 ani consecutivi, compania a continuat o serie de achiziţii strategice care i-au lărgit semnificativ portofoliul de transmitere a puterii mecanice, i-au consolidat rolul de lider global în sisteme automate de lubrifiere și i-au dezvoltat marca în alte moduri relevante pentru sectorul agricol.

„La urma urmei, întregul este într-adevăr la fel de bun ca suma părților sale”, spune Stangl. „Aceasta este ceea ce face ca Timken să aibă succes pe fiecare piață pe care o deservește. Iar în ceea ce privește agricultura, aceasta este în cele din urmă ceea ce ajută la punerea alimentelor pe rafturi și mese.”

Cel mai bun dintre cei mai buni

Rulmenții, snecurile, lanțurile, curelele, cuplajele și sistemele automate de lubrifiere Timken sunt toate proiectate special pentru a îmbunătăți performanța echipamentelor agricole, de la tractoare și echipamente de recoltat până la o gamă completă de unelte agricole.

Heder cereale și transportor pentru alimentare

  • Snecuri Drives®
  • Rulmenți cu role conice Timken®
  • Lanțuri din seria Diamond®

Sistem automat de lubrifiere

  • Sisteme Groeneveld-BEKA®

Transmisii pentru roți și șenile

  • Rulmenți cu role conice Timken®

Transport pentru descărcare

  • Rulmenți cu role conice Timken®
  • Snecuri Drives®

Transfer rezervor

  • Snecuri Drives®
  • Rulmenți cu role conice Timken®

Site, lame, treierătoare și transportoare

  • Curele Timken® Super-Ag Drive®
  • Lanțuri din seria Diamond®
  • Rulmenți cu role conice Timken®
  • Rulmenți montați Timken®
Timken Bearings
Groeneveld-Beka logo
Timken Belts

Aflați cum Sistemele automate de lubrifiere Groeneveld-BEKA permit digitalizarea și automatizarea procesării alimentelor pentru a susține producția sigură și eficientă a produselor esențiale, cum ar fi cereale, legume și conserve.