Inovație
Captură video de mișcare: Urmărire rapidă pentru eliminarea riscurilor ergonomice
Bob Scott, specialistul Timken în ergonomie, este cunoscut în întreaga companie pentru pasiunea sa pentru această meserie. „Când Bob s-a alăturat echipei în urmă cu 14 ani, tulburările musculo-scheletice legate de muncă (WMSD) au fost unul dintre cei mai importanți contribuitori la accidentări la Timken”, a declarat Jamie Milobar, manager global EHS. „Procurând expertiza lui Bob, am construit un program solid de ergonomie în care facilitățile implementează soluții care previn rănile, îmbunătățesc eficiența și, adesea, economisesc bani.”
Recent, Scott a introdus o modalitate inovatoare de a identifica riscurile ergonomice: noua tehnologie de captare a mișcării dă putere echipelor de producție la fața locului cu capacitatea de a evalua siguranța ergonomică a locurilor de muncă și proceselor lor. Prin eficientizarea evaluărilor ergonomice, tehnologia îi ajută pe asociații Timken să identifice activitățile care ar putea cauza vătămări și să se protejeze de uzura factorilor de stres zilnic.
Am vorbit cu Scott despre natura critică a muncii sale și de ce tehnologia de captare a mișcării anunță o astfel de descoperire în acest domeniu.
„La sfârșitul zilei de lucru, cu toții vrem să mergem acasă în aceeași stare în care am venit. Programele și inițiativele noastre ne ajută să ne asigurăm că acest lucru se întâmplă.”
Bob Scott
Specialist în ergonomie
Î: Cum ați ajuns în domeniul ergonomiei?
Scott: Sunt inginer industrial și de sisteme după grad, din care ergonomia și factorii umani sunt o ramură. Proiectăm, îmbunătățim și optimizăm procesele și sistemele pentru a le face să funcționeze în siguranță și eficient. La începutul carierei mele, am acceptat un post de inginer ergonomic la General Motors și am avut norocul să fiu îndrumat de unii dintre cei mai buni ergonomi din lume.
Când am venit la Timken în 2009, am dezvoltat și implementat un proces de ergonomie pentru toate facilitățile noastre globale. Pe măsură ce programul sa maturizat, rolul meu a crescut pentru a include îndeplinirea obligațiilor de siguranță și conformitate, precum și identificarea și eliminarea pericolelor la locul de muncă.
Î: Ce este tehnologia de captare a mișcării video și cum funcționează?
Scott: Captura video de mișcare permite oricui să înregistreze un videoclip cu cineva care efectuează o sarcină și apoi să finalizeze rapid o evaluare ergonomică. Folosind inteligența artificială, tehnologia analizează videoclipul și cartografiază unghiurile articulare problematice și evaluează posturile incomode, frecvențele și duratele posturii. Rezultatul este o evaluare ergonomică de înaltă calitate, cu o matrice de risc care arată riscul în funcție de parte a corpului și un scor general al priorității riscului.
Sunt ergonomist de mulți ani, iar aceasta este cea mai interesantă tehnologie pe care am văzut-o vreodată în domeniu. Anterior, puteam face captarea mișcării doar într-un cadru de laborator folosind senzori, purtabile sau alte echipamente. Evaluările ergonomice ale riscurilor au consumat timp, au fost bazate pe creion și hârtie, subiective și au fost necesare abilități și experiență pentru a fi finalizate.
Î: Cum este utilizat în unitățile Timken?
Scott: Cu captura video de mișcare, oricine poate face o evaluare la fața locului, în condiții reale de lucru. Din punct de vedere istoric, peste jumătate din toate accidentările noastre legate de muncă la Timken sunt legate de ergonomie, așa că știam că acest instrument ar putea ajuta la reducerea semnificativă a acestor riscuri.
Am instituit un program pilot în 2021 și am lansat software-ul în toate unitățile Timken în 2022. Răspunsul a fost copleșitor de pozitiv. Am observat o reducere cu aproximativ 80% a timpului de evaluare, ceea ce eliberează timp pentru implicarea angajaților și pentru a lucra împreună pentru a reduce riscul.
Fiecare unitate trebuie să evalueze cel puțin un loc de muncă pe lună și, în fiecare august, poate înscrie un proiect în competiția Timken Ergo Cup, care prezintă cele mai creative și inovatoare moduri prin care asociații reduc și elimină riscurile. Anul acesta, pentru că procesul este mult mai ușor de executat, sper să văd mai multe intrări.
Î: Ce te inspiră în fiecare zi?
Scott: Cunoscand munca pe care o facem imbunatateste calitatea vietii asociatilor nostri ma face sa iubesc ceea ce fac. La sfârșitul zilei de lucru, cu toții vrem să mergem acasă în aceeași stare în care am venit. Programele și inițiativele noastre ne ajută să ne asigurăm că acest lucru se întâmplă.
Aflați mai multe despre actualizările software care promovează angajamentul Timken față de sănătatea și siguranța mediului.
Published: 2022/10/12