Acolo unde arta întâlnește tehnologia

De la cele mai mari evenimente sportive din lume până la thrillere cinematografice, experții de astăzi în difuzare și film surprind drama folosind camere robotizate echipate cu soluții de mișcare industrială Timken. Două mărci Timken — Rollon și SPINEA — ajută la îmbunătățirea siguranței, calității și eficienței producției în divertismentul global.

Expertul în reductoare Spinea și furnizorul de soluții de mișcare liniară Rollon fac parte dintr-un portofoliu divers de produse Timken pentru mișcare industrială. Timken a achiziționat SPINEA în 2022 și Rollon în 2018. Bazându-se pe expertiza sa de lider în materie de rulmenți, oferta în creștere a companiei pentru mișcare industrială oferă soluții tehnice pentru robotică în toate industriile și continuă să evolueze pentru a satisface nevoile viitoare ale clienților.

„În difuzarea sportivă și în film, știința mișcării și arta divertismentului converg pe piața camerelor robotizate în creștere rapidă, de care beneficiază ambele audiențe. și companiile media”, a declarat Dusan Vasilisan, CEO SPINEA. „Colaborăm cu inovatori de top în setările camerelor de control al mișcării pentru a face filmările mai sigure pentru echipajele de filmare, mai distractive pentru cei care vizionează și mai eficiente pentru studiouri.”

Capturarea fiecărei mișcări sportive și a fiecărui photo-finish

Detaliile sunt cruciale atunci când se filmează evenimente sportive. Spectatorii vor să vadă fiecare pasă, captură și fiecare photo-finish – fie că plouă, ninge sau e soare. Camerele de difuzare montate reușesc acest lucru cu ajutorul Rollon Speedy Rail,o soluție de mișcare liniară silențioasă autonomă.

Detail photograph of a swimmer's arms during training.

Movicom, lider global în sistemele de camere robotizate de transmisie, se bazează pe Rollon pentru a spori mobilitatea soluției sale Robycam, care include o cameră bazată pe un troliu-platformă cu control avansat al mișcării 3D. Echipajele care folosesc Robycam au capturat evenimente precum Cupa Mondială pentru Femei FIFA și Campionatele Mondiale de sporturi acvatice FINA.

Rollon a dezvoltat șinele liniare pe care alunecă sistemele de manipulare a camerelor Robycam. Pentru o instalare permanentă pe un stadion de fotbal profesionist, Rollon a proiectat și fabricat o șină lungă, suficient de puternică pentru a transporta o cameră robotică pe toată lungimea terenului.

Cerințele de aplicare au inclus robustețe, zgomot redus și capacitatea de a se adapta la viteza maximă de mișcare a camerei la 10 metri pe secundă. Adică mai mult de 22 de mile pe oră.

Image of Rollon's Speedy Rail.


Speedy Rail de la Rollon ajută la menținerea camerei Robycam cât mai stabilă posibil pentru o funcționare lină a camerei și pentru imagini de înaltă calitate.


Mai multe filme în mișcare în acțiune

Filmarea scenelor dinamice necesită sisteme de camere care se pot mișca rapid prin spațiu, să urmărească obiectele țintă și să mențină în continuare stabilitatea și claritatea imaginii. Filmotechnic, un inovator din Ucraina în sistemele de camere robotizate, a oferit acest lucru pentru francize de succes precum Star Wars, Mission Impossible, Transformers și The Hobbit.

Reductoarele SPINEA echipează camerele robotizate de la distanță ale Filmotechnic, care permit operatorilor de camere umane să capteze în siguranță imagini de pe margine. Camerele Filmotechnic sunt montate pe vehicule de filmare, elicoptere, macarale și sisteme de șine și pot fi controlate în până la șase axe pentru o mare libertate de mișcare. Acest lucru elimină mișcarea și vibrațiile nedorite ale camerei. .

A TwinSpin® gearbox. Cutiile de viteze SPINEA TwinSpin® seria G sunt ideale pentru această aplicație deoarece sunt precise, mici și capabile să funcționeze într-o gamă largă de temperaturi ambientale și condiții meteorologice. Densitatea mare de cuplu a designului permite o amprentă generală mai mică a camerei și permite un control mai mare al mișcării și o dinamică mai mare. Cutiile de viteze servesc și ca stabilizator giroscopic pentru a ajuta la capturarea de imagini stabile și clare, chiar și în timpul scenelor haotice.

„Imaginați-vă dificultatea de a filma o urmărire cu elicopterul pentru filmul Mission Impossible sau o scenă de luptă cu nenumărați figuranți care prezintă orci, spiriduși, pitici și hobbiți”, spune Dusan. „Cu ajutorul echipamentelor robotizate, echipele de camera umane sunt capabile să simplifice procesul de filmare, să îmbunătățească predictibilitatea filmărilor pe care le captează și să mențină pe toți cei de pe platou mai în siguranță. Suntem încântați să facem parte din ea.”


SPINEA și Rollon își aplică experiența vastă în aplicații de automatizare industrială pentru a personaliza soluții pentru robotica piata sistemelor de camere foto. Aflați cum SPINEA oferă mai multă flexibilitate pentru designerii de roboți industriali de gamă medie și soluțiile Rollon pentru a șaptea axă avansează producția automatizată.