Inovação
Onde a arte encontra a tecnologia
Dos maiores eventos esportivos do mundo aos filmes de aventura no cinema, especialistas em transmissão ao vivo e cinema de hoje capturam todo o drama usando câmeras robóticas equipadas com soluções de movimento industrial da Timken. Duas marcas da Timken — Rollon e SPINEA — ajudam a aumentar a segurança, qualidade e eficiência de produções de entretenimento global.
A SPINEA, especialista em redutores, e a Rollon, fornecedora de soluções de movimento linear, fazem parte do diversificado portfólio de produtos de movimento industrial da Timken. A Timken adquiriu a SPINEA em 2022 e a Rollon em 2018. Com base em sua liderança em rolamentos de última geração, a crescente oferta de opções de movimento industrial da empresa proporciona soluções técnicas para robótica em todos os setores e continua a evoluir para atender às futuras necessidades dos clientes.
“Em transmissão de esportes e no cinema, a ciência do movimento e a arte do entretenimento estão convergindo para o mercado de câmeras robóticas em rápido crescimento, o que beneficia tanto o público quanto as empresas de mídia”, afirmou Dusan Vasilisan, CEO da SPINEA. “Trabalhamos com os principais inovadores em configurações de câmeras com controle de movimento para tornar filmagens mais seguras para as equipes de câmeras, mais divertida para as pessoas que assistem e mais eficiente para os estúdios.”
Captura de cada jogada e foto de chegada
Detalhes são cruciais ao filmar eventos esportivos. Os espectadores querem ver cada passe, defesa e foto de chegada — faça chuva, neve ou sol. As câmeras de transmissão montadas fazem isso com a assistência do Speedy Rail da Rollon, uma solução de movimento linear autossustentável silenciosa.
A Movicom, líder global em sistemas de câmeras robóticas de transmissão, conta com a Rollon para aprimorar a mobilidade da sua solução Robycam, que conta com uma câmera em uma plataforma com guincho com controle de movimento 3D avançado. Equipes que utilizam a Robycam capturaram eventos como a Copa do Mundo Feminina da FIFA e o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos da FINA.
A Rollon desenvolveu os trilhos lineares nos quais os sistemas de manuseio de câmeras Robycam deslizam. Para uma instalação permanente em um estádio de futebol profissional, a Rollon projetou e fabricou um longo trilho único resistente o suficiente para movimentar uma câmera robótica por toda a extensão do campo.
Os requisitos da aplicação incluíam robustez, baixo ruído e capacidade de acomodar a velocidade máxima de movimento da câmera de 10 metros por segundo. Isso equivale a mais de 35 km/h.
O Speedy Rail da Rollon ajuda a manter a cabeça de câmera giro-estabilizada da Robycam o mais estável possível para uma operação suave da câmera e filmagens de alta qualidade.
Mais movimento em filmes de ação
Filmar cenas dinâmicas exige sistemas de câmeras que possam se movimentar rapidamente no espaço, rastrear objetos-alvo e ainda manter a estabilidade e nitidez da imagem. A Filmotechnic, empresa inovadora em sistemas de câmeras robóticas sediada na Ucrânia, forneceu exatamente isso para franquias de sucesso como Star Wars, Missão Impossível, Transformers e O Hobbit.
As caixas de transmissão de redução da SPINEA equipam as câmeras robóticas operadas remotamente da Filmotechnic, o que permite que operadores de câmera humanos capturem imagens à distância com segurança. As câmeras da Filmotechnic são montadas em veículos, helicópteros, guindastes e sistemas de trilhos de filmagem e podem ser controladas em até seis eixos para aumentar a liberdade de movimento. Isso elimina trepidações e vibrações indesejadas da câmera.
As caixas de transmissão TwinSpin® Série G da SPINEA são ideais para essa aplicação porque são precisas, pequenas e capazes de operar em várias temperaturas ambiente e condições climáticas. A alta densidade de torque do projeto permite que a câmera seja menor no geral e mais controle de movimento e da dinâmica. As caixas de transmissão também servem como um estabilizador giroscópico para ajudar a capturar imagens nítidas e estáveis, mesmo durante cenas caóticas.
“Imagine a dificuldade de filmar uma perseguição de helicóptero para o filme Missão Impossível ou uma cena de batalha com inúmeros figurantes interpretando orcs, elfos, anões e hobbits”, diz Dusan. “Com a ajuda de equipamentos robóticos, pessoas que fazem parte de equipes de câmera conseguem agilizar o processo de filmagem, melhorar a previsibilidade das imagens que capturam e manter todos mais seguros no set. Estamos animados por fazer parte disso.”
A SPINEA e a Rollon utilizam a vasta experiência delas em aplicações de automação industrial para personalizar soluções para o mercado de sistemas de câmeras robóticas. Saiba como SPINEA oferece mais flexibilidade para projetistas de robôs industriais de médio porte e as soluções de 7º eixo da Rollon ajudam na evolução da fabricação automatizada.
Last Updated: 2024/08/27
Published: 2023/08/17