Produtos

Engenharia que leva a melhor assistência ao paciente

Tecnologia de movimento linear favorece avanços na área da saúde

Os avanços na tecnologia médica estão transformando o setor da saúde. De sistemas de diagnóstico por imagem complexos capazes de identificar fraturas a sistemas cirúrgicos habilitados para reparar membros e equipamentos de treinamento de marcha que facilitam a recuperação de pacientes, essas inovações têm melhorado cada vez mais a condição humana. As soluções de movimento linear da Rollon se encontram em muitas das máquinas que diagnosticam, tratam e reabilitam pacientes, melhorando e ampliando a qualidade de vida.

Os engenheiros da Rollon utilizam sua experiência técnica neste campo para oferecer mais conforto aos pacientes, tornar o trabalho dos profissionais de saúde mais fácil e melhorar a eficiência em hospitais e clínicas.

“Os engenheiros de equipamentos sempre têm ideias brilhantes sobre o que é possível fazer para melhorar as práticas e cuidados médicos”, disse Jörg Lillpopp, diretor de vendas e engenharia da Rollon, uma marca Timken Company. “O que oferecemos é um profundo conhecimento e um vasto portfólio de soluções personalizáveis que podem tornar essas ideias realidade em todos os aspectos do atendimento ao paciente.”


“Os engenheiros de equipamentos sempre têm ideias brilhantes sobre o que é possível fazer para melhorar as práticas e cuidados médicos. O que oferecemos é um profundo conhecimento e um vasto portfólio de soluções personalizáveis que podem tornar essas ideias realidade em todos os aspectos do atendimento ao paciente.”

Jörg Lillpopp
Diretor de vendas e engenharia, Rollon


Maior conforto durante o diagnóstico por imagem

Na última década, o diagnóstico por imagem evoluiu para capturar imagens mais precisas. Isso possibilita a detecção precoce de doenças, oferece diagnósticos mais precisos e diminui a necessidade de realizar cirurgias exploratórias.

A tecnologia Rollon ajuda a posicionar os pacientes durante radiografias, ressonâncias magnéticas e na obtenção de imagens de medicina nuclear. Esses diagnósticos detectam desde fraturas ósseas até câncer. Como os pacientes podem sentir dor, estresse ou ambos durante esses exames, manter os pacientes calmos é uma prioridade.

Algumas máquinas de ressonância magnética usam o sistema Easyslide da Rollon, que melhora o conforto do paciente por meio de movimentos suaves e silenciosos. O sistema também beneficia os técnicos de imagem. A durabilidade e a facilidade de movimentação ajudam os técnicos a posicionar corretamente pacientes de todos os tamanhos, e a confiabilidade e a durabilidade do equipamento ajudam a diagnosticar com mais eficiência os pacientes.

Os sistemas de movimento linear Rollon® são compostos de rolamentos de esferas em gaiola (também conhecida como porta-esferas) que funcionam dentro de trilhos lineares de aço trefilado a frio. Os controles deslizantes dentro dos trilhos garantem um sistema excepcionalmente compacto para reduzir o tamanho da máquina de diagnóstico por imagem. Durante a fabricação, a Rollon pode aplicar acabamentos de superfície como niquelagem nas pistas para aumentar a capacidade de carga e a durabilidade.

A combinação de tratamentos de superfície e diferentes tipos de materiais para otimizar os sistemas diferencia a Rollon de outros fornecedores de soluções de movimento linear. “Somos únicos e isso é o que precisamos para atender a esse setor”, disse Lillpopp. “Os clientes de equipamentos médicos têm seus próprios requisitos técnicos e preferências, e 100% do que inovamos é personalizado de alguma forma.”


A ressonância magnética produz imagens tridimensionais dos sistemas internos do corpo para detectar e diagnosticar doenças e monitorar o progresso do tratamento. O sistema Easyslide da Rollon permite realizar o movimento silencioso e suave dos pacientes para dentro da máquina para a realização de exames não invasivos. Veja mais sobre a tecnologia de movimento da Rollon.

Cirurgias mais fáceis e seguras

Nos centros cirúrgicos do mundo todo, os equipamentos de última geração agora possuem tecnologia ainda mais avançada, além de mais monitores e mais cabos de alimentação. Os fornecedores de equipamentos agora conectam o máximo que podem às lanças suspensas feitas com atuadores lineares Rollon® para que a equipe tenha mais espaço para trabalhar e posicione as ferramentas de maneira eficiente durante os procedimentos.

Isso cria desafios técnicos únicos. A Rollon precisa garantir que os pacientes estejam protegidos de fatores mecânicos que podem comprometer a cirurgia, como partículas de contaminantes ou vazamento de lubrificação.

Os atuadores lineares Rollon são ideais para sistemas de sala limpa que permitem o movimento e evitam que as partículas sejam liberadas na sala. As unidades acionadas por correia incluem sistemas de vácuo que sugam as partículas liberadas durante o uso do sistema e as direcionam para as áreas de filtragem de ar.

A lubrificação é essencial nesses sistemas para evitar o desgaste, mas precisa ser minimizada. Os engenheiros da Rollon projetam atuadores para operar com volumes muito baixos de graxa ou óleo, o suficiente para estabilizar a aplicação, mas não para gerar vazamentos.


Os atuadores lineares Rollon são ideais para sistemas de sala limpa que permitem o movimento e evitam que as partículas sejam liberadas na sala.


Uma melhor experiência de reabilitação física

Com o apoio da Rollon, os avanços na tecnologia de reabilitação beneficiam pacientes que estão reaprendendo a andar. Os dispositivos de reabilitação atuais utilizam robótica que se adapta à estatura física, à condição e à gravidade de cada paciente, além de reduzir o tempo de preparação entre as consultas. Os pacientes recebem atendimentos mais personalizados que estimulam padrões de marcha naturais e possibilitam um progresso mais rápido. Eles também ganham um tempo maior de tratamento com seus fisioterapeutas.

Em equipamentos de treinamento de marcha com assistência robótica, os apoios de braço móveis usam sistemas de trilhos telescópicos que permitem que os pacientes subam na máquina. O movimento do pé da máquina também utiliza sistemas de trilhos que auxiliam o movimento para frente e para trás do paciente enquanto ele pratica a caminhada.

O coração da máquina é um sistema de orientação pélvica que sustenta a região abdominal do paciente e se move para cima e para baixo com sua marcha natural. Na parte interna, um atuador Rollon facilita o movimento horizontal suave. O atuador auxilia o paciente e promove uma sensação de leveza. É uma sensação que, ao mesmo tempo, protege os pacientes do esforço excessivo e dá confiança em suas habilidades e progresso.

Abrindo o caminho para o futuro

À medida que a tecnologia avança rapidamente em todos os aspectos da assistência médica, o compromisso de coengenharia da Rollon com seus clientes contribuirá para trazer inovações bem-sucedidas com impacto global. Um bom exemplo disso é a cirurgia robótica remota, que permitirá que um cirurgião localizado em um país opere um paciente a centenas ou milhares de quilômetros de distância usando equipamentos conectados em rede. Essa tecnologia pode ampliar o acesso à assistência médica de alto nível nas regiões mais remotas e desfavorecidas do mundo.

“Mecanicamente, isso foi testado e já é possível”, disse Lillpopp. “O setor está basicamente esperando que as redes de dados se tornem mais estáveis para dar conta da cirurgia robótica remota. Quando isso acontecer, estaremos prontos.”


Saiba mais sobre os recursos da Rollon que oferecem suporte a outras tecnologias de ponta em manufatura automatizada, armazéns automatizados de bens de consumo, e e-ônibus ecológicos.