A SPINEA desempenha um papel central na transformação das cidades do mundo

A população humana global está aumentando a uma taxa de cerca de 1,1% ao ano e os centros urbanos, que recebem a maior parte desse crescimento, estão atingindo os limites do que as tecnologias e as estruturas organizacionais atuais são capazes de lidar. Setenta por cento das emissões responsáveis pelas mudnaças climáticas são provenientes das cidades, e o congestionamento do tráfego tem atingido níveis intoleráveis.

Os transportes públicos, os robôs e os veículos elétricos desempenharão um papel na solução, mas o EDAG Group, um fornecedor líder global e independente de serviços de engenharia, tem uma abordagem holística, integrando muitos sistemas previamente isolados em um único ecossistema de “cidade inteligente” integrado que é mais limpo, mais seguro, mais eficiente e mais conectado.

Para acionar os robôs no centro desse ecossistema, a EDAG confia nos atuadores DriveSpin® personalizados da SPINEA. É assim que funciona:

No centro da solução da EDAG está uma frota de robôs modulares em rede capazes de desempenhar autonomamente os vários serviços que a vida urbana exige, como descarte de lixo, jardinagem, transporte, entregas, limpeza de ruas e muito mais. O EDAG CityBots funcionará 24 horas por dia em áreas definidas onde não serão mais permitidos veículos privados, somente bicicletas. O fluxo de tráfego otimizado por software reduzirá a poluição e estresse, para que as pessoas que habitam e trabalham possam desfrutar de maior conforto, mobilidade e segurança.

[Embed] https://youtu.be/EToawaD519Y[/embed]

O sistema modular EDAG CityBot conta com um único trator elétrico que, ao adicionar vários acessórios, pode ser usado de maneiras quase infinitas. “A ideia é criar um fluxo constante de tráfego por toda a cidade”, diz Josef Strohbach, Gerente de vendas de território da SPINEA. Quando um trator termina uma tarefa, ele muda para outro módulo e faz outra coisa. Enquanto algumas tarefas devem ser concluídas durante o dia, outras podem ser feitas à noite, sendo assim, fora do fluxo do tráfego.

A equipe da SPINEA está trabalhando com o EDAG Group para fornecer atuadores DriveSpin para os motores dos cubos das rodas eléctricas do trator, proporcionando uma direção eficiente em todas as rodas que lhe permite mover cada roda de forma independente, para a frente, para trás, para cima, para baixo e para os lados.

Casos de uso ilimitados. Uma solução comum da SPINEA.

“Apenas alguns produtos no mundo podiam atender às restrições de espaço e requisitos de densidade de torque para essa aplicação”, diz Strohbach. Para caber no espaço, os atuadores devem ser o mais pequenos e planos possível, enquanto transportam o binário necessário para que o trator possa dirigir com precisão em qualquer situação que encontrar.


“Apenas alguns produtos no mundo podiam atender às restrições de espaço e requisitos de densidade de torque para essa aplicação.”

Josef Strohbach
, Gerente de vendas de território, SPINEA

espaço vertical adicionado

Os atuadores DriveSpin combinam a engrenagem de redução TwinSpin® da SPINEA com um servomotor CA. “Não é comum que uma caixa de transmissão funcione continuamente, mas nossas engrenagens cicloidais são ideais para a natureza intermitente do trabalho do EDAG CityBot”, diz ele.

Quando a equipe da EDAG contactou a SPINEA, eles estavam trabalhando com prazos bem curtos, e o atuador padrão da SPINEA se ajustou às especificações com modificações feitas sob medida para a aplicação. “A modularidade dos nossos atuadores DriveSpin contribui para um rápido desenvolvimento”, diz Strohbach. “Nossa equipe foi capaz de responder rapidamente e fazer as personalizações para o cliente.”

Moldando o futuro das cidades em todo o mundo

O EDAG Group realiza testes do ecossistema CityBot nas suas instalações em Fulda, Alemanha, e está passando para a próxima fase, realizando testes em um sistema maior no laboratório vivo “Campus Free City” do estádio Deutsche Bank Park, em Frankfurt, financiado pelo Ministério Federal de Digitalização e Transporte. Lá, o EDAG CityBots fará de um tudo um pouco, desde o transporte de visitantes com restrições de mobilidade à rega de árvores e até o abastecimento de barracas de cerveja. A fase de testes deve durar até pouco antes dos jogos do Campeonato Europeu da UEFA de 2024, em junho.

A EDAG está em discussões com aeroportos e cidades ao redor do mundo para integrar o ecossistema EDAG CityBot na infraestrutura local. É um momento emocionante, diz Strohbach. “É uma tecnologia e uma aplicação totalmente novas para os transportes e para A SPINEA. Estamos muito felizes em participar desse processo desde o início para ajudar a moldar o futuro da mobilidade e das cidades do mundo.”


A Timken está trabalhando com fabricantes para proporcionar maior eficiência e desempenho à medida que o mercado de veículos elétricos comerciais se expande em todo o mundo. Leia mais.
Spinea DriveSpin Standard actuators.