지속 가능성
풍력 에너지 열풍의 최전선에서
중국 샹탄에 있는 팀켄 공장의 총책임자인 Wei Wang 에게 올해는 중요합니다. 2020년 12월, 팀켄은 풍력 및 태양열 에너지 시장에 7,500만 달러를 투자하겠다고 발표했습니다. 투자의 대부분은 팀켄의 샹탄 공장에 이루어졌습니다. Wang은 향후 12개월 동안 공장 확장 사업을 감독할 것입니다.
“샹탄 공장가 공급하는 풍력 포트폴리오는 광범위합니다.”Wang이 이야기합니다. “중국 에너지 시장 내에서, 특히 메인 샤프트에 우리의 초대형 내경 베어링이 필요한 대형 풍력 터빈에 대한 수요가 상당히 증가하고 있습니다. 중국 내 풍력 에너지 고객에게 서비스를 계속 제공하려면 샹탄 공장을 반드시 확장해야 합니다.”
중국은 계속해서 다른 국가의 재생 에너지 시장을 크게 앞지르고 있으므로 재생 에너지에 투자하는 것은 합리적으로 보입니다. 중국 정부는 2030년까지 재생에너지로 국가 에너지 수요의 20%를 충족한다는 목표를 세웠습니다.
유럽, 아시아 및 아프리카 담당 부사장 Andreas Roellgen은 “많은 업계가 2020년의 불확실성으로 인해 어려움을 겪었지만 재생 에너지 시장은 획기적인 한 해를 보냈고 중국 시장은 전반적으로 안정세를 유지했다”고 합니다. “중국에 있는 동료들이 지금까지 발전해 오고 앞으로도 그러리라는 점에 감사드립니다.”
재생 에너지에 대한 투자는 리더십 팀의 전략일 뿐만 아니라 팀켄의 풍부한 엔지니어링 기술로 보다 효율적인 세상을 구축하려는 기업 차원의 계획을 나타냅니다. 샹탄 공장은 Wang의 리더십과 지속 가능성을 발전하고 중국 팀의 지식과 기술을 향상하는 추진력이 두드러집니다.
배움과 개발에 대한 약속
지난 13년 동안 중국 재생 에너지 열품의 중심이었으며, 중국 재생 에너지 업계를 회사의 단일 최대 시장으로 만드는 데 도움이 된 샹탄 공장과 함께 Wang의 커리어는 성장했습니다.
그녀는 샹탄 공장이 2008년 착공된 후 재무 관리자로 팀켄에 합류했습니다. Wang이 말하길, “처음에는 베어링 제조에 대한 지식이 별로 없었습니다.” “제 역할을 훌륭하게 수행하려면 제조 프로세스, 품질 요구 사항을 비롯한 모든 사항에 대한 이해도를 높여야 했습니다.”
Wang은 강도 높은 학습과 경력 개발을 수행했으며, 제조 기술을 연마한 후에도 손을 놓지 않았습니다. 2011년에 그녀는 인사업무를 추가적으로 수행하라는 요청을 받았고, 완전히 새로운 영역으로 들어가게 되었습니다.
“금융이 데이터를 다룬다면, 인사 업무는 순수한 예술입니다.”라고 Wang은 말합니다. “그래서 그냥 계속 배웠습니다. 팀켄 리더들은 저의 잠재력을 인식하고 함께 저의 능력을 개발해주었습니다.”
팀켄은 현지 시장 수요를 충족하기 위해 현지 공장을 건설한 다음, 해당 시설을 운영할 최고의 인재를 현지에서 고용하여 교육 및 홍보하는 전략을 가지고 있으므로 Wang이 빠른 승진을 경험한 것이 드문 일은 아닙니다.
샹탄 공장의 초기 생산 능력이 성장하던 그 해에 Wang은 특명을 받았습니다. Wang이 업무적으로 큰 성과를 거두었기 때문에 호주 밸러랫에 있는 팀켄 시설에서 1년 동안 기술을 공유하라는 요청을 받은 것입니다. 중국으로 돌아온 후, 그녀는 2015년에 샹탄 공장의 총책임자가 되었습니다.
“금융이 데이터를 다룬다면, 인사 업무는 순수한 예술입니다. 그래서 그냥 계속 배웠습니다. 팀켄 리더들은 저의 잠재력을 인식하고 함께 저의 능력을 개발해주었습니다.” Wei Wang
총책임자
LEED 인증 기반 구축
샹탄 공장의 총책임자인 Wang은 팀켄이 더 넓은 공동체와 세계의 일원임을 보여줍니다. “팀켄은 윤리적인 기업이자 훌륭한 기업 시민이라는 세계적인 명성을 통해 전 세계의 많은 제조업체와 차별화됩니다.”라고 Wang은 말합니다.
진실되고 일관적으로 그 역할을 수행하기 위해 Wang은 공장이 다음 확장 단계로 이동할 때마다 LEED 인증을 계속 유지하는 것을 포함하여 가능한 모든 방면으로 지속 가능성 활동에 높은 우선순위를 둡니다.
팀켄은 공장 설계 및 건설 전반에 걸쳐 LEED 인증기준을 따랐으며, 20% 이상의 건축 자재를 재활용하고 환경친화적인 접착제, 실런트, 페인트 및 카펫을 고루 사용했습니다.
지붕창과 고투과 가시광선 유리로 공장 운영 공간의 75% 이상을 태양빛으로 밝히고, 고효율 에어컨 시스템, CO2 센서 및 외부 공기 인덕터로 에너지를 절약하고 환경 품질을 개선합니다. 샹탄 공장은 또한 위생 등의 용도로 물을 재활용하여 물 사용량을 40%까지 줄입니다.
Wang은 “당사는 재생 에너지 부문의 주요 업체로서 지속적으로 에너지 전략을 개선하고 있습니다.”라고 말합니다. 공장의 제조 공정도 에너지 절약에 기여합니다.
지속 가능성에 중점을 둔 정책은 인구 밀도가 평방 킬로미터당 153명이고 인구가 14억 4천만 명인 국가에서 매우 중요하며, Wang은 지역의 폐기물을 줄이고 환경 품질을 개선하는 샹탄 공장의 역할을 자랑스럽게 생각합니다.
“전세계가 계속해서 재생 에너지원으로 전환함에 따라 샹탄 공장은 지속적으로 투자를 받게 될 것입니다.”라고 그녀가 말합니다. “우리의 성장도 지속 가능성에 달려있습니다.”
제품에서 공정에 이르기까지, 팀켄은 자체 사업장과 고객의 환경 발자국을 줄이고 있습니다. 여기를 클릭하여 일회용 플라스틱 사용을 줄이기 위한 팀켄의 글로벌 프로젝트를 자세히 알아보세요.
Last Updated: 2021/11/19
Published: 2021/07/12