영향
홍수로부터 친구와 이웃 보호하기
Gayle Quinlan은 팀켄의 엔지니어링이 현실에 끼치는 영향을 직접 경험했습니다. 2011년에 팀켄에 인수된 Philadelphia Gear의 20년 베테랑으로서, 그녀는 미 육군 공병대와 협력하여 미국 남동부 전역의 홍수 대비를 향상했습니다. 그녀는 뉴올리언스가 2005년의 허리케인 카트리나로부터 복구되는 과정을 직접 체험하며 참여했습니다. 우리는 그녀에게 고향 사람과 재산을 보호하는 장비를 지원하게 되어 어떤지 물었습니다.
Philadelphia Gear는 100년 동안 뉴올리언스 펌프장의 가동을 지원해 왔습니다. 현재 뉴올리언스의 수자원 관리 인프라에 대한 현대화를 어떻게 돕고 있습니까?
Quinlan: 날씨와 기술 모두 변화하고 있습니다. 그러니 현대화는 계속해서 진행 중이죠. 우리의 지형 분석은 우리가 뉴올리언스뿐만 아니라 미시시피 강 하부 유역을 모두 보호하려는 것을 의미합니다. 작년에 Philadelphia Gear는 Morganza Spillway 게이트 장비를 개선하는 데 도움을 주었습니다. 이 장비는 북부 주에서 흘러내리는 높은 유수로부터 미시시피 강이 받은 피해를 덜어줍니다. 거대한 장비이며, 수로의 제어 구조는 초당 600,000입방피트의 물을 옮길 수 있습니다. 수직 리프트 게이트를 작동하는 노후된 갠트리 크레인을 개선할 필요가 있었습니다. 우리는 등급이 더 높은 두 개의 신형 기어박스를 설계 및 설치했으며 팀켄의 두 브랜드인 PT Tech와 Lovejoy에 추가 브레이크 및 커플링 솔루션을 의뢰했습니다. 팀켄은 이 모든 영역에 대한 전문 지식을 종합적으로 갖추고 있기 때문에 세월을 견딜 수 있도록 더욱 통합되고 강력하며 효율적인 동력 전송 시스템을 만들 수 있었습니다.
Philadelphia Gear에 입사하게 된 계기는 무엇이며 어떻게 수자원 관리 전문가가 되셨습니까?
Quinlan: 저는 교사가 될 뻔 했어요! 하지만 아버지는 엔지니어였고, 저는 Philadelphia Gear에서 일하면서 엔지니어링에 매력을 느끼게 되었습니다. 제품과 고객을 파악하는 데 수년을 보냈죠. 서비스 엔지니어들을 따라다니며 갖가지 질문을 던지니 기어 드라이브 작동의 모든 것을 가르쳐주더군요. 수자원 관리는 대중에게 미치는 영향 때문에 개인적으로 정말 보람이 있습니다. 홍수는 사회경제적으로 지역사회의 모든 것을 앗아갈 수 있습니다. 우리는 이 지역의 홍수 방지를 개선하는 핵심 역할을 하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다.
수자원 관리 업무가 개인적으로 어떤 영향을 미쳤습니까?
Quinlan: 제가 사는 곳이기 때문에 매우 공감되었습니다. 카트리나 당시에 주변 지역은 물에 잠겼지만, 우리 집은 그렇지 않았습니다. 마당에 있는 30그루의 나무 중 한 그루만 서 있었죠. 저는 Philadelphia Gear의 텍사스 휴스턴 사무실로 대피하여 위성 전화로 Corp of Engineers 담당자에게 긴급 지원을 제안했습니다. 며칠 후 우리는 모든 펌프장을 검사하고 즉각적인 수리를 시작하기 위해 배를 타고 뉴올리언스를 다녔습니다. 한 펌프장은 도심의 배수를 돕기 위해 기어 드라이브가 완전히 물에 잠긴 상태로 3주 동안 가동되었습니다. 이것은 피난자들이 집으로 돌아가도록 허용하기 전에 구조대원들이 상황을 파악하는 데 도움이 되었습니다. 뉴올리언스는 그 이후로 폭풍우를 여러 번 겪었지만 우리는 폭풍우를 훨씬 더 효과적으로 관리했습니다. 이렇게 우리 지역의 홍수 방지를 강화하는 노력의 일부가 되어 정말 보람이 있습니다.
뉴올리언스의 수자원 관리 인프라에 대한 Philadelphia Gear의 역할에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하십시오.
Gayle Quinlan은 세계 최대 습지 생태계에 대한 보존에 팀켄의 Philadelphia Gear 드라이브가 어떻게 도움이 되는지 설명합니다. .
Published: 2022/06/24