성장
풍력 에너지 성장을 돕는 자동 윤활
재생 에너지 분야에 대한 투자는 고객과 자본 시장은 물론 인류의 미래에 있어 좋은 사업이며 팀켄은 그 점을 계속해서 증명하고 있습니다. 팀켄은 전 세계 풍력 터빈 제조업체 및 주요 태양 에너지 발전 시스템의 주요 기술 파트너입니다.
팀켄은 2007년 풍력 에너지 시장에 진출할 때 베어링에 집중하고 있었습니다. 팀켄은 다음 10년 동안 중국 샹탄시에 시설을 건설했고 지구상에서 가장 큰 풍력 터빈에 사용할 거대한 메인 샤프트와 기어 드라이브의 베어링을 엔지니어링 하기 위해 전 세계적으로 투자했습니다.
오늘날 팀켄은 회사와 세계를 위해, 풍력으로 세계에 에너지를 공급하기 위한 다양한 제품 포트폴리오에 총력을 기울이고 있으며, 투자 결과 성과를 거두고 있습니다. 세계 풍력 에너지 생산량은 2010년부터 2020년까지 275% 증가했으며 향후 10년 동안 다시 두 배가 될 예정입니다.
풍력 에너지의 킬로와트시당 비용이 꾸준히 하락한 것이 성장 동력이 되었으며, 팀켄의 기술은 이러한 효율성에 기여했습니다. 오늘날 풍력 터빈 제조업체는 팀켄에 의존하여 마찰을 줄이고 에너지 출력을 높이며 풍력 터빈의 유지 보수 비용을 최소화하는 데 많은 도움을 받습니다.
“터빈은 24시간 연중무휴로 작동하며 터빈을 멈춰 베어링이나 기어 드라이브에 수동으로 윤활유를 공급하면 생산되는 전력의 공급이 중단됩니다.”
Bernd Bertelmann
영업 관리자, Groeneveld-BEKA
자동 윤활이 풍력 에너지에서 하는 역할
독일 페그니츠에 있는 Groeneveld-BEKA 풍력 사업의 영업 관리자인 Bernd Bertelmann은 시장에서 팀켄의 성장을 대한 직접적인 관점을 보여줍니다. BEKA는 팀켄과 거의 같은 시기에 풍력 에너지에 대한 투자를 시작했습니다. BEKA의 자동 윤활 제품은 회사가 팀켄에 인수된 2019년에 이미 많은 대형 터빈의 표준 장비가 된 상태였습니다.
자동 윤활을 풍력 터빈의 필수 요소로 만드는 핵심 요인은 서비스와 접근성입니다. Bertelmann은 “터빈은 24시간 연중무휴로 작동하며 터빈을 멈춰 베어링이나 기어 드라이브에 수동으로 윤활유를 공급하면 생산되는 전력의 공급이 중단됩니다.”라고 말합니다. 수동 윤활은 시간과 비용도 많이 들고 서비스 기술자에게 위험할 수 있습니다.
네덜란드에 있는 이 풍력 터빈에는 BEKA-Wind 자동 윤활 시스템이 장착되어 있어 베어링 및 톱니와 같은 모든 중요 부품에 정확한 양의 윤활유를 적시에 자동으로 공급합니다.
ExploringBro에서 영상 제공
유지보수가 적은 풍력 터빈을 위한 최고의 파트너
팀켄은 2017년에 Groeneveld를 인수하여 오늘날 Groeneveld 과 BEKA는 함께 최고의 지식, 경험 및 다양한 제품을 팀켄 고객에게 제공합니다. 15년 전에 여러 풍력 터빈 제조업체에서 터빈에 BEKA의 진보적인 시스템을 사용하기 시작했지만, Groeneveld는 최근 네덜란드의 한 풍력 터빈 제조업체가 Twin 라인을 채택하면서 풍력 에너지 시장에 진출했습니다.
네덜란드의 고객은 설치가 간단하고 한 지점이 막혀도 장비 전체에 그리스를 지속적으로 공급하는 시스템이 있다는 설계상의 이점을 확인했습니다. “그 고객은 Twin을 사용한 최초의 제조업체이지만 이 업체가 마지막이 아닐 것이라고 확신합니다.” Bertelmann이 말합니다.
Groeneveld-BEKA로서, 두 팀은 결합된 전문 지식을 사용하여 중국 풍력 시장의 문호를 개방했던 새로운 GP 프로그레시브 펌프와 같은 신제품을 개발하고 있습니다.
고객들은 다른 팀켄 사업체와 마찬가지로 높은 수준의 엔지니어링 지원과 고급 제품을 위해 Groeneveld-BEKA를 찾습니다. Bertelmann은 “고객이 우리를 찾아오면 그것은 장기적인 대화의 시작이 되기 마련입니다.”라고 말합니다. “우리는 빠르게 몰입하여 맞춤형 솔루션에 대해 협력합니다. 결국 고객은 제품에 100% 맞는 윤활 시스템을 받게 됩니다.”
예를 들어, 최근 한 고객은 압력이 가해지면 분리되는 경향이 있는 윤활유를 사용하고 있어 압력 완화 기능을 요청했습니다. “우리는 산업 프로그램의 기존 부품을 사용하여 시스템을 설계했습니다. 새로운 방식으로 설치하고 구성했을 뿐입니다.”라고 그는 말합니다. “우리는 고객의 요구 사항에 정확히 부합하는 방식으로 맞춤형 솔루션을 신속하고 비용 효율적으로 제공할 수 있었습니다.”
“2메가와트보다 큰 제품의 경우 윤활 시스템은 기본이며, 해상 제품이라면 필수입니다. 그냥 밴을 타고 가서 작업할 수는 없으니까요.”
세상을 이롭게 하는 성장
시장 출시에 걸리는 시간과 장기적인 신뢰성은 빠르게 발전하는 풍력 에너지 분야에서 매우 중요합니다. 2020년 로런스 버클리 국립연구소에서 실시한 설문 조사에 의하면 풍력 발전 전문가들은 풍력 에너지 비용이 2035년까지 17~35%, 2050년까지 37~49% 감소할 것으로 예상합니다. 전 세계에 이로운 이 소식은 더 크고 효율적인 터빈이 크게 좌우합니다. 버클리 연구소 전문가들은 일부 해상 터빈이 2035년까지 17메가와트 용량에 도달할 것으로 예상합니다.
해상 터빈은 향후 수십 년 동안 가장 큰 성장 동력이 될 것이며, 여기에는 자동 윤활 시스템이 필요합니다. Bertelmann은 “2메가와트보다 큰 제품의 경우 윤활 시스템은 기본이며, 해상 제품이라면 필수입니다.”라고 말합니다. “그냥 밴을 타고 가서 작업할 수는 없으니까요.”
Bertelmann은 아버지의 뒤를 따라 37년 경력 내내 윤활유 분야에서 일해 왔습니다. 오늘날 그는 아내와 함께 차를 타고 지역 풍력 발전 단지를 지나며 그곳에서 작동하는 다양한 종류의 터빈을 가리킬 때 자부심을 느낍니다. “터빈의 브랜드는 많지만 모두 Groeneveld-BEKA의 고객입니다.”라고 그는 말합니다. “우리가 이런 식으로 더욱 지속 가능한 세상에 기여하고 있다는 사실이 조금 자랑스럽습니다.”
이곳을 클릭해 팀켄의 제품 혁신이 풍력 에너지가 전 세계 에너지 생산에 미치는 혁신적인 영향에 기여하는 방법을 알아보십시오.
Published: 2021/11/19