지속 가능성
전기 자동차: 가능성을 움직이다
수석 응용 엔지니어 Ryan Fernandes와의 대화
Ryan Fernandes는 기억이 닿는 어린 시절부터 과학, 수학 및 경주에 마음이 이끌렸습니다. “Formula OneTM은 일종의 가족 전통이었습니다. 그 분야의 어딘가로 도달할 수 있을 것 같아 기계공학과에 진학하게 되었죠.”
그는 고향인 남아프리카 공화국에서 경력을 시작했고, 2015년에 가족과 함께 미국으로 이주하여 응용 엔지니어로 팀켄에 합류했습니다. 그는 지난 4년 동안 전기 자동차(EV)를 다루며 업계 디자이너들과 협력하여 전기 자동차를 더욱 강력하고 효율적으로 만드는 혁신을 향해 나아갔습니다.
Formula One은 아니지만, 아래에 나와있듯이 고속으로 주행하기도 합니다.
![](https://www.timken.com/wp-content/uploads/2021/09/Ryan-for-Timken-World-400x267.jpg)
배경 이미지 제공: 미국 에너지부
Ryan Fernande
수석 응용 엔지니어
위치: 미국 오하이오주 세계 본부
본국: 남아프리카 공화국
“저는 자연 환경을 즐기며, 우리 아이들이 경험하고 즐길 수 있도록 환경을 보존하려고 노력하는 것이 중요하다고 생각합니다.”
귀하의 일상적인 업무는 어떻게 진행됩니까?
Fernandes: 팀켄이 EV용으로 제공하는 솔루션의 종류는 다양합니다. 저는 특히 전기 트럭 제조업체를 위한 휠 엔드 베어링에 중점을 두고 있습니다. 전기 자동차에는 다양한 구성이 있으며 각 구성에는 고유한 문제와 이점이 있습니다.
요즘은 주행거리가 가장 큰 문제입니다. 사람들이 EV로 얼마나 멀리 갈 수 있는지 불안해하기 때문에, 팀켄에서는 베어링 설계와 무게를 미세하게 조정하여 항력을 줄이고 동력 전달 효율을 높이기 위해 노력합니다. 옮기려는 무게가 적을수록 한 번의 배터리 충전으로 더 멀리 이동할 수 있습니다.
팀켄 베어링이 EV 제품에 이상적인 이유는 무엇입니까?
Fernandes: 우리는 추가 시스템 전력 또는 부하 조건(이 경우에는 배터리의 무게)을 효율적으로 처리하면서 특정 크기 범위를 유지하는 테이퍼 롤러 베어링(TRB)을 만들기 위해 베어링의 내부 형상을 변경하는 전력 밀도 설계를 수년 동안 작업해 왔습니다. 그렇게 하면 제조업체가 EV로 전환하기 위해 전체 공급망을 망가뜨릴 필요가 없습니다.
또한, 기존 설계에 반하는 새로운 접근 방식을 보았습니다. 이러한 콘셉트에는 매우 단단한 베어링이 필요합니다. 테이퍼 롤러 베어링(TRB)은 볼 베어링보다 훨씬 더 단단하기 때문에 이러한 요건에 안성맞춤입니다.
전기 자동차로 전환하면 소비자에게는 어떤 이점이 있습니까?
Fernandes: 친환경 에너지 사용에 따른 모든 이점과 더불어 기계 부품의 수가 줄어들기 때문에 유지 관리가 간편해지고, 무게가 감소하며, 주행거리가 증가하는가 하면, 설계자가 작업용 트럭이나 오프로드 차량에서 유용한 내부 공간과 트렁크를 넓힐 수 있습니다.
“틀에서 벗어나 생각하고, 어려운 과제에 맞서고, 그것을 헤쳐나가면 결국 영감이 떠오릅니다. 이번에는 인류가 지구와 더 조화롭게 살던 때로 돌아갈 수 있도록 도우려고 합니다.”
Ryan Fernandes
수석 응용 엔지니어
매일 어떤 과제에 직면합니까?
Fernandes: 가장 큰 문제는 일정입니다. 모두가 EV 분야에 열광하고 있으며, 그로 인해 경쟁이 심화되었습니다. 구현하는 데 일반적으로 3~5년이 걸리던 프로그램을 이제 1년 반 만에 완료하고 있고요.
이렇게 단축된 일정 안에 고품질 제품을 생산하려면 설계 및 제품 검증에서 제조 및 품질 관리에 이르기는 각 부서 간의 강력한 혁신과 협업이 필요합니다. 팀켄의 문화, 리더십 및 프로세스 덕분에 모든 사람이 협력하여 공동의 목표를 달성하는 모습은 정말 멋집니다.
매일 그 일을 계속할 수 있게 된 계기는 무엇입니까?
Fernandes: 팀켄과 우리 고객들은 적은 소비, 즉 더 적은 폐기물로 더 많은 것을 실현하기 위해 도전하고 있습니다. 그 간단한 예시로는 우리가 EV 분야에서 하고 있는 일이 있으며, 우리가 끼치는 지속적인 영향은 쉽게 확인할 수 있습니다.
또한, 저는 새로운 것을 만들고 새로운 요건을 충족하기 위해 팀으로서 함께 일하는 도전을 즐깁니다. 더욱 지속 가능한 세상을 위한 새로운 요건을 반영하여 설계를 발전시켜야만 현재의 불안정한 환경 실태에서 벗어날 수 있습니다.
틀에서 벗어나 생각하고, 어려운 과제에 맞서고, 그것을 헤쳐나가면 결국 영감이 떠오릅니다. 이번에는 인류가 지구와 더 조화롭게 살던 때로 돌아갈 수 있도록 도우려고 합니다.
팀켄이 제품에서 프로세스에 이르는 자체 시설의 환경 발자국을 어떻게 줄이는지 확인하십시오. 더 알아보세요.
Published: 2021/11/19