전문 기술

사람과 함께하는 고급 베어링 시스템 분석

Syber 베어링 시스템 분석 소프트웨어 플랫폼은 어떤 동력 전달 시스템에 연결해도 적합한 베어링을 식별할 수 있는 능력으로 팀켄의 전 세계 고객에게 알려져 있습니다. 몇몇 고객은 송전 시스템을 보다 효율적으로 설계할 수 있도록 Syber를 인수하려는 은밀한 의사를 표명했습니다.

초기부터 Syber 팀을 이끌었던 Mark Martens는 인수가 그렇게 간단하지 않다고 말합니다. “사실, 고객이 인식하는 프로그램의 가치는 이 도구의 도움을 받는 팀켄 응용 엔지니어의 가치에 달려 있습니다.”라고 그는 말합니다. “우리의 연구 개발(R&D) 직원들은 훌륭한 솔루션을 제시합니다. 우리는 그 솔루션을 공통 플랫폼으로 병합해 응용 엔지니어가 모든 지식을 활용할 수 있도록 만듭니다.”

응용 엔지니어는 Syber를 사용하여 기어 박스, 액슬 센터, 휠 엔드, 펌프와 같은 고객의 장치에 대한 정보를 얻고 세부 사항을 복사하여 베어링과 나머지 시스템이 함께 작동하는 방식에 대한 분석을 수행할 수 있습니다. 해당 분석을 통해 베어링 수명, 전력 손실, 발열, 변형 및 내부 응력을 예측하여 기존 시스템에 가장 효과적인 팀켄 대체품을 알아낼 수 있습니다.

Syber를 꿰뚫고 있는 세 명의 전문가인 Bill Hannon, Mark Martens 및 Nikhil Londhe가 플랫폼이 독보적으로 유용한 이유를 설명합니다.

많은 입력 = 정확도 상승

Martens는 팀켄이 베어링 분석용으로 고객 시스템을 모델링 하기 위해 일찍부터 컴퓨터 시스템을 사용하기 시작했다고 말합니다. 그는 약 10년 동안 응용 엔지니어로 일하면서 이전 세대 도구를 사용하는 고객을 지원했습니다. 시스템 중 일부는 메인프레임 컴퓨터에서 시작하여 점차 개인용 컴퓨터에서 이용할 수 있게 되었습니다.

“팀켄이 제품 라인을 확장하면서 우리의 요구 사항이 상당히 급격하게 증가했습니다.” 그가 말합니다. “우리는 더 많은 일을 할 수 있는 플랫폼이 필요했습니다. 고객들의 제품은 무게를 줄이고 구조적 무결성을 유지하여 비용을 절감하면서 더욱 정교해졌죠. 그들은 연료를 효율적으로 사용하는 친환경 솔루션을 위해 더 낮은 토크를 찾고 있었습니다.”

팀켄은 2005년에 Syber를 출시했으며, 그 이래로 매년 주요 업데이트를 도입해왔습니다. “시간이 지나면서 상황이 변해, Syber의 준정적 분석을 비교적 동적인 모델링과 통합한 것이 가장 흥미로웠습니다.” Martens는 말합니다.

Syber가 도입된 이후 팀은 다양한 베어링 유형을 지원하도록 기능을 확장했으며, 작동하는 시스템 내에서 이러한 베어링의 수명을 정확하게 예측하는 능력도 향상되었습니다.

“Syber가 출시되었을 때 팀켄은 Syber가 얼마나 정확한지 알아내기 위해 많은 테스트를 진행했습니다.” Syber의 성능 모델링 도구를 위해 수학 방정식을 개발한 베어링 과학자 Bill Hannon이 말합니다. “Syber는 항상 정확했지만 수년에 걸쳐 정확도가 향상되었습니다.”

정확도는 엔지니어가 분석할 수 있는 개별 응력 요소의 수와 직접적인 관련이 있습니다. Martens는 “고객이 시스템 내에서 엄격하게 작업을 진행하려고 하면, 방정식에 입력을 더 많이 포함할 수 있으므로 해결에 더 가까워질 수 있습니다.”라고 말합니다.

간소화된 고객 협업

최근 Hannon은 효율적으로 연료를 사용하는 차량의 설계 프로세스를 간소화한 온도 예측 모델의 도약을 주도했습니다. “우리는 제일원리 데이터뿐만 아니라 테스트 데이터 및 실물 콘텐츠와도 상관관계를 보이는 정확한 계산을 하고 있습니다.” Martens가 말합니다. “오늘날 우리는 한 시간 이내에 많은 시스템의 평형 온도를 풀어낼 수 있습니다.”

특히 Syber에는 외부 강성 및 규정 준수 매트릭스를 통합할 수 있는 기능이 포함되어 있기 때문에 이러한 응답성이 고객에게 매우 중요합니다. “대부분의 고객은 Abaqus FEA와 같은 상용 소프트웨어로 설계하므로 이 기능을 통해 Syber 내에서 시뮬레이션과 접속할 수 있습니다.” Syber에서 베어링 수명 예측 모델을 담당하는 수석 제품 개발 엔지니어 Nikhil Londhe가 말합니다.

Martens는 고객 설계 프로세스와 연결할 수 있는 기능은 팀켄 응용 엔지니어가 고객과 협업하는 방식에 있어 점점 더 중요해지고 있다고 이야기합니다. 연결을 앞뒤로 간소화하고 정보(예: 파워트레인 부품이 뜨거워지는 정도)를 공유하는 Syber의 기능은 고객이 인접 부품을 설계하는 데 도움이 됩니다. “Syber는 우리가 파트너십을 체결하고 성공을 확실시하는 데 정말 도움이 됩니다.” Martens는 말합니다.

이 모든 협력은 고객에 대한 팀켄의 약속에 포함되며, 그와 더불어 고객은 Syber 계산에 들어가는 R&D 혁신을 주도합니다. Martens는 “고객을 지원하는 과정에서 Syber가 한계를 돌파하는 것을 자주 목격했습니다.”라고 말합니다.

Londhe는 자신들에게도 이득이 돌아온다고 지적합니다. 고객이 제공한 귀중한 현장 경험으로 그와 Hannon이 제시한 이론상의 방정식이 검증되는 것입니다. “작동하거나 그렇지 않은 모델을 결정하는 데 도움이 됩니다. 고객의 피드백과 검증은 우리에게 주요 방향을 제시합니다.” 그가 말합니다.

곧 찾아올 Syber 기능의 도약

팀켄의 Syber 베어링 시스템 분석 플랫폼의 기능을 확장하고 협업과 보안을 더욱 강화하기 위한 큰 변화가 진행 중입니다.

Syber 개발 팀은 모듈식 Microsoft Windows 인프라에 구축된 완전히 새로운 버전의 플랫폼을 개발 중입니다. 새로운 Syber는 더 많은 클라우드 콘텐츠와 더 가벼운 로컬 공간을 포함한 최신 디지털 IT 인프라 발전사항을 활용합니다.

이번 투자는 2018년 팀켄의 디지털 인프라를 전체적으로 현대화하기로 한 결정에 따라 이루어졌습니다. Syber 팀을 이끌고 있는 Mark Martens는 “우리의 지향점에 대한 팀켄의 비전은 2020년의 세계적 대유행 및 원격 근무에 필요성에 따라 우리가 직면한 몇몇 어려움과 결국 맞아떨어졌습니다.”라고 말했습니다.

새로운 시스템은 더 강력한 기능을 통해 데이터를 중앙에 저장하므로 응용 엔지니어는 어디에서나 계산식과 데이터에 액세스하고, 시간대와 조직 부서에 걸쳐 보다 쉽게 협업할 수 있습니다. 동시에 최신 보안 프로토콜을 활용하므로 관리자는 누가 무엇을 볼 수 있는지 엄격하게 통제할 수 있습니다.

Syber 2.0은 확장된 분석용 파워 트레인 구성 요소를 처음부터 포함합니다. “우리는 인수를 통해 많은 것을 배웠습니다.” Martens가 말합니다.

“우리가 인수한 모든 회사에는 마찰하고, 회전하고, 움직이는 제품이 있습니다. 모두 마찰공학적 부품과 함께 작동합니다.” Hannon이 말합니다. “우리가 논의하고 이러한 파워 트레인 부품을 위해 작업한 모든 Syber 모델은 고객이 작업 중인 설계에 엄청난 가치를 추가할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.”

어떤 소프트웨어 프로그램도 대체할 수 없는 것

Syber는 본질적으로 조직 내 각계각층의 직원들이 모두 협업할 수 있도록 구축된 플랫폼이며, 이러한 협업은 팀켄에서 성공의 기초입니다. 응용 엔지니어와 소소하게 대화를 나누면서 아이디어를 실제 문제에 적용하기 시작합니다. 커피 한 잔을 곁들이면 이상적이겠죠.” Hannon이 말합니다.

“R&D의 훌륭하지만 이론적인 계산, Syber 구현의 실용성, 응용 엔지니어의 실질적인 지식 사이에서 균형을 유지하는 것이 제일 중요합니다.” “가정과 현실이 오가고 팀워크와 공감이 따르는 이 삼각형 구조는 돈으로 가치를 매길 수 없습니다.”

Martens는 전적으로 동의합니다.

“응용 프로그램 엔지니어가 고객으로부터 받는 요청은 대수 문제를 푸는 것과는 다릅니다.”라고 그는 말합니다. “따로 정해진 답은 없어요. 다양한 종류의 전문 지식이 필요하며, 차이를 좁히는 데 능숙한 사람들과 서로를 이을 줄 아는 사람들을 팀켄에서 만나게 되는 이유가 여기에 있다고 생각합니다. 어떤 소프트웨어 프로그램도 이를 대체할 수 없습니다.”

Londhe는 이미 뛰어난 경력을 쌓았지만, 자신이 광범위한 문제를 해결할 뿐만 아니라 Syber 프로그램이 나타내는 인간의 집단 지식을 구축하고 있다는 사실을 인지하다 보면 매일 출근하는 발걸음이 가볍습니다. 


아직 Syber를 사용할 준비가 되지 않았습니까? 팀켄 온라인 엔지니어링 도구를 확인하세요. 베어링 검색, 주파수, 공차 등이 있습니다.