제품

윤활 자동화. 위험 및 비용 감소.

항구에서 재활용 공장, 주문 처리 창고, 풍력 발전소에 이르기까지 전 세계적으로 기계는 그날의 작업을 수행합니다. 윤활이 잘되어 있으면 보는 즐거움이 있습니다. 크레인과 스태커는 컨테이너를 빌딩 블록처럼 움직입니다. 팔레트는 선반에서 트럭으로 원활하게 이동합니다. 블레이드는 약간의 산들 바람에 회전합니다.

기계의 수명 동안 일관되게 적절한시기에 적절한 양의 윤활유를 발라야 할 것이 많습니다. 베어링, 체인 및 기어는 단순히 오래 지속됩니다. 그리스 칼라가 형성되어 먼지와 습기를 차단합니다. 날아간 물개는 과거의 일이됩니다.

그러나 윤활 기계는 위험하고 시간이 많이 걸리는 작업이 될 수 있습니다. 오늘날 자동 윤활 (AL) 펌프 및 시스템은 인간을 위험한 상황에서 벗어나 기계의 생산성을 높여줍니다. 그 과정에서 비용을 절감하고 장비 수명을 연장하며 폐기물 및 환경 문제를 해결합니다.

팀켄은 2013 년 윤활유 시장에 처음 진출했습니다. Interlube 인수 . 4 년 후,이 회사는 Groeneveld 인수 이제 Interlube 브랜드를 Groeneveld에 통합했습니다.

2019 년 팀켄은 독일에 본사를 둔 세 번째 윤활유 인수를 발표했습니다. BEKA 윤활 .

Groeneveld-BEKA의 사장 인 Richard Butler는“이것은 특별한 결혼입니다. “이 두 가지 매우 강력하고 자랑스러운 기업은 핵심 활동으로 서로 다른 애플리케이션에 초점을 맞추고 있습니다. 이들을 하나로 모으면 강력한 힘이 만들어집니다.”

완전 자동 윤활 제품 라인

BEKA는 유럽, 아시아, 아프리카 및 북미에 걸쳐 900 명의 직원이있는 성장하는 기업입니다. 고객 서비스 및 제품 혁신에 대한 헌신은 충성스럽고 오랜 고객과 광범위한 제품 라인 다양한 시장 부문에 서비스를 제공합니다.

BEKA는 전세계 윤활 시스템의 85 %를 차지하는 광범위한 산업 윤활 시장에 서비스를 제공합니다. 진보적 인 시스템은 풍력 에너지 및 식음료와 같은 산업을위한 기계를 만드는 OEM들에게 인기가 있습니다.

Butler는“BEKA의 제품과 전문 지식을 팀켄의 산업 고객에게 제공 할 수있는 여러 기회가 있습니다. “BEKA는 프로그레시브 시스템을 기술 표준으로 삼았으며 이제는 해당 시장의 리더가되었습니다. BEKA를 통해 우리는 이러한 시스템에 대한 많은 지식과 경험과 함께 광범위한 프로그레시브 시리즈 펌프를 획득했습니다.”

BEKA의 제품 라인은 Groeneveld 제품 라인을 완벽하게 보완합니다. Groeneveld는 이중 라인 윤활 시스템 , 제어 된 압력 하에서 장거리 그리스를 공급합니다. 항구, 건설 현장 및 채석장에서 찾을 수있는 대형 차량 및 장비에 이상적입니다. 또한 팀켄은 Interlube로 덮인 시장의 고속도로 트럭 및 트레일러 측면을 보유하고 있습니다. 다중 회선 시스템.

보완적인 지역

Groeneveld와 BEKA 간의 지리적 정렬은 제품 정렬만큼 보완 적입니다. BEKA는 지난 몇 년 동안 글로벌 확장에 집중 해 왔으며 2013 년 이후 독일 밖에서 발생한 매출을 두 배 이상 늘 렸습니다.

팀켄의 지도력하에 Groeneveld 팀은 전 세계로 확장되어 48 개국에서 활동하고 있습니다. Butler는 지난 2 년 동안 Groeneveld 유통 업체 수를 두 배로 늘 렸으며 2020 년 말까지 다시 두 배로 늘릴 것으로 예상합니다.

Groeneveld 팀은 최근 이탈리아에 새로운 연구 및 개발 (R & D) 시설을 열었으며 새로운 자체 맞춤을 시작했습니다. 멀티 라인 AC 멀티 라인 AXL 2019 년 시스템. 이러한 시스템은 트럭 및 트레일러는 물론 경공업 또는 중공업 애플리케이션 용으로 설계되었으며 팀켄 베어링 유통 업체가 오랫동안 채우기를 원했던 시장의 공백을 해결합니다.

그 결과 Butler는 캐나다, 폴란드, 프랑스, 스페인 및 네덜란드에서 새로운 애플리케이션 엔지니어를 고용했습니다. “우리는 좋은 성공을 거두었습니다.”라고 그는 말합니다. 증거로 그는 대형 온라인 소매 업체의 주문 처리 창고와 100 년 된 청량 음료 회사의 철강 재활용 공장 및 통조림 공장을 언급합니다.

더 많은 팀켄 고객에게 윤활유 제공

Butler와 그의 팀은 Groeneveld와 BEKA를 통합하여 열심히 일하고 있습니다. “지난 2 년 동안 우리는 Groeneveld를 글로벌 지향적 인 글로벌 기업으로 변모 시켰습니다.”라고 그는 말합니다. “우리는 BEKA의 문화와 강점을 존중하고 유지하면서 BEKA를 위해 동일한 일을하는 데 집중하고 있습니다.”

한편 팀켄의 전체 드라이브 라인에 대한 윤활 제품 시너지 효과 제품 포트폴리오 더 강할 수 없습니다. 이미이 회사는 Groeneveld와 함께 송전 제품 라인을 공동 홍보하고 있습니다. Butler는“OEM 고객 기반에서 매우 긍정적 인 반응을 보였습니다.

“주도적 인 기계 공정이있는 곳이라면 어디에서나 윤활이 필요합니다. 그것은 우리의 핵심 베어링 사업에서 시작하여 우리의 모든 동력 전달 제품을 거치는 일관된 전략입니다.”

BEKA 인수는 이러한 전략을 가속화하고 확장합니다. “BEKA는 더 많은 팀켄 고객에게 윤활 시스템을 제공 할 수 있도록 도와줍니다.”라고 Butler는 말합니다. “예를 들어, 풍력 및 중형 산업 분야에서 BEKA는 광범위한 제품 범위를 보유하고 있습니다.” 이 두 부문은 2017 년 BEKA 매출의 1/3 이상을 창출했습니다.

강력한 고객 관계에 초점

새로운 기술의 일반적인 경우와 같이 최종 사용자는 이러한 시스템이 일상적인 작업에서 효율성을 제공하는 방법을 직접 확인하기 때문에 OEM보다 빠르게 자동 윤활을 채택하고 있습니다. 이것이 Groeneveld가 역사적으로 장비의 애프터 마켓 옵션으로 윤활 시스템을 설치하려는 딜러와 최종 사용자를 대상으로 한 이유입니다.

팀켄과의 통합 결과, Groeneveld는 이제 포괄적 인 OEM 서비스를 제공하고 있으며 20 개의 OEM과 협력하여 신제품을위한 추가 자동 윤활 시스템을 설계하고 있습니다. OEM이 선택한 윤활 시스템으로 지정하는 것은 궁극적으로 홍보 및 인식 측면에서 최종 사용자에게 전달됩니다.

Butler는“우리는 OEM에게 윤활 시스템을 얼마나 통합하고 싶은지에 대한 메뉴를 제공합니다. 이 메뉴에는 다양한 수준의 사용자 정의, 애프터 마켓 서비스, 예비 부품 및 서비스 교체 품목이 포함됩니다.

Groeneveld는 또한 다양한 서비스 옵션 최종 사용자에게. 오늘날 고객은 시스템 서비스가 필요할 때 알려주는 데이터베이스 시스템에 연결된 유지 관리 계약을 구매할 수 있습니다. 또한 Groeneveld가 나오도록 선택하여 정기적으로 검사 및 서비스를 수행 할 수 있습니다.

“이것은 최종 사용자와의 관계에서 중요한 요소입니다.”라고 Butler는 말합니다. “다른 시스템과 마찬가지로 윤활 시스템은 정기적 인 서비스가 필요합니다. 이제 우리는 그 걱정을 없앨 수 있습니다.”

BEKA 팀은 전적으로 고객 서비스 사고 방식과 일치합니다. 팀원들은 수년간 함께 일해 온 고객 인 충성스러운 OEM 기반에 자부심을 느낍니다. 애프터 서비스 및 유지 보수와 관련하여 높은 기준은 이러한 관계의 핵심이었습니다.

혁신, 전문성, 선택

오늘날 팀켄의 윤활 사업은 수익 측면에서 시장에서 2 위를 차지하고 있습니다. Butler는“제공 측면에서 우리는 최고의 선택을 가지고 있다고 믿습니다. 그는 더욱 통일 된 Groeneveld-BEKA를 만들어 새로운 지역과 기술 분야로 확장하는 동시에 제품 혁신에 대한 강한 초점을 유지하기를 기대합니다.

Groeneveld의 새로운 R & D 시설에서는 순전히 기계적인 측면보다는 인더스트리 4.0 (통신 및 정보)에 초점을 맞추고 있습니다. Butler는“정보 기술이 윤활유와 어떻게 상호 연관되고 상호 작용하는지 살펴 보았습니다. 윤활 지점에서 얻을 수있는 데이터는 무엇이며이를 사용하여 윤활유를 더 효율적으로 처리 할 수있는 방법이 있습니다.

BEKA R & D 팀은 또한 프로세스 자동화와 윤활 시스템에 가치를 더하는 소프트웨어 및 하드웨어 개발에 주력하고 있습니다. Butler는 두 팀을 하나로 모으고 그들이 이룩한 발전으로부터 어떻게 각각의 이익을 얻을 수 있는지보기를 열망합니다.

그는 OEM이 윤활 시스템을 표준 배송으로 포함하는 날을 고대합니다. “최종 사용자는 이점과 잔존 가치가 잘 문서화되어 있기 때문에이를 요구하고 있습니다. “이 OEM들은 에어컨, 파워 윈도우 및 도어와 같은 기능으로 자동차 회사가 수년 전에 겪었던 것과 똑같은 문제를 겪고 있습니다.”

자동 윤활이 더 널리 채택됨에 따라이 두 브랜드를 통합함으로써 팀켄 고객은 자동 윤활이 제공하는 모든 이점을 활용할 수있는 강력한 위치에있게되었습니다.