전문 기술

역사상 가장 강력한 망원경 제작 지원

과학은 진화입니다. 갈릴레오는 1610년에 망원경을 사용하여 대부분의 천체가 지구 주위를 돈다는 당시의 일반적인 믿음이 틀렸음을 증명하는 데 도움을 주었습니다. 현대 천문학자들은 행성의 형성, 블랙홀 및 암흑 물질에 대해 더 많이 이해하기 위해 궤도에서 망원경을 사용합니다. 허블 우주망원경은 우주에 이전에 예상했던 것보다 10배 많은 약 2조 개의 은하가 있음을 밝혀냈습니다.

이러한 발견으로 인해 더 많은 질문이 생겨납니다. 그러한 질문에 답한다는 것은 그 어느 때보다 우주를 더 자세히, 더 명확하게 들여다보는 것을 의미합니다. 이 작업은 지금까지 제작된 가장 강력한 망원경인 제임스 웨브 우주망원경으로 가능합니다.

NASA가 12월에 웨브를 출시할 때, 이 망원경에는 성공적인 임무를 지원하기 위해 팀켄 기술이 탑재될 것입니다. 이는 팀켄의 베어링 전문 지식이 어떻게 심우주 탐사와 우주에 대한 과학자들의 지식을 발전시키는지 보여주는 최신 사례입니다.


“사람들은 우리의 베어링 전문 지식을 통해 고객이 우주를 탐사하고, 우주에 대해 발견하고, 심지어 날씨를 추적하고 예측하는 데 도움이 된다고 신뢰하고 있습니다.”


보안 및 통신을 지원하는 베어링

팀켄 애플리케이션 전문가인 Scott Lafalam은 12년 전 NASA의 하청업체와 함께 볼 베어링 설계 및 망원경 재료 관련 작업을 시작했습니다. 그는 그들의 요구 사항이 까다롭기는 했지만 우주 비행에 대한 일반적인 요구 사항이라고 이야기합니다.

그는 “베어링은 우주 환경에서 탁월한 고성능을 발휘할 수 있어야 했습니다. 어쨌든 100만 마일 떨어진 궤도에 있으면 베어링을 유지보수하거나 교체할 수 없습니다.”라고 말합니다.

팀켄 베어링 기술은 배치 전 우주망원경의 주요 구성요소를 고정하는 메커니즘과 통신을 가능하게 하는 다운링크 안테나라는 두 가지 중요한 웹 망원경 시스템을 지원합니다.

심우주로 여행하는 동안 팀켄® 볼 베어링이 장착된 래치 메커니즘은 망원경의 연과 같은 5겹 선실드를 지지하는 배치 붐을 고정하여 종이접기 꽃처럼 접힌 상태를 유지합니다. 배치하는 동안 래치가 열리고 선실드가 해제되어 빛과 열이 망원경의 민감한 기기를 방해하지 못하게 합니다.

Lafalam은 “이는 우리의 볼 베어링에 대한 하중이 매우 높고 작동 온도가 극히 낮음을 의미합니다. 우리는 특수 설계 프로파일과 건식 필름 윤활제 코팅을 특징으로 하는 맞춤형 솔루션을 만들었습니다.”라고 이야기합니다.

팀켄 베어링은 다운링크 안테나를 지지하는 2축 짐벌 어셈블리에 사용됩니다. 미리 로드된 베어링 쌍은 어셈블리 입력 측의 일부입니다. 출력 측에는 두 번째 베어링 쌍과 레이디얼 베어링이 포함됩니다. 두 시스템은 함께 작동하여 궤도를 도는 망원경과 지구에 있는 과학자 간의 지속적인 양방향 데이터 전송을 위해 안테나를 배치합니다. 모든 짐벌 어셈블리 베어링은 우주 애플리케이션에서 이전의 유산을 가지고 있습니다.


NASA가 2021년 12월에 웨브를 출시할 때, 망원경에는 성공적인 임무를 지원하기 위해 팀켄 기술이 탑재될 것입니다. 이는 팀켄의 베어링 전문 지식이 어떻게 심우주 탐사와 우주에 대한 과학자들의 지식을 발전시키는지 보여주는 최신 사례입니다.
비디오 제공: NASA Goddard

(우주)비행의 기원으로 거슬러 올라가는 전문 지식

Lafalam과 그의 동료들은 초기 비행 및 우주 탐사에 대한 지식을 갖춘 팀켄의 최신 항공우주 베어링 전문가입니다.

팀켄은 라이트 형제가 획기적인 비행을 수행하기 전부터 존재해 왔으며 이후의 항공기 기술 발전에 중요한 역할을 했습니다.

우주 임무와 관련하여 회사 엔지니어들은 1958년부터 NASA 임무를 위한 다양한 솔루션을 개발해 왔습니다. 수평 센서용 팀켄 분할 볼 베어링은 초기 우주비행사들이 우주선 실험을 계속 진행하도록 도왔습니다. Neil Armstrong과 “Buzz” Aldrin이 달에 발을 디딘 후 팀켄 제품이 장착된 자이로는 그들이 지구로 돌아올 수 있도록 달 탐사 모듈을 모선으로 유도했습니다.


“베어링은 우주 환경에서 탁월한 고성능을 발휘할 수 있어야 했습니다. 어쨌든 100만 마일 떨어진 궤도에 있으면 베어링을 유지보수하거나 교체할 수 없습니다.”


NASA 우주비행사들은 2009년 허블 우주망원경을 섬세하게 수리하기 위해 우주 유영에 나섰을 때 극한의 작동 온도와 우주 진공을 견딜 수 있는 팀켄 맞춤형 박편 정밀 볼 베어링과 함께 미니 전동 공구를 사용했습니다.

Lafalam은 초고품질, 미션 크리티컬한 신뢰성 및 뛰어난 엔지니어링 지원은 작업의 일부일 뿐이라고 지적합니다. 그는 “사람들은 우리의 베어링 전문 지식을 통해 고객이 우주를 탐사하고, 우주에 대해 발견하고, 심지어 날씨를 추적하고 예측하는 데 도움이 된다고 신뢰하고 있습니다. 우리는 매일 이 작업을 하기 때문에 당연하게 여기기 쉽습니다.”라고 말합니다.

출시가 다가옴에 따라 작업의 중요성(임박한 발견의 잠재적 영향)은 분명합니다.


NASA의 퍼서비어런스(Perseverance)는 최근 화성에서 헬리콥터 비행이 가능함을 보여주는 비디오를 캡처했습니다. 한편 큐리오시티(Curiosity)는 화성에서 인간이 직면할 건강 위험에 대한 데이터를 수집했습니다. 붉은 행성에 대해 새로운 발견을 하려면 팀켄이 로버를 지원한 방법을 읽어보십시오.