전문 기술

엔지니어링의 가치: 안전한 서비스 복귀를 위한 항공사 지원

상업용 항공기가 이착륙할 때마다 6백만 개의 부품과 수백 명의 승객이 조그마한 바퀴 몇 개에 의지합니다. 거의 모든 상업용 항공기 내부에는 안전한 여행을 위해 가혹한 조건을 견디는 고성능 팀켄® 항공기 랜딩 휠 베어링이 있습니다.

영국에서 40년 이상 항공우주 지식을 쌓아온 팀켄 서비스 엔지니어링 관리자인 Paul Eason이 요구 사항을 설명합니다.

“승객은 착륙 시 강한 진동이 뒤따르는 반동을 느낍니다.” 이어 “500톤 비행기의 하중이 기체에서 지상으로 전달될 때의 느낌이며, 랜딩 휠을 통해 발생합니다. 바퀴는 1초도 안되어 0에서 273km(170mph)까지 올라갑니다. 제동 과정에서 9.144 km(30,000피트) 상공의 영하 온도에 있었던 바퀴에 극도의 열이 발생합니다.”

랜딩 휠 베어링은 일반적으로 하루에도 여러 번 이러한 환경에 놓입니다. 그러다가 2020년 전 세계 보건 위기가 상황을 바꿨습니다. 4월 중순까지 16,000여대의 여객기 결항. 극한 환경에서 움직임을 견디도록 설계된 랜딩 휠에 또 다른 어려움이 생겼습니다. 움직임이 사라진 것이지요.

비행기는 워낙 복잡하고 값비싸기 때문에 짧은 시간이라도 정차한 상태에서 항공기를 보존하려면 지속적인 유지 보수가 필요합니다. 타이어는 공기압을 잃을 수 있습니다. 새들이 구석진 곳에 둥지를 틀 수도 있습니다. 습기로 베어링과 같은 기계 부품이 손상될 수 있습니다.

“지상에 정차한 항공기는 바퀴가 회전해야 한다는 엄격한 항공 규정이 있습니다.”라고 Eason이 말합니다. “이는 일반적으로 비행기가 활주로를 오고 가거나 위로 들어 올려 바퀴를 돌려야 한다는 것을 의미합니다.”

하지만 항공기 가격은 1억 달러 이상이기 때문에 하루에 가능한 한 많은 시간 동안 서비스를 제공하여 수익을 창출하도록 되어 있습니다.

“역사상 이 정도로 많은 비행기가 지상에 주차된 적이 없었습니다.” Eason이 덧붙입니다. “이제 항공업계는 ‘수개월 동안 많은 항공기가 정차된 상태에서 어떻게 하면 항공기가 다시 효율적이고 안전하게 비행할 수 있습니까? 현재 기준은 이 가동중지 시간을 고려하지 않는데, 이 정도 규모의 비행기에 어떻게 적용할 수 있겠습니까?’라고 묻기 시작했습니다. 그때 팀켄이 나섰습니다.”

팀켄® 랜딩 휠 베어링

전 세계 대부분의 항공기는 팀켄의 랜딩 휠 베어링으로 이착륙합니다.

  • 베어링 설계는 고객과 FAA 품질의 기준을 모두 만족합니다.
  • 엄격한 제한으로 뛰어난 성능을 달성하며, 착륙 중에 점보 제트기 무게의 반복적이고 급격한 하중을 수용할 수 있습니다.
  • 마모, 피로도 및 마찰 성능을 더욱 향상하기 위해 엔지니어링된 표면을 사용할 수 있습니다.

글로벌 항공을 위한 효율적인 솔루션

팀켄은 지상에 묶였던 항공기가 짧은 시간 동안 준비해 안전하게 서비스를 재개할 수 있도록 해달라는 요청에 따라 주요 항공기 제작업체와 협력하기 시작했습니다. 미국 연방항공청(FAA) 및 전 세계의 기타 규제 기관이 규정을 정하는 한편, 항공기 제작사는 항공사가 항공기에서 작업할 때 사용할 상세한 유지 보수 절차와 매뉴얼을 작성할 책임이 있습니다.

Eason과 몇몇 팀켄 서비스 엔지니어는 전문 지식을 활용해 항공기 제조업체와 협력하여 지상에 묶인 항공기에서 수행할 지속적인 예방 유지 관리에 대한 모범 사례를 결정하고 항공기가 승객을 안전하게 운송하도록 운행을 시작하기 전에 수행할 검사 절차를 수립했습니다. 새로운 절차에는 안전하고 신속한 운행 복귀를 지원하기 위해 보관 격납고 또는 활주로에서 항공사 유지 관리 전문가가 완료할 수 있는 분해, 청소, 검사 및 재조립에 대한 사항을 담은 자세한 문서가 들어있습니다.

지침이 완성된 후 한 고객은 팀켄 서비스 엔지니어에게 의뢰하여 항공사와 함께 새로운 유지 보수 및 검사 프로세스를 시범 운영하는 데 도움을 받았습니다. 시범 운영으로 프로그램의 효율성이 확실시되었으며, 고객에게 채택되었습니다.

고객이 이 중요한 새 프로그램의 담당자로 팀켄을 1순위로 둔 이유와 글로벌 항공 업계가 새로운 랜딩 휠 베어링 업체로 팀켄을 1순위로 선택한 이유를 묻는 질문에 Eason은 팀켄의 지식, 교육 및 업계에 대한 지원이라고 말했습니다.

Eason은 “우리는 응용 분야에 대한 요구 사항과 이를 위해 제품을 설계, 제조 및 유지 관리하는 방법을 깊이 이해하고 있습니다.”라고 말합니다. “우리는 활동하며 착륙 장치를 유지 관리하는 사람들을 현장에서 만나 교육합니다. 팀켄은 고객이 안전과 지속적인 성능을 보장하기 위해 신뢰할 수 있는 포괄적인 관점을 가지고 있습니다.”

팀켄이 전문 기술로 민간 항공을 지원하는 더 많은 예를 보려면, 여기를 클릭하십시오.