비디오 모션 캡처: 인체 공학적 위험 제거를 위한 빠른 추적

팀켄의 인체 공학 전문가인 Bob Scott은 업무에 대한 열정으로 회사에서 잘 알려져 있습니다. 글로벌 EHS 관리자인 Jamie Milobar는 “Bob이 14년 전에 팀에 합류했을 때 업무 관련 근골격 질환(WMSD)이 팀켄 부상의 주요 원인 중 하나였습니다. “Bob의 전문 지식을 활용하여 시설에서 부상을 방지하고 효율성을 개선하며 종종 비용을 절감하는 솔루션을 구현하는 견고한 인체 공학 프로그램을 구축했습니다.”

최근 Scott은 인체 공학적 위험을 식별하는 혁신적인 방법을 도입했습니다. 새로운 모션 캡처 기술은 현장 제조 팀이 작업 및 프로세스의 인체 공학적 안전성을 평가할 수 있는 능력을 부여합니다. 인체공학적 평가를 간소화함으로써 이 기술은 팀켄 직원이 부상을 유발할 수 있는 활동을 식별하고 일상적인 스트레스 요인의 마모로부터 스스로를 보호하는 데 도움이 됩니다.

우리는 Scott에게 그의 작업의 중요한 특성과 모션 캡처 기술이 이 분야에서 획기적인 발전을 예고하는 이유에 대해 이야기했습니다.

“하루 일과가 끝나면 우리 모두는 집에 왔을 때와 같은 상태로 집에 가고 싶어합니다. 우리의 프로그램과 이니셔티브는 이러한 일이 가능하도록 돕습니다.”

밥 스콧
인체공학 전문가

Q. 어떻게 인체공학 분야에 입문하게 되었나요?

Scott: 저는 학위에 따라 인체 공학 및 인적 요소가 한 분야인 산업 및 시스템 엔지니어입니다. 우리는 프로세스와 시스템이 안전하고 효율적으로 작동하도록 설계, 개선 및 최적화합니다. 경력 초기에 저는 General Motors에서 인체 공학 엔지니어로 직책을 수락했고 운이 좋게도 세계 최고의 인체 공학자들에게 멘토링을 받았습니다.

2009년에 팀켄에 왔을 때 저는 우리의 모든 글로벌 시설을 위한 인체공학적 프로세스를 개발하고 구현했습니다. 프로그램이 성숙해지면서 제 역할은 안전 및 규정 준수 의무를 준수하고 작업장 위험을 식별 및 제거하는 것까지 포함하게 되었습니다.

Q: 비디오 모션 캡처 기술이란 무엇이며 어떻게 작동합니까?

Scott: 비디오 모션 캡처를 사용하면 누구나 작업을 수행하는 사람의 비디오를 녹화한 다음 신속하게 인체 공학적 평가를 완료할 수 있습니다. 인공 지능을 사용하여 이 기술은 비디오를 분석하고 문제가 있는 관절 각도를 매핑하고 어색한 자세, 빈도 및 자세 지속 시간을 평가합니다. 그 결과 신체 부위별 위험도와 전반적인 위험 우선 순위 점수를 보여주는 위험 매트릭스가 포함된 고품질 인체 공학적 평가가 나옵니다.

저는 수년간 인체공학자였으며 이것은 제가 현장에서 본 것 중 가장 흥미로운 기술입니다. 이전에는 센서, 웨어러블 또는 기타 장비를 사용하여 실험실 설정에서만 모션 캡처를 수행할 수 있었습니다. 인체공학적 위험 평가는 시간이 많이 소요되고 종이와 펜을 기반으로 하며 주관적이며 완료하는 데 필요한 기술과 경험이 필요했습니다.

Q: 팀켄 시설에서는 어떻게 사용되고 있습니까?

Scott: 비디오 모션 캡처를 사용하면 누구나 실제 작업 조건에서 현장에서 평가를 수행할 수 있습니다. 역사적으로 팀켄의 모든 업무 관련 부상 중 절반 이상이 인체 공학적으로 관련되어 있으므로 이 도구가 이러한 위험을 크게 줄이는 데 도움이 될 수 있다는 것을 알고 있었습니다.

우리는 2021년에 파일럿 프로그램을 시작했고 2022년에 모든 팀켄 시설에 소프트웨어를 배포했습니다. 반응은 압도적으로 긍정적입니다. 평가 시간이 약 80% 감소하여 직원 참여 시간을 확보하고 위험을 줄이기 위해 함께 작업할 수 있습니다.

모든 시설은 매월 최소 하나의 작업을 평가해야 하며, 매년 8월에는 직원이 위험을 줄이고 제거하는 가장 창의적이고 혁신적인 방법을 보여주는 팀켄의 Ergo Cup 대회에 하나의 프로젝트에 참가할 수 있습니다. 올해는 프로세스를 실행하기가 훨씬 쉽기 때문에 더 많은 항목을 볼 수 있기를 바랍니다.

Q: 매일 영감을 주는 것은 무엇인가요?

Scott: 우리가 하는 일이 동료들의 삶의 질을 향상시킨다는 사실을 알게 되면서 내가 하는 일을 사랑하게 되었습니다. 하루 일과가 끝나면 우리 모두는 집에 왔을 때와 같은 상태로 집에 가고 싶어합니다. 우리의 프로그램과 이니셔티브는 이를 실현하는 데 도움이 됩니다.

팀켄의 인도 첸나이 공장 직원들은 새로운 모션 캡처 기술을 사용하여 잠재적인 인체 공학적 위험을 식별하고 프로세스를 개선할 수 있었습니다.


환경 건강 및 안전에 대한 팀켄의 약속을 발전시키는 소프트웨어 업그레이드에 대해 자세히 알아보십시오 .