영향
차세대 항공 소방
Timken 애플리케이션 엔지니어링 전문가인 Matt Carl은 대규모 산불을 다루는 데 있어 Timken 기술의 중요한 역할을 이해하고 있습니다. 항공 소방관은 Timken 솔루션을 사용하여 생명을 구하고 재산을 보호하며 환경을 보호합니다. 이는 전 세계 공동체에 실질적인 영향을 미치고 이러한 노력에 기여하는 사람들에게 직업 만족도를 더해주는 중요한 일입니다.
Carl은 소방 헬리콥터를 포함하여 방위 및 민간 항공에 사용되는 플랫폼에서 헬리콥터 제작사와 협력합니다. Timken® 베어링은 메인, 중간 및 꼬리 로터 기어박스와 같은 중요한 애플리케이션에 사용됩니다.
Carl은 “이 헬리콥터들은 Timken 없이는 날 수 없습니다. Timken은 많은 헬리콥터의 베어링 소스입니다. 왜냐하면 적격한 기업이 없기 때문입니다. 이는 당사의 전문성과 업무의 중요성에 대해 많은 것을 이야기해줍니다.”라고 말했습니다.
“Timken은 많은 헬리콥터의 베어링 소스입니다. 왜냐하면 적격한 기업이 없기 때문입니다. 이는 우리의 전문성과 업무의 중요성에 대해 많은 것을 이야기해줍니다.”
Matt Carl
Timken 애플리케이션 엔지니어링 전문가
세계에서 가장 크고 정교한 소방용 회전익 항공기 탑재
기후 변화는 산불의 빈도와 강도를 증가시켰으며, 2021년에는 시베리아, 그리스, 미국과 같은 다양한 지역에서 기록적인 화재가 발생했습니다.[1] 지상 소방관과 전통적인 소방 헬리콥터로는 더 이상 충분하지 않습니다.
승무원들은 더 많은 양의 난연제를 정밀하게 떨어뜨리기 위해 야간에 작업할 수 있는 더 크고 정교한 헬리콥터로 관심을 돌리고 있습니다. 야간은 습도가 더 높고 바람이 적어 불이 가장 약해지는 시간입니다.
종종 소방용 회전익 항공기는 공중 소방용으로 개조된 해체된 방어용 헬리콥터입니다. 일부 항공기는 세계에서 가장 큰 헬리콥터로, 90초 만에 수원에서 3,000갤런의 물을 빨아들일 수 있습니다. 컴퓨터와 야간 투시는 조종사가 물이나 난연제를 정확하게 떨어뜨리는 데 도움이 됩니다.
다른 소방용 회전익 항공기는 1,000갤런 용량의 개조된 탱커와 언제든지 모든 수원에서 물을 채울 수 있는 스노클링 시스템, 정보를 수집하고 낙하 효과를 평가하고 목표물을 식별하기 위한 특수 전자 시스템을 갖추고 있습니다.
Timken은 또한 공중 소방을 위해 특별히 제작된 일체형, 다중 임무 헬리콥터용 베어링을 공급합니다. 최대 11명의 산불 진압 소방관, 소방관의 장비 및 1,000갤런의 물을 실을 수 있습니다. 또한 수색 및 구조, 호이스트 구조 및 의료 운송을 수용할 수 있도록 기내 재구성이 가능하기 때문에 업계에서 가장 유연한 헬리콥터입니다.
애플리케이션 전반에 영향 생성
Timken에서 26년의 경력을 가진 Carl은(그 중 20년은 헬리콥터 고객과 함께 일함) 고유한 애플리케이션으로 인해 여전히 자신의 작업이 흥미롭다고 말했습니다. 그와 그의 동료들은 자신이 알고 있는 것을 사용하여 새로운 설계를 통해 새로운 도전을 할 수 있습니다. 헬리콥터의 세계에서는 그런 일이 자주 발생합니다.
헬리콥터는 표준 “카탈로그” 베어링을 사용하지 않습니다. 베어링이 극한의 조건을 견뎌야 하고 각 헬리콥터 제조업체의 고유한 헬리콥터 설계에 맞아야 하기 때문입니다. Timken 엔지니어는 가능한 한 가장 가벼운 패키지로 까다로운 작동 조건을 극복하기 위해 각 고객과 협력합니다.
엔지니어는 경량화를 통해 무거운 하중을 해결합니다. 이는 베어링이 작은 패키지에 맞도록 설계되었지만 기술적으로 훨씬 더 큰 베어링처럼 하중을 처리할 수 있음을 의미합니다. 헬리콥터에 가해지는 무게가 적다는 것은 베어링이 승객이나 난연제 측면에서 지지하는 데 도움이 될 수 있는 무게가 더 많다는 것을 의미합니다.
고온을 견디기 위해 Timken 엔지니어들은 특수강을 지정하고 베어링 제조를 위한 열처리 기술을 개발합니다. 또한 열악한 정렬 불량 조건을 견딜 수 있도록 모든 헬리콥터 베어링의 내부 설계 프로파일을 맞춤화합니다. 여기에는 기술적 전문성과 제조 능력이 필요하며, 고객은 Timken이 이를 제공할 수 있다는 것을 알고 있습니다.
Carl의 역할은 때때로 미시적 수준까지 엔지니어링에 접근해야 하지만, 그는 작은 설계 혁신이 더 안전하고 효율적인 세계에 어떻게 기여하는지 확인하는 것은 보람이 있다고 말했습니다.
그는 “저에게는 기계 공학 분야에서 일하는 친구들이 많습니다. 그들이 하는 일도 훌륭하다고 확신하지만 우리는 Timken에서 안전한 상업 비행 에서 재생 에너지 구축 능력에 이르기까지 모든 분야에서 역할을 합니다. 우리가 하는 일은 실제로 차이를 만듭니다.”라고 말했습니다.
____________________________________________________________________________
중국의 풍력 에너지 성장은 기대 이상입니다. Andy Zhou의 서비스 엔지니어링 팀은 업계에 중요한 지원을 제공합니다.
Published: 2021/11/29