수확 결과: 농업을 위한 팀켄 포트폴리오

현재 많은 위기가 겹쳐 세계 식량 불안정은 ‘설상가상’의 상황입니다. 그 위기란 우크라이나 전쟁, 곡물 수출 차단, 불안정한 공급망, 비료, 연료 및 식품의 가격 급등, 기후 변화, 그리고 코로나19의 여파입니다. 또한 2050년까지 세계 인구가 22억 명이 증가할 것으로 예상되는 가운데, 장비 제조업체 협회(Association of Equipment Manufacturers)에 따르면 농장에서 현재보다 약 70% 더 많은 식량을 생산해야 합니다. 새로운 기술로 경작지의 잠재적 생산량을 극대화할 수 있지만, 효율성과 가동 시간은 농업 생산의 격차를 최소화하기 위해 특히 중요합니다.

팀켄은 농업 산업을 위해 쌓아온 100년 이상의 전문 지식을 바탕으로 이 분야의 배후에서 기념비적인 역할을 담당하고 있습니다. 사실, 팀켄은 북미 지역에 최초로 도입된 트랙터의 일부에 들어간 베어링을 생산했습니다. 오늘날 팀켄은 농업 장비의 고유 문제를 해결하기 위해 정밀하게 설계된 다양한 제품을 제조하고 있습니다. 농부는 점점 더 위급해지는 식량 수요를 팀켄 장비를 통해 충족할 수 있습니다.

“확실히 엄청난 문제입니다.” 팀켄의 글로벌 마케팅 부서 매니저인 Mark Stangl가 이야기합니다. “이러한 문제는 항상 농업에 산재해 있었습니다. 이보다 다양한 유형과 크기의 장비가 필요한 산업은 흔치 않은 데다가, 농기계는 더럽고 가혹하고 혹독할 때가 많은 환경에서 안정적으로 작동해야 합니다.”

“업계의 변화가 잦을수록 저희 지식의 가치는 더욱 높아집니다. 변화는 항상 팀켄의 엔지니어링 전문성을 입증했기 때문입니다.”

Mark Stangl
매니저, 글로벌 마케팅

땅 고르기

25년 경력의 팀켄 베테랑이자 무역 엔지니어인 Stangl은 아이오와주의 작은 농업 공동체에서 자랐습니다.

“가족 모두 농업에 종사했기 때문에 공감할 수 있는 부분이 많습니다.” Stangl은 말합니다. “45년 전 제가 할아버지와 함께 트랙터를 타던 시절에 비해 얼마나 농업이 정교하게 발전했는지 생각해보면 꽤 흥미롭습니다.”

오늘날 Stangl은 다음과 같은 전 세계 농업 동향의 최전선을 살피고 있습니다. 그 동향이란 전 세계 농촌 지역의 대규모 이주, 농장 소유 모델의 변화, 노동력 감소의 한계를 상쇄하기 위해 사용되는 대형 장비, 화석 연료 기피, 물 사용의 최적화 및 ‘정밀 농업’의 도래입니다. 이러한 사례는 인공 지능으로 현장 내 변동성을 관찰, 측정 및 대응할 수 있는 기계의 사용을 뒷받침합니다.

“오늘날 우리가 트랙터에서 기대하는 것은 30년 전과 매우 다릅니다.” Stangl은 말합니다. “제가 어렸을 적 농부는 장비를 수리하는 방법을 알고 있어야만 생존할 수 있었습니다. 그들은 용접공이자 기계공이였죠. 지금의 50만 달러짜리 트랙터로는 그렇게 할 수 없습니다.”

그러나 변하지 않는 것도 있습니다.

“자율 트랙터와 장비가 등장했지만, 가동 시간에 결정적인 영향을 미치는 틈새는 언제나 존재합니다.” Stangl은 말합니다. “여기서 중요한 것은 기계 부품의 품질입니다. 왜냐하면 성장하고, 살아 있고, 익어가는 작물을 다루고 있으니 너무 늦기 전에, 가령 감귤류가 너무 익거나 첫 번째 동결이 오기 전에 수확해야 합니다.”

Diamond 시리즈 체인에는 부착 롤러 체인, 이중 피치 컨베이어 체인 및 특수 농업 체인이 있습니다. 현대 수확기 콤바인의 회전 시스템이 사진에 나와 있습니다.

왕겨에서 밀 골라내기

Stangl은 팀켄이 발달하는 분야에 서비스를 제공하는 선구적인 역할을 유지할 것으로도 예상합니다.

“고객들은 팀켄이 제품을 판매하는 데서 그치지 않는다는 것을 알고 있습니다. 저희는 문제 해결을 돕는 파트너입니다.” 그는 말합니다. “팀켄 엔지니어들은 기계의 각 부분이 다루는 복잡성을 이해하고자 노력하고 있으며, 이를 통해 기계의 설계가 경작, 파종 또는 수확과 같은 작업을 수행할 수 있도록 합니다. 또한, 업계의 변화가 잦을수록 저희 지식의 가치는 더욱 높아집니다. 변화는 항상 팀켄의 엔지니어링 전문성을 입증했기 때문입니다.”

이는 팀켄이 고객뿐만 아니라 팀켄의 직원들끼리 일구는 강력한 협업 문화를 단적으로 보여줍니다.

“팀켄의 구조는 서로 다른 분야의 전문가들이 함께 일하는 교차 커뮤니케이션에 맞춰져 있습니다.” Stangl이 말합니다. “저희는 교차 커뮤니케이션으로 집단적 지식이 더욱 깊어지고 엔지니어링 팀은 다양한 응용 분야에 솔루션을 제공할 수 있는 더 큰 능력을 부여받는다는 것을 경험으로 알고 있습니다.”

또한 팀켄은 인력과 전문성을 상당히 적극적으로 확대해 왔습니다. 팀켄은 지난 12년 연속으로 다수의 전략적 인수로 기계식 송전 포트폴리오를 크게 확장하고, 자동 윤활 시스템에서 글로벌 선도업체 역할을 공고히 했으며, 농업 분야와 관련된 여러 방식을 통해 브랜드를 성장시켰습니다.

“결국 결실은 한 단계씩 이루어지는 것입니다.” Stangl은 말합니다. “이것이 바로 팀켄이 진출하는 시장마다 성공하는 이유입니다. 농업에서는 결과적으로 음식이 진열대와 식탁에 올라갈 수 있는 요인입니다.”

최고 중의 최고

팀켄의 베어링, 오거, 체인, 벨트, 커플링 및 자동 윤활 시스템은 모두 트랙터와 수확 장비에서 각종 농기구에 이르는 농업 장비의 성능을 높이도록 특별히 설계되었습니다.

곡물 헤드 및 피더 컨베이어

  • Drives® 오거
  • Timken® 테이퍼 롤러 베어링
  • Diamond® 시리즈 체인

자동 윤활 시스템

  • Groeneveld-BEKA® 시스템

휠 및 트랙 드라이브

  • Timken® 테이퍼 롤러 베어링

언로더

  • Timken® 테이퍼 롤러 베어링
  • Drives® 오거

탱크 이송

  • Drives® 오거
  • Timken® 테이퍼 롤러 베어링

체, 블레이드, 탈곡기 및 컨베이어

  • Timken® Super-Ag Drive® 벨트
  • Diamond® 시리즈 체인
  • Timken® 테이퍼 롤러 베어링
  • Timken® 장착 베어링
Timken Bearings
Groeneveld-Beka logo
Timken Belts

Groeneveld-BEKA 자동 윤활 시스템이 식품 가공의 디지털화 및 자동화를 지원하여 시리얼, 야채 및 통조림 제품과 같은 필수품의 안전하고 효율적인 생산을 지원하는 방법에 대해 알아보십시오.