製品

食品および飲料向けのプレミアム製品ライン

あなたが店に行ってあなたの家族のために食べ物を購入するとき、あなたはあなたが家に帰るべきであるとメーカーのラベルが言っているものは何でも家に帰ることを期待します。 たとえば、野生の鮭と有機バターナッツスカッシュが入った離乳食用ポーチには、これら2つの材料だけが入っている方がよいでしょう。

しかし、世界中の人口が急増し、便利な加工食品の需要が拡大するにつれて、私たちの食品を生産する工場は、ほんの数十年前には想像もできなかった規模でそうしています。 たとえば、ニューヨーク州のある加工工場では、毎日10万ケースの離乳食を生産しています。 その規模の生産者の間での食品汚染のリスクは非常に大きいです。

ありがたいことに、これらの操作の中心にあるマシンは、ますますプレミアムコンポーネントを備えています。 USDAの検査官は継続的に巡回します。 工場の管理者は、高品質の衛生およびメンテナンスプロトコルに従い、消耗品に触れるすべての表面を精査します。 ベアリングまたは研削ギアが潤滑剤を浸出させた場合、錆の破片が食品に剥がれ落ちていることが判明した場合、すべてが停止します。

大規模な運用では、停止のコストは1分あたり最大100ドルになる可能性があります。 トラックに積まれた生鮮品が屋外で待機している場合や、工場の床に沿って進んでいる場合は、稼働時間がすべてです。

プレミアムソリューションにプライミングされた業界

マイクコナーズ、グローバルマーケティング担当副社長

グローバルマーケティング担当バイスプレジデントのマイクコナーズは、これらのハイステークスが、業界がティムケンに最適な理由の1つであると述べています。 ティムケンは食品と飲料に比較的新しいですが、品質とエンジニアリングの専門知識に対する同社の評判は、それでもかなりの割合で扉を開いています。 「私たちが連絡をとったときに、1つの機器メーカーが私たちと話すことを拒否したことはありません」と彼は言います。

食品加工工場での作業を人間にとって困難にする可能性のある条件は、多くの場合、機械でも困難になり、革新と品質要件を推進します。 たとえば、汚染されやすい処理エリアでは、1日に数回化学洗浄が行われる可能性があります。 「機械は熱くて苛性の水が好きではありません」とコナーズは言います。 また、パスタ、チップス、クッキーなどのユビキタス製品を製造するために必要な高温環境も評価されていません。

世界中の政府は、食品の安全性を確保するために重要な規制要件を義務付けています。 「これらの規制には特別なソリューションが必要です」とコナーズ氏は言います。 「その状況は、当社の製品提供を背景にうまく適合しています。」

製品ラインナップの拡大

ティムケン社は最近まで、食品と飲料を中核産業の1つとして数えていませんでした。 同社の製品ラインが成長するにつれ、あらゆる種類のベアリング製品への拡大により、食品および飲料の顧客とより緊密に連携するようになりました。 機械式動力伝達の買収も、この分野に多くの製品カテゴリーを追加しました。

たとえば、食肉加工機器は、食品加工工場で見られる最も頑丈な機械の中で最も重いものです。 「そこには球形の収容ユニットがよく見られます」とコナーズは言います。 ティムケンは、QM Bearings and PowerTransmissionの買収によりその製品ラインを追加しました。

次に、買収したドライブ、ステンレスチェーンを商品ラインナップに加えました。 ステンレス鋼のカップリングは、の購入でミックスに入ったラブジョイ2016年に。

3つの事業すべてが、ティムケンの市場への提供を後押ししましたが、 2017年のEDTの買収同社の食品および飲料製品ポートフォリオの転換点でした。

「EDTは食品と飲料のスペシャリストでした」とコナーズは言います。 買収によりEDTの耐食性Poly-Round®収納ユニット食品安全グリースと一緒に、ティムケンの折り目に入れます。 「新しい業界で成功するには、競合他社との差別化を図る何かを提供する必要があります」と彼は言います。 「EDT製品の範囲は、ティムケンにとってまさにそれを実現しました。」

翌年、ティムケンはコーンドライブの買収、別の食品および飲料のスペシャリスト。 「彼らはステンレス鋼のギアドライブ業界の規制要件と苛性洗浄環境に対応するために特別に設計されています」とコナーズ氏は言います。

2019年、ティムケンは買収しましたダイヤモンドチェーン、ドライブラインを補完するステンレス鋼製品ラインを提供します。 「現在、北米で最大のチェーンポートフォリオを持っています」と、ティムケンの送電のグローバルマーケティングマネージャーであるDirkWerneckeは述べています。

私たちの強みを生かす

全体として、ティムケンは食品および飲料に利用可能な最も幅広いベアリングおよび動力伝達製品、コナーズは言います。 さらに、同社はプラントの効率と食品の安全性の向上に役立つ独自のソリューションの可用性を高めています。

EDTやConeDriveなどの中小企業は、以前は、部品番号を独自に大規模な販売代理店のシステムに組み込むための市場レバレッジを持っていませんでした。 「システムに部品番号がない場合、OEMまたはプラントマネージャーは手書きの発注書を作成する必要がありました」とコナーズ氏は言います。 現在、ティムケンのグローバルな流通ネットワークにより、標準のボールベアリングと同じくらい簡単にこれらのプレミアムパーツを注文できます。

ティムケンはまた、食品および飲料製品ラインを有機的に成長させ、まったく新しいものを発売していますステンレス鋼のボールベアリングおよびボールベアリングに収容されたユニットライン

「当社の買収、販売力の強さ、およびベアリング事業の内部的で有機的な開発の組み合わせにより、新製品を比較的短期間で市場に投入します。これらすべてが合体して、スペース」とコナーズは言います。

アフターマーケットに価値をもたらす

今日、ティムケンは大手メーカーに参入し、ヨーロッパの動物飼料や焼き菓子加工業者などのペレット製品で好調です。

同社の約1,000正規代理店世界中でアフターマーケットにもサービスを提供しており、リスクの高い業界セグメントの収益の最大90%を占める可能性があります。

「ベアリングが故障し、ケージが壊れ、ケースの素材が肉やヨーグルトに落ちた場合、生産者はその製品を思い出さなければなりません」とWernecke氏は言います。 「それは、まず第一に、非常に高価です。第二に、それはブランドに害を及ぼします。」

この種の大惨事を確実に防ぐために、プラント管理者はプレミアム製品を購入し、6か月ごとに交換します。 食品の安全性が最大の懸念事項であり、化学物質の洗浄によって機械に定期的にストレスがかかるプラントでは、プラントは通常、夏休みと冬休みに年に2回シャットダウンします。 これらのシャットダウン中に、保守作業員がプラント内のすべてのベアリングと動力伝達コンポーネントを交換します。

食品および飲料市場にティムケンがいることで、これらの工場のチームは、コンポーネントの品質を向上させ、より多くの稼働時間を実現し、夜間に目を覚まし続ける問題を解決する機会があります。

「今日、食品加工工場のほぼすべてのパワートレインとベアリングの位置をティムケン製品に変換できます」とWernecke氏は言います。 ポリラウンドハウジングユニットやコーンドライブステンレスギアドライブなどの製品は、稼働時間の期待に革命をもたらし、プラントフロアの効率と信頼を高めています。

グローバル顧客のためのグローバル戦略

「この市場への参入は、ティムケンがコアベアリング事業の力を送電およびベアリングの買収と組み合わせて、新しい成長市場に価値提案を拡大する方法の良い例を示しています」とコナーズは言います。

北米とヨーロッパでの立ち上げ後、チームは食品と飲料の提供を中国と南半球のOEMと加工工場に提供する計画を立てています。

「ティムケンの実証済みの120年のバリュープロポジションは、まさにこの市場が必要としているものです」とコナーズは言います。 「食品および飲料の価値技術、機器の性能、および信頼性のリーダー。あなたがそれを見つけたところならどこでも、私たちは成功できることを示しました。」