精度は貴重です

エンジニアリングと製造に関して言えば、精度は非常に貴重です。 ティムケンでは、これは同社の広範なポートフォリオ全体の品質に対する長期にわたる取り組みの前提条件です。

摩擦管理、動力伝達、および冶金の専門知識で有名なティムケンは、食品生産および輸送から自動化、航空宇宙、および再生可能エネルギーに至るまで、既存および新興のグローバル産業向けの洗練されたアプリケーションに革新的な問題解決を適用しています。

同社がサービスを提供する各市場では、高度に設計された信頼性の高い最高品質のソリューションが求められるため、同社の品質基準は非常に高くなっています。 そして、それらを満たすことは、材料、製品、部品、およびアプリケーション設計を正確かつ効率的に測定する鋭い能力と、この能力を磨くことに専念している専門家のスタッフに大きく依存しています.

「私のチームは、高度な測定および検査ソリューションを提供し、世界中のティムケンのチームが高品質の設計された製品を提供するために必要なツールを備えています」と、ティムケンの世界本社のグループリーダー、測定研究開発、および精密計測スペシャリストであるジェリー・リッペルは述べています。

ティムケンの測定研究開発部門の内部

Rippel の部門は、一連の測定科学プラットフォームを採用しています。幾何学的座標測定機から、風力タービンで使用される超大口径ベアリングを測定するためにレーザーとカメラを使用する高度なプロセスまで。 3D マシンや、航空宇宙用途向けの極小コンポーネントを計測するその他の深度センシング技術。すべてのティムケン製品に使用されている鋼の完全性を保証するための超音波表面下検査方法論。

しかし、この部門は、最先端の設備と技術を備えた研究室以上のものです。 ティムケンのより大きな研究開発およびエンジニアリング コミュニティと同様に、革新的でソリューション主導の仕事に積極的に取り組んでいる有能な専門家のグループで構成されています。

「私たちが行っていることの多くは、ソリューションの開発を中心に展開しています。つまり、最終的に使用されるデバイスだけでなく、プロセス全体が測定ニーズに対応しています」と Rippel 氏は言います。 「私たちにはベンダーがあり、独自の機械、技術、システムを持っています。しかし、目の前のタスクに必要なものがなく、購入できない場合は、作成します。」

ティムケンが 1990 年代に十数台のカスタム ベアリング測定機を製造し、今でも世界中の工場で使用されていることは、同社の問題解決能力の高さを示す一例にすぎません、と Rippel 氏は述べています。

現在、彼のチームは、超大口径ベアリングの製造に関連する物流上の課題に取り組んでいます。

「これらの巨大なベアリングは、遠くから見るとかなり標準的に見えるかもしれませんが、細かいディテールがたくさんあります」と Rippel 氏は言います。 「いくつかの測定が必要です。 100 万分の 1 インチまで測定する必要がある場合、多くのゼロが関係します。」

これらの巨大なコンポーネントの典型的な測定プロセスは、機械から機械への移動を伴い、時間と労力がかかるため、Rippel とスタッフは、代わりに部品の周りを移動する小さな精密モーション制御デバイスを備えたシステムを開発しています。


「私たちにはベンダーがあり、独自の機械、技術、システムを持っています。しかし、目の前のタスクに必要なものがなく、購入できない場合は、作成します。」

ジェリー・リッペル
グループリーダー、測定R&D


未来の調整

世界中のティムケンのチームに測定と検査のガイダンスを提供しながら、社内ソリューションを開発することに加えて、部門は、その集合的機能を最適化する可能性のある新しい傾向と技術に注目しています。 その中には、電磁誘導を使用して鋼の表面および表面下の欠陥を検出および特徴付ける渦電流試験があります。欠陥の振動特性をテストするための高度な音響共鳴検査。 3D画像を生成するために照射スキャンを使用する産業用コンピュータ断層撮影。

Rippel と彼の仲間によると、1 つの包括的な傾向が明確です。ますます要求が厳しくなる顧客の仕様とタイムラインに対応するために製造プロセスを合理化するには、物理的およびデジタルの自動化が重要になります。

未来を予測するのは難しいかもしれませんが、変化は常に一定です。 ティムケンの測定研究開発チームの目標も同様です。つまり、より効率的で、持続可能で、回復力のある世界のためにエンジニアリングと製造の精度を確保することです。 最初から最後まで、エンジニアリングの構想から最終的な製造製品まで、専門知識を駆使して、幅広い顧客ベースの品質に対する同社の取り組みを日々実現しています。

「エラーの余地がほとんどない場合、精度は本当に貴重です」と Rippel 氏は言います。 「それがティムケンの知られていることであり、それが私たちの仕事が非常に重要である理由です。」


ティムケンのエンジニアが物理的自動化とデジタル自動化を活用して製造を合理化し、ますます要求が厳しくなる顧客の仕様とスケジュールにどのように対応しているかをご覧ください