イノベーション
徹底的に研究開発を進める
イノベーションは 120 年以上にわたってティムケンの成功の中核であり、何世代にもわたって会社が成長し、適応し、回復力を維持することを可能にしています. 今日、ティムケンは未来の世代のための複雑で多面的な課題に対応するために取り組んでいます。 再生可能エネルギーの台頭とテクノロジー主導の第 4 次産業革命、イノベーションは企業文化の中心にあり続け、ティムケンブランドの特徴でもあります。
過去 5 年間、Innovation Spotlight プログラムはこの推進力を称賛し、ティムケンの研究開発チームの仕事を称えてきました。 ティムケンのより大きなエンジニアリング コミュニティの一部として、世界で最も有能なエンジニアの何人かと共に、R&D 部門は、アプリケーションの広大な領域のための顧客指向のソリューションを生成します。 耐摩耗ローラーベアリングコーティング 風力タービンの性能を向上させ、 無人搬送車用磁気エンコーダ 最先端の倉庫で、そして 収容ユニット 安全なワクチンの保管をサポートします。高性能へ ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡のボールベアリング、現在、地球から 100 万マイル離れています。 ほんの数例を挙げると。
毎年恒例のアワード コンペティションは、年間を通じて、同業者から推薦された個人またはチームに開かれています。 毎年 2 月に、管理チームが勝者の候補者を評価します。
「コンセプト、価値、提供、影響 — これらは、イノベーション スポットライト プログラムのベンチマークです」と、R&D 推進マネージャーの Adrienne Aquino 氏は述べています。
それが認める仕事のように、このプログラムは大成功を収め、材料科学者、レオロジスト、トライボロジスト、製造プロセスの専門家、冶金学者から他の多くの専門家まで、部門全体のグローバルな参加を引き出しました。
「ティムケンは私たちの一流の才能で知られており、多くの従業員はそれぞれの分野で世界クラスのスペシャリストです」と Aquino 氏は言います。 「しかし、多くの場合、最も有意義なプロセスとアプリケーションの進歩をもたらすのは、学際的なコラボレーションです。」
研究開発の舞台裏
過去の賞を受賞したイノベーションをざっと見ただけでも、ティムケンの成功を推進する十分に油を注がれた機械の根本を明らかにすることができます。
昨年のトップエントリーは、風力タービンの主軸用に設計された新しい軸受です。 クリーン エネルギー生産の最適化に大きく貢献し、長年にわたる共同研究の成果である新しいスプリット テーパー ダブル インナー (TDI) ベアリング プロトタイプは、設置を容易にし、コストを削減し、風力発電所の操作性を向上させるように設計されています。 最近、Timken は、科学の実用化に関する唯一の業界全体の競争である権威ある R&D 100 でスポットを獲得しました。
「私たちは外部からの称賛だけを求めているわけではありません。私たちは、独自の内部タイプのプロセスを通じて価値を提供する研究に報酬を与えています。」
エイドリアン・アキノ
研究開発マネージャー
以前の Innovation Spotlight の受賞実績も、Timken の履歴書に追加されています。
- テーパーローラーを超仕上げするための独自のインプロセスゲージング方法 — ミクロン単位で測定される重要なベアリングコンポーネント — は、ティムケンの大口径製造効率を改善し、ティムケンの最大の市場の 1 つである急速に拡大する風力エネルギー産業への製品供給を早めます。
- 騒音、振動、ハーシュネス (NVH) エンジニアリング向けの革新的でありながら静かなシミュレーション システムで、一般的な産業用アプリケーションのベアリング仕様においてますます厳しくなる音響性能要件に対応します。 モデリング ソフトウェアは現在、世界中の顧客に毎日使用されており、孤立したベアリングだけでなくアプリケーション全体のシステム振動を予測し、プロセスにおける騒音公害を低減できます。
- より迅速で、より環境に優しいマルクエンチングの「レシピ」 — パーツの歪みを最小限に抑え、仕上げ時の研削時間を短縮するのに役立つ熱処理 — により、ティムケンは「より環境に優しい」自動車の車軸ベアリングを製造し、顧客のコストを削減することができます。
「私たちは外部からの賞賛だけを求めているわけではありません」と Aquino 氏は言います。 「私たちは、独自の内部タイプのプロセスを通じて価値を提供する研究に報酬を与えています。」
確かに、部門の成功の多くは、舞台裏で、ほとんど宣伝せずに、長期にわたる骨の折れる科学的焦点に由来しています. イノベーション スポットライト プログラムが目指すのは、この種の努力です。
「『私は人生の 3 年間をこれに費やしましたが、今ではある程度認知されています』と言えることは…重要なことです」と Aquino 氏は言います。 「アソシエイトは、自分がもたらしたものに対して感謝の気持ちを抱くことができます。」
アキノは知っているはずです。 コンピューター サイエンスの学位を取得したこの 20 年の会社のベテランは、サプライ チェーンの注文管理をサポートする IT を開始し、システム、アプリケーション、および製品 (SAP) プログラムの実装の監督を支援しました。 最近では、彼女は同社のマーケティング部門に勤務し、昨年、Aquino は R&D の新しい役割に就きました。
「データとプロセスを愛する者として、私は分析を通じてさまざまな情報を活用し、従業員がデータ主導のビジネス上の意思決定を効率的に行えるように支援しています」と彼女は言います。
「Adrienne のデータ サイエンスのバックグラウンドは特に価値があります」と、Timken の R&D ディレクターである Ryan Evans は言います。 「私たちの仕事は高度にデジタル化されており、実験とモデリング シミュレーションによって生成されるデータは、会社の最大の知的財産資産の一部を表しています。」
この仕事には比較的慣れていませんが、Aquino は部門の目標と、会社の絶え間ない革新への意欲にすぐに共感します。
「私の仕事は複雑な問題を解決することですが、チャンスをつかみ、何が起こるかを予測することでもあります」と彼女は言います。 「そのように、私がやっていることは、R&D の仲間と非常に似ています。」
次世代のリーダーをトレーニングするためのティムケン プログラムの詳細をご覧ください。
Last Updated: 2022/10/14
Published: 2022/02/24