欧州の電気商用車市場を前進させる

公共交通機関から荷物の配達まで、電気商用車 (CV) 市場は、二酸化炭素排出量削減の目標と電子商取引の爆発的な台頭により、世界中で急速に拡大しています。 一部のレポートでは、2030 年に世界中で生産される電気 CV の数は 180 万を超え、2017 年に生産された 125,000 を超えると予測されています。

しかし、ただ数を増やすだけではありません。 パフォーマンス指標も上昇しています。 当初、メーカーは通常、ベアリングなどの既製の部品を使用して、製品を市場に迅速に投入していました。 現在、数年間の実地走行テストを経て、特に出力密度と燃料効率の改善に焦点を当てていますこのように強調することで、バッテリーを搭載するスペースが増え、1 回の充電での走行距離が伸びた、より軽量な車両を製造することができます。 これにより、摩擦管理と動力伝達の専門知識で有名なティムケンは、業界の舵取りを支援する理想的なパートナーとなっています。

「私たちは大きくて印象的な製品ポートフォリオを持っています。しかし、おそらくそれ以上に優れているのは、私たちの分析能力です。そのため、メーカーは私たちと協力しています。」

アルベルト・チェシ
戦略的アカウント マネージャー

「効率を改善するソリューションを提供することは、私たちが本当に輝けるところです」と、イタリアを拠点とする戦略的アカウント マネージャーであり、ティムケンのベテランであり、幅広い自動車の経験を持つ Alberto Cesi は言います。 「私たちは電気CV市場向けにまさにそれを行っており、新しいパワートレイン設計に対応するためにベアリングの寸法と性能特性をカスタマイズしています.」

適切な事例: ティムケンは、都市条件で 200 キロメートルの範囲を誇る、人気のある小型商用車の新しい全電気式の反復をサポートする上で重要な役割を果たしました。

「このモデルはレイアウトを維持していますが、内燃エンジン (ICE) を電気モーターに、トランスミッションをトランスファー ボックスに置き換えています」と Cesi 氏は言います。 「私たちはドライブトレインのレイアウトを設計する最初の段階から関与し、トランスファー ボックス用のテーパー ローラー ベアリングを提供するために選ばれました。」

フードの下

ティムケンが解決を支援した課題は、より広範で急成長している電動 CV 市場では珍しいことではありません。

このプロジェクトに携わったティムケンのアプリケーション エンジニアであるマックス レットルは、次のように説明しています。また、電気自動車では、摩擦が少ないほど消費電力が少ないため、より薄い潤滑剤が好まれますが、これによりベアリングに負担がかかる可能性があります。」

Lettl は顧客と協力していくつかの設計変更を行い、中間シャフトと出力シャフトの位置で正確なベアリング要件を調査しました。

「アプリケーション内で剛性が不足しているように見えました。 1 つのベアリング位置で曲がりすぎていました」と彼は言います。 「そのため、ハウジングの剛性マトリックスを統合して正確な環境を再現し、負荷がかかった状態でベアリングがどのように動作するかを観察しました。」

予測モデリングレオロジー、およびトライボロジーにおけるティムケンの能力を全面的に支持するLettlは、解決策を思いつきました。摩擦を最小限に抑えるために表面品質と内部形状を強化して開発された円錐ころ軸受(TRB)アセンブリです。ラジアル負荷容量。

最終的な製品は、パッケージや食品の配送から旅客輸送、専門的なビジネス サービスに至るまで、ガソリンを動力とする前身の車両が知られている都市部の任務に理想的に適した、ゼロ エミッションの軽量ユーティリティ ビークル用の高性能パワートレインです。

道を下って

ティムケンは現在、成長中の電気商用車市場で追加のプロジェクトに取り組んでいますが、既存の高出力、低燃費 (PDFE) テーパーローラーベアリング技術に基づく製品ポートフォリオを拡大しています。 通常、EV ではベアリングと車軸が小さいため、Timken はこれらの TRB の電線を作成して、ボール ベアリングに代わるより小型の代替品を提供しました。これにより、メーカーはシャフトとハウジングを小型化して、より出力密度の高いギアボックスを構築できます。

「私たちは大きくて印象的な製品ポートフォリオを持っています」と Cesi 氏は言います。 「しかし、おそらくさらに優れているのは、私たちの分析能力です。そのため、メーカーは私たちと協力しています。」


ティムケンのレオロジー ラボと、パワートレインの効率を最大化するベアリングの設計の背後にある科学について詳しく学んでください