地域

次世代の空中消火

ティムケンのアプリケーションエンジニアリングスペシャリストであるマット・カールは、大規模な山火事との戦いにおけるティムケンテクノロジーの重要な役割を理解しています。空中消火士は、命を救い、財産を保護し、環境を保護するためにティムケンのソリューションに依存しています。これは、世界中のコミュニティに現実世界の影響を与える一種の重要な仕事であり、努力に貢献する人々に仕事の満足度の別の層を追加します。

カールは、消防用のヘリコプターを含む、防衛および民間航空で使用されるプラットフォームでヘリコプタービルダーと協力しています。Timken®ベアリングは、メイン、中間、テールローターギアボックスなどの重要なアプリケーションで使用されます。

「これらのヘリコプターはティムケンなしでは飛行しません」とカールは言いました。「ティムケンは、多くのポジションで資格を持っている人が他にいないため、多くのヘリコプターの支持源です。それは私たちの専門知識と私たちの仕事がどれほど重要かについて多くを語っています。」


「ティムケンは、多くのポジションで資格を持っている人が他にいないため、多くのヘリコプターの支持源です。それは私たちの専門知識と私たちの仕事がどれほど重要かについて多くを語っています。」

マット・カール
ティムケンアプリケーションエンジニアリングスペシャリスト


世界最大で最も洗練された消防回転翼航空機に搭載

気候変動により山火事の頻度と強度が高まり、2021年にはシベリア、ギリシャ、米国などのさまざまな地域で記録的な火災が発生しました。[1] 地上の消防士と従来の消防ヘリコプターはもはや十分ではありません。

乗組員は、夜間に作業して大量の難燃剤を正確に投下できるより大きく、より優れたヘリコプターに目を向けています。夜間は、湿度が高く風が少ないために火災が最も弱くなる時期です。

多くの場合、消防回転翼航空機は、空中消火用に改造された廃止された防衛用のチョッパーです。いくつかは世界最大で、90秒で水源から3,000ガロンの水を吸い上げることができます。コンピューターと暗視は、パイロットが水や難燃剤を正確に落とすのに役立ちます。

また、1,000ガロンの容量のタンカーと、いつでも水源から水を補給するためのシュノーケルシステム、および情報を収集し、落下の有効性を評価し、ターゲットを特定するための特別な電子システムを後付けしたものもあります。

ティムケンはまた、空中消火用に特別に構築されたオールインワンのマルチミッションヘリコプター用のベアリングも提供しています。最大11人の荒野の消防士、その装備、1,000ガロンの水を運ぶことができます。また、捜索救助、ホイスト救助、医療輸送に対応するための飛行中の再構成により、業界で最も柔軟なチョッパーです。

アプリケーション全体に影響を与える

ティムケンでのキャリアは26年に及び、そのうち20年はヘリコプターの顧客と協力してきましたが、カール氏は、独自のアプリケーションのおかげで、自分の仕事に今でも興奮していると述べました。彼と彼の同僚は、彼らが知っていることを使用して、新しい課題のための新しいデザインを作成する権限を与えられています。ヘリコプターの世界では、それは頻繁に起こります。

ヘリコプターは、標準の「カタログ」ベアリングを使用しません。これは、ベアリングが極端な条件に耐えるだけでなく、各ヘリコプターメーカーの独自のチョッパー設計に適合している必要があるためです。ティムケンのエンジニアは、各顧客と協力して、可能な限り軽量のパッケージで厳しい動作条件を克服します。

エンジニアは、軽量化によって重い負荷に対処します。これは、ベアリングが小さなパッケージに収まるように設計されていることを意味しますが、技術的にははるかに大きなベアリングと同じように荷重を処理できます。ヘリコプターの重量が軽いということは、ベアリングが乗客や難燃剤の面でサポートに役立つ重量が大きいことを意味します。

高温に耐えるために、ティムケンのエンジニアは特殊鋼を指定し、ベアリング製造のための熱処理技術を開発しています。また、すべてのヘリコプターベアリングの内部設計プロファイルをカスタマイズして、厳しいミスアライメント状態に耐えます。ティムケンが提供できることを顧客が知っている技術的専門知識と製造能力が必要です。

彼の役割では、エンジニアリングにミクロレベルまで取り組む必要がある場合もありますが、Carlは、小さな設計の革新でさえ、より安全で効率的な世界にどのように貢献するかを見るのはやりがいがあると述べました。

「私には機械工学で働く多くの友人がいます」と彼は言いました。「彼らの仕事もかっこいいと思いますが、ティムケンでは私たちの仕事が 安全な商用便再生可能エネルギーの構築 容量。私たちが実際に行っていることは違いを生みます。」

____________________________________________________________________________

中国の風力エネルギーの成長は予想を上回っています。アンディ・ゾウのサービスエンジニアリングチームは、業界に不可欠なサポートを提供します