責任
地球と収益のためのデータ駆動型の効率性
Chriss Scott が 2019 年に環境、健康、安全 (EHS) アナリストとして Timken に入社したとき、彼女のマネージャーは彼女をいくつかの Timken 施設のツアーに送りました。 彼女は、ティムケンの製品ファミリーに慣れ、一緒に働くことになる連絡先に会い、ティムケンの高い EHS 基準が製造現場でどのように機能するかを理解し始めることを望んでいました。
スコットはその機会を受け入れました。 彼女は、全社的な関与と、EHS を規制ボックスをチェックする以上のものとして扱うという倫理観を持って、その努力を次のレベルに引き上げる EHS チームの一員になりたいと考えていました。
クリス・スコット
上級アナリスト – EHS、副社長 – トーストマスターズ、MBA 学生
尊敬する人:学部教授、ステイシー・ウィレット博士。
ボランティア活動:人身売買と闘うための資金を集める CrossFit 大会
仕事以外のこだわり: ミュージシャンであること – 私は 16 年以上ドラムを演奏してきました。
アドバイス: 「常により多くのことを行うように心がけてください。上を行くことを恐れないでください。」
「企業がフットプリントを削減し、再生可能エネルギーをサポートする製品を作るのを見ることは、私の世代とその後の世代にとって重要です。」
最新のテクノロジーを EHS に導入
ティムケンの企業 EHS 部門は、世界中の製造チームをサポートし、ティムケンの施設が準拠を維持できるように世界中を旅しています。 現在、スコットは上級アナリストとして、これらの訪問で生成されたデータを評価し、その精度、可視性、および有用性を高めるために取り組んでいます。
「私は EHS ソフトウェア システムを管理しています」と彼女は言います。 「私のチームが情報を収集している間、私は彼らのデータを入力し、全体像から何が起こっているかを報告します。」
ティムケンのEHSシステムには、監査結果を収集し、適切な関係者に通知し、是正措置を割り当て、完了まで追跡するモジュールが含まれています。 また、各施設のコンプライアンス義務を 1 か所にまとめたコンプライアンス カレンダーも含まれています。 「カレンダーのおかげで、主要な連絡窓口が利用できなくなった場合に、重要なタスクを見逃すことがないようにできます」と Scott 氏は言います。
事故を一貫して追跡することで従業員の健康をサポート
事故やけがはあらゆるビジネスの主要な関心事であるため、Scott の最初の大きなプロジェクトは、グローバルなインシデント管理システムを実装することでした。 「企業全体のインシデントを追跡し、それに対する目標を設定する方法が必要でした。これにより、従業員の安全を確保し、生産ラインの効率を維持するための改善を進めることができました。」
新しいグローバル システムは、8 つの言語を使用して 83 の施設をサポートする 1 つの一貫したデータ収集形式を提供します。 現在、Scott は、世界中の同様の施設での事故率と負傷率を比較できるため、EHS チームはベスト プラクティスをより簡単に共有し、継続的に改善することができます。
人間工学: 創造性と怪我の回避が出会う場所
Scott は、チームが人間工学の分野でより正確なデータを収集するのにも役立ちます。 2019 年、EHS チームは、人工知能を使用して以前の評価方法よりも迅速かつ客観的にリスク スコアを計算する人間工学リスク評価ソフトウェアのテストを開始しました。
Scott は、米国のベアリング工場でこのソフトウェアを試し、印象的な結果を得ました。 「評価時間を 80% 短縮しました」と彼女は言います。 2021 年 11 月、チームはティムケンのすべての施設でソフトウェアをリリースしたため、現在、すべての EHS コーディネーターが使用できます。
アップグレードにより、ティムケンの毎年恒例のエルゴノミクス コンペティション (サイドバーで強調表示) がさらに興味深く、アクセスしやすくなります。 「世界中のさまざまな機能グループや地域のチームが参加しています」と Scott 氏は言います。 「彼らは提出物で非常に創造的になり、勝者の発表は私が毎年楽しみにしているものです。」
実際の環境影響目標の設定と達成
安全性の確保と改善に加えて、スコットは会社の環境への影響を最小限に抑えることもサポートしています。
「データをより一貫して追跡できるようになったので、廃棄物と温室効果ガスの排出を削減する戦略を作成するために、水とエネルギーの使用をターゲットにする準備が整いました」と Scott 氏は言います。 「私たちの企業の社会的責任レポートは、自分自身を測定するための優れたベースラインを提供します。 それは、私たちの能力に光を当てます。」
「企業がフットプリントを削減し、再生可能エネルギーをサポートする製品を作るのを見ることは、私の世代とそれに続く世代にとって重要です」とスコットは言います。 「私たちは、気候変動によって大きな影響を受けることを知っています。」
「組織と世界の真の変化を促進するチームの一員であることは、私にとって本当に重要なことです。」
環境、健康、および安全慣行に対するティムケンの取り組みについて詳しくご覧ください。
Last Updated: 2022/10/14
Published: 2022/02/24