刈り取りの結果: 農業に役立つティムケンのポートフォリオ

現在、多くの危機が組み合わさって、世界的な食料不安をもたらしています。ウクライナでの戦争、穀物輸出の禁止、不安定なサプライ チェーン、肥料、燃料、食料価格の急騰、気候変動に加え、COVID-19 の影響が長引いています。さらに、機械製造業協会によると、世界の人口は 2050 年までに 22 億人増加すると予想されており、農家は現在よりも約 70% 多くの食料を生産する必要があると言されています。  新しい技術は、耕地の潜在的な生産量を最大化するのに役立ちますが、農業生産量のギャップを最小限に抑えるには、効率と稼働時間が特に重要です。

ティムケンは舞台裏にて、この分野では歴史的な役割を果たしており、当社の専門知識をもって、100 年以上も農業に貢献しています。実際、同社は北米で最初のトラクター用のベアリングを製造しました。今日、ティムケンは、農業用機器の固有の課題に対応するように綿密に設計されたさまざまな製品を製造しています。そして、それらの機器を使用する農家は、ますます差し迫った世界の食糧需要に対応しやすくなります。

「確かに、これは大変な問題です」と、ティムケンのグローバル マーケティング部門のマネージャーであるマーク・シュタングルは言います。「自然は常に農業を左右する要因です。これほど多様な機器の種類とサイズを要する業界はほとんどなく、機械は汚れた、過酷で厳しい条件でも確実に動作する必要があります。」

「業界で物事が変化すればするほど、私たちの知識はより価値があるものになります。なぜなら、変化は常に私たちのエンジニアリングの専門知識の確かさを証明してきたからです。」

マーク・シュタングル
マネージャー、グローバル マーケティング

情勢という地形

25 年間のティムケンのベテランでエンジニアでもあるシュタングルは、アイオワ州の小さな農業地区で育ちました。

「家族が農業をやっていたので、これは私にも関係があります」と シュタングルは言います。「45 年前に祖父と一緒にトラクターに乗っていたので、今農業がいかに洗練されているかを見るのは、とても興味深いことです。」

今日、シュタングルは世界の農業の動向を最前線で見ています。世界中の農村地域から大量に人が流出し、農地の所有方法が変化し、減少した労働力を補うために使用される設備が拡大しました。また、化石燃料からの移行や、水使用の最適化が求められ、人工知能で観察、測定し、範囲内の変動に対応できる、機械を使った「精密農業」が出現しました。

「今日、トラクターに期待することは、30 年前に期待していたこととは大きく異なります」とシュタングルは言います。「私が子供の頃、農家は機械を修理することができれば生き残れました。彼らは溶接工で、機械工でもありました。今日、50 万ドルのトラクターで、そのようなことはできません。」

それでも、変わらないものもあります。

「自律型のトラクターや機械が登場しても、稼働時間は常に影響を与えます」とシュタングルは言います。「だから、機械部品の品質が重要になります。なぜなら、成長し、生きて熟しているものを扱っているため、手遅れになる前に、収穫しなければならないからです。たとえば、柑橘類が熟しすぎる前や、最初の霜が降りる前に収穫しなければなりません。」

ダイヤモンドシリーズのチェーンには、付属ローラーチェーン、バイピッチコンベヤチェーン、特殊農業用チェーンがあります。現在のコンバイン収穫機の回転式システムがここに示されています。

もみ殻と小麦を選別する

シュタングルはまた、ティムケンが、進化するセクターにサービスを提供する上で、リーダーとなる態勢を整えていることを理解しています。

「私たちの顧客は、私たちが製品を販売しているだけではないことを知っています。私たちは問題解決を支援するパートナーなのです」と彼は言います。「当社のエンジニアは、それぞれの機械が直面する複雑さを理解しようと努めており、それが耕作、植え付け、収穫であれ、手元にあるツールがその目的で、設計された通りに機能するようにします。同時に、業界で物事が変化すればするほど、私たちの知識はより価値のあるものになります。なぜなら、変化は常に私たちのエンジニアリングの専門知識の確かさを証明してきたからです。」

これは、一部には、ティムケンが顧客だけでなく自社の人材の間で培ってきた、力強い協力の文化があるという証でもあります。

「当社の構造は、さまざまな分野の専門家が協力して、様々な方向でコミュニケーションがとれるようにできています」と シュタングルは言います。 「経験から言っても、これは私たちの集合的な知識の深さをさらに深め、エンジニアリングチームがさまざまな用途においてソリューションを提供する能力を高めるのに絶対的に役立っています。」

さらにティムケンは、従業員と専門知識を積極的に拡大してきました。過去12年連続で、同社は数々の戦略的な買収 を行ってきました。それによって、機械式動力伝達のポートフォリオが大幅に拡大し、自動潤滑システムにおいて世界的なリーダーとして確立され、農業部門では関連するその他のブランドを成長させてきました。

「結局のところ、部分が良ければ、全体も良くなるのです」とシュタングルは言います。「それが、ティムケンがサービスを提供するすべての市場で成功している理由です。そして農業では、それが最終的に店頭や食卓に食べ物を並べるのに役立ちます。」

最良のもの

ティムケンのベアリング、オーガー、チェーン、ベルト、カップリング、および自動潤滑システムはすべて、トラクターや、収穫機や、あらゆる種類の農具に至るまで、農機具の性能を向上させるために特別に設計されています。

グレインヘッド&フィーダーコンベア

  • Drives®オーガー
  • Timken® 円すいころ軸受
  • ダイヤモンド® シリーズ チェーン

自動潤滑システム

  • Groeneveld-BEKA® システム

ホイール & トラック ドライブ

  • Timken® 円すいころ軸受

アンローダー

  • Timken® 円すいころ軸受
  • Drives®オーガー

タンク移動装置

  • Drives®オーガー
  • Timken® 円すいころ軸受

ふるい、ブレード、脱穀機、およびコンベア

  • Timken® Super-Ag Drive® ベルト
  • ダイヤモンド® シリーズ チェーン
  • Timken® 円すいころ軸受
  • Timken® マウントベアリング
Timken Bearings
Groeneveld-Beka logo
Timken Belts
Diamond Chain

Groeneveld-BEKA 自動潤滑システムが、いかに食品加工のデジタル化と自動化を可能にし、穀物、野菜、缶詰などの必需品の安全で効率的な生産をサポートしているかを、こちらからご覧ください。