製品

ロロンは世界最大のオンライン小売業者たちがスムーズに作業するお手伝いをします

昨年、消費者のオンラインでの購入は通常よりも9000億ドル増加しました。電池から誕生日プレゼントまで、人々は必要なものを入手するためにますます電子商取引に依存するようになってきています。Rollon®の線形運動の技術は、世界最大のオンライン小売業者たちが自動倉庫でこれらの注文を迅速、効率的、安全に処理するのに役立ちます。

世界最大の倉庫自動化装置メーカーの多くが、 幅広いロロンのソリューション を彼らのシステムに統合しています。 2018年にティムケン社のブランドポートフォリオに加わったロロンは、棚式の自動保管および回収システム(ASRS)から無人搬送車(AGV)まで、あらゆるものを装備するリニアアクチュエーターと伸縮式リニアガイドを製造しています。

これらの用途におけるロロンのリーダーシップは、消費者製品を扱う倉庫が、物流システム全般において、施設内の商品の流れを自動化、管理、最適化するプロセスの導入を開始した10年以上前にさかのぼります。

「プロジェクトごとに、当社の動力伝達の専門知識をこれらのシステムに適用し、お客様とともに進化してきました」と、ロロンのマテリアルハンドリングと物流の事業開発マネージャーであるフェデリコ・バンティは述べます。「今日、当社はこの分野で最も強力な技術の知識と、最も柔軟で幅広い製品を持ち合わせており、ソリューションの90%は各倉庫の独自の設定に合わせてカスタマイズされています。」


「これほど急速に変化する業界では、私たちも迅速に行動する必要があります。私たちは、お客様が効率と性能において新しい機会を獲得できるように、今後の技術革新について理解し、製品ポートフォリオを拡大することにフォーカスしています。」

フェデリコ・バンティ
ティムケン社のロロン、マテリアルハンドリングと物流、事業開発マネージャー


労働力と効率の問題を解決する

自動マテリアルハンドリングにより、倉庫の効率が大幅に向上し、垂直方向のスペースを使用して、床面積の平方フィートを増やすことなく小売業者は在庫を増やすことができます。自動化により、人間はより付加価値の高い作業を行えるようになり、梱包や品質管理を担う人々の人間工学に基づいた働きやすさと安全性が向上します。倉庫を運営するために必要な労働者は少なくて済み、これは、今日の労働力不足では有利になります。

ロロンのソリューションは、これらの自動マテリアルハンドリングシステムの完璧な操作に不可欠です。ASRS(自動保管および回収システム)では、複数のシャトルがRollon®リニアアクチュエータシステムに沿って上下に移動し、棚にアクセスします。シャトルは、Rollon®伸縮スライドを備えたアームで、棚から収納ユニットを取り出します。アームは収納ユニットをシャトルに置き、シャトルは梱包ステーションに戻り、そこで作業員が商品を確認し、梱包してから出荷します。これは非常に調和のとれた「ダンス」のようであり、常にすべてが完全に実行される必要があります。


各ASRS(自動保管および回収システム)のシャトルは、2〜4つの伸縮式スライド(緑色で表示)を使用します。


比類のない技術力が高性能製品を生み出す

ロロンの製品は、高速、反復運動、環境の破片に対応し、負荷が重い場合でも滑らかで正確な操作を実現します。これは、ロロンの工学技術と製造の専門知識によって可能になりました。

多くの伸縮レールは、製造時に高周波焼入れによる熱処理が施され、これにより、柔らかなコアの周りに非常に頑丈な外層が作られます。これにより、製品の機械的特性が向上し、強度と耐摩耗性が向上します。

収納ユニットを回収するために通常よりも200%長く伸びるなど、極端な要件のある伸縮式スライドでは、耐久性と固定性を高めるために特別にカスタマイズされたピンが使用されます。

バンティは、これらの設計の基礎には、多くの業界で起こる線形運動の問題を観察したことにあり、その知識を使用して、効率的にカスタマイズできる標準製品のカタログを作成したと述べます。

たとえば、バッテリ駆動のAGV(無人搬送車)の線形運動ソリューションを設計する場合、重量が最大の関心事です。伸縮式スライドは、十分な強度を必要としますが、電力使用量を最適化し、電気モーターの負担を軽減する軽さである必要があります。

「航空機内にある線形運動の設計を行った経験を利用しました」とバンティ氏は述べます。「鋼の性能特性を維持しながら軽量化するために、特殊な機械加工を使用してAGV伸縮レールを変更しました。これは、AGVメーカーとその顧客にとって大きな利点です。」

ロロンに集められた知識は、社内でつくられたエンジニアリングのツールにも反映されています。それらを使って用途で必要とされることや製品寿命を計算し、製品を設計、選択、カスタマイズします。

将来へ:次世代の自動倉庫のトレンドを支援するための拡張

今後5年間で、倉庫自動化の世界市場規模は2倍の300億ドルになると予想されています。将来の倉庫設計に大きな影響を与える1つの傾向は、効率を改善し、需要に基づいて施設を適切に拡張するのに役立つ、より柔軟な機器が求められていることです。例としては、簡単に再構成できるマテリアルハンドリングソリューションの組み合わせや、あらゆるタイプの既存のフロアプランで機能するAGV(無人搬送車)の使用の増加などがあります。

ロロンは、顧客に寄り添い、顧客のニーズを満たすために製品提供を拡大するという、当初と同じやり方で前進していくつもりです。

製品ポートフォリオと機能を、より大規模で頑丈な自動倉庫アプリケーションに拡張するため、ロロンは最近、 Intelligent Machine Solutions(iMS)を買収しました。 「iMSの買収は私たちにユニークな機会を与えてくれます」とバンティは言います。「伸縮式スライドからガントリー(構台)まで、この業界でこれほど強力な製品を揃えているメーカーは世界で他にはありません。」

iMSシステムは鉄鋼を使用しているため、鋳造作業や航空機や自動車生産など、より重い用途に優れています。ポートフォリオとその背後にある工学技術の機能を組み合わせると、重いものと軽いものを扱う必要が混在する顧客の施設に、ハイブリッドソリューションを提供することができます。

「これほど急速に変化する業界では、私たちも速く行動しなければなりません」とバンティ氏は述べます。「私たちは、お客様が効率と性能において新しい機会を獲得できるように、今後の技術革新を理解し、製品ポートフォリオを拡大することにフォーカスしています。」


「iMSの買収は私たちにユニークな機会を与えてくれます。伸縮式スライドからガントリー(構台)まで、この業界でこれほど強力な製品を揃えているメーカーは世界で他にはありません。」


ティムケンは、世界で最も洗練された倉庫で使用されるAGV(無人搬送車)用の新世代の磁気エンコーダーをカスタマイズしています。このような小型の先端技術を使うデバイスは、自動倉庫の効率に大きな影響を与えます。