ビデオ モーション キャプチャ: 人間工学的リスクの排除への近道

ティムケンの人間工学スペシャリストであるボブ・スコットは、この仕事への情熱で社内で知られています。 「ボブが14年前にチームに加わったとき、仕事関連の筋骨格障害(WMSD)は、ティムケンでの怪我の主な原因の1つでした」と、グローバルEHSマネージャーのJamie Milobarは述べています。 「ボブの専門知識を活用して、施設が怪我を防ぎ、効率を改善し、多くの場合、お金を節約するソリューションを実装する、堅実な人間工学プログラムを構築しました。」

最近、Scott は、人間工学的なリスクを特定する革新的な方法を導入しました。新しいモーション キャプチャ テクノロジにより、現場の製造チームは、仕事とプロセスの人間工学的な安全性を評価することができます。 このテクノロジーは、人間工学的評価を合理化することで、ティムケンの従業員が怪我の原因となる可能性のある活動を特定し、日々のストレッサーによる消耗から身を守るのに役立ちます。

Scott 氏に、彼の作品の重要な性質と、モーション キャプチャ テクノロジがこの分野でこれほどのブレークスルーをもたらす理由について話を聞きました。

「仕事が終わったら、私たちは皆、来たときと同じ状態で家に帰りたいと思っています。私たちのプログラムとイニシアチブは、それを実現するのに役立ちます。」

ボブ・スコット
人間工学スペシャリスト

Q: どのようにしてエルゴノミクスの分野に入ったのですか?

スコット:私は、人間工学と人的要因を専門とする産業およびシステム エンジニアの学位を持っています。 プロセスとシステムを設計、改善、最適化して、それらが安全かつ効率的に機能するようにします。 キャリアの早い段階で、ゼネラル モーターズでエルゴノミクス エンジニアの職に就き、幸運にも世界最高のエルゴノミストの指導を受けることができました。

2009 年にティムケンに入社したとき、私は世界中のすべての施設に人間工学プロセスを開発し、実装しました。 プログラムが成熟するにつれて、私の役割は、安全とコンプライアンスの義務を果たし、職場の危険を特定して排除することを含むようになりました.

Q: ビデオ モーション キャプチャ テクノロジとは何ですか? また、どのように機能しますか?

スコット:ビデオ モーション キャプチャを使用すると、誰でもタスクを実行している人物のビデオを録画して、人間工学的評価をすばやく完了することができます。 このテクノロジーは人工知能を使用してビデオを分析し、問題のある関節角度をマッピングして、ぎこちない姿勢、頻度、姿勢の持続時間を評価します。 その結果、体の部位ごとのリスクと全体的なリスク優先度スコアを示すリスク マトリックスを使用した高品質の人間工学的評価が得られます。

私は長年人間工学に携わってきましたが、これは私がこの分野で見た中で最もエキサイティングなテクノロジーです。 以前は、センサー、ウェアラブル、またはその他の機器を使用して、実験室の設定でしかモーション キャプチャを行うことができませんでした。 人間工学的リスク評価は、時間のかかるペンと紙ベースの主観的であり、完了するにはスキルと経験が必要でした。

Q: ティムケンの施設ではどのように使用されていますか?

スコット:ビデオ モーション キャプチャを使用すると、実際の作業条件下で誰でも現場で評価を行うことができます。 歴史的に、Timken での業務関連の負傷の半分以上は人間工学に関連しているため、このツールがこれらのリスクを大幅に軽減できることはわかっていました。

2021 年にパイロット プログラムを開始し、2022 年にすべてのティムケン施設にソフトウェアを展開しました。 反応は圧倒的に肯定的でした。 評価にかかる時間が約 80% 短縮され、従業員のエンゲージメントや共同作業に時間を割けるようになり、リスクを軽減することができました。

すべての施設は、毎月少なくとも 1 つの仕事を評価する必要があり、毎年 8 月に、従業員がリスクを軽減および排除する最も創造的で革新的な方法を紹介するティムケンのエルゴ カップ コンペティションに 1 つのプロジェクトを参加させることができます。 今年は、プロセスが非常に簡単に実行できるため、より多くのエントリが表示されることを期待しています.

Q:毎日何に刺激を受けていますか?

スコット:私たちの仕事が従業員の生活の質を向上させることを知っていると、自分の仕事が好きになります。 仕事が終わったら、私たちは皆、来た時と同じ状態で家に帰りたいと思っています。 私たちのプログラムとイニシアチブは、それを実現するのに役立ちます。

新しいモーション キャプチャ技術を使用して、Timken のインドのチェンナイ工場の従業員は、潜在的な人間工学的リスクを特定し、プロセスを改善することができました。


環境の健康と安全に対するティムケンの取り組みを前進させるソフトウェア アップグレードの詳細をご覧ください