専門知識

工学技術の価値:安全に業務に復帰できるよう航空会社をサポート

商用航空機が離着陸するたびに、600万個の部品と数百人の乗客が、数個のホイールに支えられることになります。それらのホイールのほとんどすべてに、厳しい条件に耐えて安全な旅のために高性能を発揮する、Timken®航空機着陸ホイールベアリングが用いられています。

航空宇宙分野で40年以上の専門知識を持つ英国ティムケンのサービスエンジニアリングのマネージャであるポール・イーソンが、この要求について説明しまっした。

「航空機の接地時に、乗客は跳ね上がる衝撃と、それに続く激しい振動を感じます」と彼は言います。「それは飛行機の500トンの重量が機体から地面に伝わるときの感覚であり、それは着陸ホイールを通して伝わります。ホイールは1秒未満で時速0マイルから時速170マイルの速度で回転するようになります。ブレーキをかけると、直前まで高度30,000フィートで氷点下の温度であったホイールに、極度の熱が発生します」。

着陸ホイールのベアリングは通常、1日に何回もこれらの状態を経験します。そして、2020年の世界的なパンデミックは状況を変えました。4月中旬までに、16,000機のジェット旅客機が飛べなくなったのです。極端な条件での動作に耐えるように設計された着陸ホイールは、新たな挑戦に直面しました。動きがないのです。

飛行機は非常に複雑で高価であるため、短期間でも駐機状態に置かれた場合、飛行可能な状態を維持するため、定期的なメンテナンスが必要です。タイヤは空気圧を失うかもしれません。鳥が不都合な場所に巣を作ることもあります。湿度がベアリングなどの機械部品に損傷を与える可能性もあります。

「駐機状態の航空機も車輪を回転させなければならないという厳格な航空仕様があります」とイーソンは言います。「これは通常、飛行機に滑走路を往復させるか、ジャッキアップして車輪を回すことを意味します」。

しかし、航空機のコストは1億ドルを超えるため、収益を生み出せるよう、1日のできるだけ多くの時間飛行するように設計されています。

「歴史上、これほどの量の飛行機が駐機状態に入ったことは一度もありませんでした」とイーソンは付け加えます。「『何ヶ月にもわたって非常に多くの航空機が駐機した後、どうすれば航空機を効率的かつ安全に空中に戻すことができるのか』と業界は問いました。現在の標準ではこのような停止時間が考慮されていませんでした。このような規模でそれらを実現するにはどうすればよいでしょうか」。そこで、私たちの出番となります」。

Timken®の着陸ホイールベアリング

世界の航空機のほとんどは、ティムケンの着陸ホイールベアリングで離着陸しています。

  • 設計は、顧客およびFAAの品質基準を満たしています。
  • 厳格な精度要件で、より優れた性能を実現します。ジャンボジェット機の着陸時に、巨大な荷重が瞬間的にかかるのが繰り返されることに対応します。
  • 表面改質の技術により、摩耗、疲労、摩擦の際の性能がさらに向上します。

世界中の航空の効率的なソリューション

ティムケンは、駐機中の航空機が、通知後短時間で安全に飛行を再開できるように、主要な航空機製造業者の要求を受けて作業を開始しました。米国連邦航空局(FAA)および世界中の他の規制当局が規制を設定していることに応じ、航空機製造業者は、航空会社が飛行機で作業するときに使用する詳細な保守手順とマニュアルを作成する責任があります。

イーソンと数人のティムケンのサービスエンジニアは、彼らの専門知識と航空機製造業者の知識とを合わせて、駐機中の航空機で実行すべき継続的な予防保守の最善慣行を決定し、航空機が乗客を安全に輸送するサービスに戻る前の検査手順を確立しました。新しい手順には、安全で迅速なサービスへの復帰をサポートするために、航空会社の保守専門家が保管格納庫または滑走路で実施できる分解、清掃、検査、および再組み立てに関する詳細な文書が含まれています。

ガイドラインが完成した後、顧客はティムケンのサービスエンジニアに、航空会社による新しい保守および検査プロセスの試験運用を支援するよう依頼しました。試験運用によりプログラムの有効性が確立され、それが顧客によって実行されました。

ティムケンがこの重要な新しいプログラムを取り入れる顧客にとって第一候補であるだけでなく、新しい着陸ホイールベアリングにおいても、世界的な航空業界の第一候補である理由は何かと尋ねられたイーソンは、業界に対する当社の知識、トレーニング、サポートであると答えました。

「私たちは、アプリケーションの要求と、それらに耐えるためどのように製品を設計、製造、保守する必要があるかの両方を深く理解しています」とイーソンは言います。「私たちは現場にいて、着陸装置を維持している人々と会い、彼らを訓練しています。私たちは、確実な安全性と永続的な性能においてお客様が期待を寄せるているという、全体像を見ています」。

ティムケンの専門知識が民間航空をどうサポートしているかについて、その他の例をご覧になる場合は、 ここをクリックしてください。