エネルギーに責任を持つ

すでに再生可能エネルギー生産におけるヨーロッパのリーダーであるドイツは、2030 年までに再生可能エネルギーを 80%、2035 年までに再生可能エネルギーを 100%使用することを計画しています。 この動きは、国の排出量を大幅に削減し、より大きなエネルギー自給を確立します。

バイエルン州の都市ヴァンベルクでは、最新のGroeneveld-BEKA施設がその先を行っています。 これは、より持続可能な世界のために削減、再利用、リサイクル、および投資を行うグローバルなティムケン製造ネットワークの一部です。 風力エネルギーおよびモバイル産業用アプリケーション向けの自動潤滑システムを製造するこの施設は、すでに再生可能エネルギー源によって 100% 電力供給されています。

これは、ティムケンが独自のグローバルな持続可能性目標を達成するための貢献者です。 2030 年までに、ティムケンの目標は、温室効果ガスの排出強度を 2018 年のベースラインから 50% 削減することです。

100%再生可能は「投資する価値がある」

工場長の Thomas Simon 氏は、施設が 2019 年に最初に開設されたとき、地元のエネルギー パートナーを通じて 92% の再生可能エネルギーを利用したと語っています。 すぐに、施設の管理チームは、サプライヤーとの持続可能性プログラムに投資することで、100% 再生可能エネルギーを達成できることを知りました。 Groeneveld-BEKA は、Wannberg 施設に供給されるすべてのエネルギーは、風力、太陽光、水力、バイオエネルギー源から来ていると考えています。

これは、ドイツの現在の全体的なエネルギー ミックスと比較して、再生可能エネルギー源が 51%、石炭が 24%、天然ガスが 12%、原子力が 12%、その他のエネルギー源が 1% です。

「Timken と Groeneveld-BEKA は、私たちのコミュニティ、顧客、および事業の利益のために再生可能エネルギー源を活用する効率的な方法を常に探しています」と Simon 氏は述べています。 「人々は、世界をより良くするために自分たちの役割を果たしている企業と協力したいと考えています。」

実際の問題解決: エネルギー消費の削減
ティムケンと同様に、Groeneveld-BEKA はシステム思考に優れたエンジニアで構成されています。 根本原因分析は常に採用されています。 再生可能エネルギーの調達に投資することは重要ですが、サイモン氏は「より大きな目標は、全体的なエネルギー消費を削減することです」と指摘しています。

Groeneveld-BEKA は最近、Wannberg 施設から 5.5 マイル (8 km) 離れたドイツのペグニッツにある本社と製造施設で 2 つの省エネ イニシアチブを実施しました。

ペグニッツの施設は、従来の照明システムを発光ダイオード (LED) 技術に変換しました。 従来の白熱電球は、電力の 90% を熱として非効率的に使用しています。 エネルギーとして使われるのはわずか10%。 対照的に、LED 電球は電力の 95% を使用して光を生成します。 これは、より多くの光を生成するために必要な電力がはるかに少ないことを意味します。

エネルギー消費とコストをさらに削減するために、Groeneveld-BEKA は、ペグニッツ施設の製造オペレーションにある既存のコンプレッサーをアップグレードしました。 新しいユニットは、エネルギー消費を年間 19% 削減します。

「エネルギー消費を削減することで、再生可能エネルギーを購入する際の余分なコストを相殺できます」と Simon 氏は説明します。 「単に再生可能エネルギーを購入するだけでは十分ではありません。そもそも私たちには、エネルギーへの依存を減らす責任があります。バランスの問題です。」


グローバルおよびローカルのティムケン EHS チームは、会社の持続可能な慣行を推進するために協力しています。 企業データを収集および分析して世界中の持続可能性を改善する方法と、ポーランドのソスノヴィエツにあるチームがコンプレッサーからの蒸気を再利用して生産施設全体を加熱する方法を学びます。